Administrationsskal - Asset Administration Shell (AAS)

I Industri 4.0 spiller administrationsskallen en central rolle i tilvejebringelsen af producentoplysninger, attributter og endda simuleringsdata, der er nødvendige for virtuel idriftsættelse. Asset Administration Shell skaber det digitale billede af et aktiv, der indeholder den fysiske komponents funktioner og attributter.

Som en industrineutral standard er den grundlaget for åbne, decentraliserede økosystemer og sikrer en gnidningsløs udveksling i hele værktøjskæden.Tilgangen er godt på vej til at blive den nye industristandard, da den muliggør hurtigere konstruktion, lavere fejlrater, reduceret vedligeholdelse og større bæredygtighed.

Hvordan bruger komponentproducenter skalen til administration af aktiver?

Komponentproducenter bruger asset administration shell til at levere deres produkter som digitale tvillinger og integrere dem problemfrit i Industry 4.0-økosystemer. Den standardiserede levering af data gør det muligt for dem at udveksle deres data effektivt med kunder og partnere og øge deres konkurrenceevne på lang sigt.

Hvad består en asset administration shell af?

Strukturen i en AAS er modulær og består af en samling undermodeller kaldet AAS Submodel Templates. Disse beskriver indholdsrelaterede eller funktionelle aspekter af et aktiv.

Hvilke fordele giver asset administration shell?

AAS øger gennemsigtigheden af produktets adfærd i hele livscyklussen. Det letter også dataudvekslingen, forenkler og fremskynder ingeniørprocessen og skaber forudsætningerne for energieffektiv produktion og forebyggende vedligeholdelse. Producenter, systemplanlæggere og industrivirksomheder drager fordel af dette allerede i planlægningsprocessen.

Ekspertindsigt: Udnyt Asset Administration Shell til forretningssucces

3Dfindit som platform for intelligente ingeniørdata

3Dfindit er ikke kun en af verdens største søgemaskiner for teknisk indhold, men tilbyder allerede administrationsskallen som .aasx_v3 til download. Komponentproducenter kan således forsyne ingeniører, planlæggere og arkitekter med den nye standard. Derudover støtter vores eksperter interesserede virksomheder i oprettelsen af administrationsskallen.

Aftal en gratis konsultation nu

Vores eksperter ser frem til din henvendelse!CADENAS er aktivt med til at forme udviklingen af administrationsskallen gennem forskellige engagementer.Udnyt vores ekspertise, og gør dine processer klar til Industri 4.0.

  • Vores eksperter er meget erfarne og kender branchen
  • De vurderer omhyggeligt dine forretningskrav, før de foreslår løsninger
  • De besvarer alle dine spørgsmål, uanset hvor specifikke de er
  • Du får klare anbefalinger til et digitalt tvillingekatalog
  •  

    CADENAS ist ein Mitglied der IDTA - Industrial Digital Twin Association

    Vigtige undermodeller

    Contact Information
    The "Contact Information" submodel contains key contact information about an asset or a company. It ensures that relevant contact persons and communication channels are standardized and available in digital form. Typically, it includes data such as the company name, address, telephone number, e-mail and, if applicable, specific contact persons for technical or commercial inquiries. This facilitates the automated interaction and exchange of information in digital value chains.
    Provision of 3D models
    The "Provision of 3D Models" submodel standardizes the provision of 3D models of an asset. It contains information about available 3D formats, levels of detail and intended uses, e.g. for simulation or visualization applications. The digital twin of a product is seamlessly integrated into development and production processes through the uniform provision and structured access to 3D data. With the eCATALOG 3Dfindit technology, the 3D data is natively available for over 100 leading CAD and BIM systems.
    Carbon Footprint
    The Carbon Footprint submodel records and manages an asset's carbon emissions over its entire lifecycle. It contains standardized data on emissions during production, use, and disposal, as well as possible compensation measures. By providing this information in a standardized way, it helps companies implement sustainability strategies, comply with regulatory requirements and optimize their carbon footprint.
    Handover Documentation
    The submodel "Handover Documentation" provides all relevant documents for the handover of an asset. It includes 3D product data sheets, technical manuals, maintenance instructions, certificates and other important information required for the operation, maintenance and integration of the asset. The digital and standardized provision facilitates seamless handover between manufacturers, operators and service providers, improves the quality of documentation and supports compliance with regulatory requirements.
    Creation and Classification of Materials in an ERP, PDM/PLM and PIM System
    The submodel "Creation and Classification of Materials in an ERP, PDM/PLM and PIM System" standardizes the creation and management of material master data across different systems. It enables consistent classification and assignment of materials in ERP, PDM/PLM and PIM systems, avoiding redundant data maintenance and improving data quality. The strategic parts management system ENTERPRISE 3Dfindit closes the gap between suppliers and industrial companies that purchase parts. Thanks to a standardized structure, it simplifies the exchange and synchronization of material data along the entire value chain.