brandgroup schlägt mit neuem 3D CAD Konfigurator den Bogen zwischen ihren innovativen Federn und den Kunden

Die brandgroup veröffentlicht ihren neuen Produktkonfigurator für Bogenfedern basierend auf der eCATALOGsolutions Technologie der CADENAS GmbH. Mit Hilfe des neuen Tools können Ingenieure und Konstrukteurinnen geometrische und funktionale Merkmale der Bogenfeder einfach und schnell individuell auswählen. Dank Plausibilitäts- und Machbarkeitsüberprüfung werden Planungsfehler zudem bereits in der frühen Konstruktionsphase effektiv vermieden.
Der neue Produktkonfigurator der brandgroup liefert dabei einen wichtigen Beitrag, die hohe Komplexität der Auslegung und Planung von Bogenfedern zu reduzieren. Die Bogenfeder, eine Sonderform der Schraubendruckfeder, weist dabei eine vorgekrümmte bzw. bogenförmig ausgebildete Schraubenachse auf und lässt sich daher hervorragend als rotatorischer Energiespeicher einsetzen. Bogenfedern zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Langlebigkeit aus und finden dabei ihren Einsatz beispielsweise als Schwingungsdämpfer im Zweimassenschwungrad des automobilen Antriebsstranges.
Produktkonfigurator vereint komplexe Regelwerke und jahrzehntelange Expertise
Im Hintergrund des Produktkonfigurators stehen komplexe Berechnungsgrundlagen rund um das Thema Bogenfedern und eine jahrzehntelange Expertise der brandgroup in diesem Bereich. Daher war dem Hersteller für Federn bei der Erstellung des Konfigurators für Bogenfedern sehr wichtig, dass eine bereits erfolgreich am Markt etablierte Softwaretechnologie zum Einsatz kommt: „Wir haben uns für die umfassende Lösung von CADENAS entschieden, da das Unternehmen über ein großes Know-how bei der Erstellung von komplexen Konfiguratoren verfügt und gleichzeitig auch den Zugang zu Tausenden internationalen Konstrukteuren, Ingenieuren und Anwendungsentwicklern bietet“, so die brandgroup. „Mit unserem neuen Produktkonfigurator können wir unsere Kunden und Interessenten noch aktiver ansprechen und sie in ihren Planungen optimal unterstützen.“ Ingenieurinnen und Konstrukteure müssen nicht länger aufwendig den Komponentenhersteller per E-Mail oder Telefon kontaktieren, um die benötigten Produktinformationen zu erhalten. Dank des Konfigurators sind die intelligenten Produktdaten der Bogenfedern der brandgroup nun einfach und schnell aufzufinden. Nach der Auswahl der jeweiligen Merkmale wie Federradius, Federwinkel, Durchmesser und Windungszahl können Nutzer die 3D CAD Modelle der Bogenfedern in über 150 gängigen nativen und neutralen CAD Formaten kostenlos herunterladen und direkt in ihre Konstruktionen sowie Planungen integrieren. Mittels Links zur brandgroup Webseite bzw. der jeweiligen Produktseite kann zudem ein konkretes Angebot angefordert werden.
Fehlerfreie Konfiguration dank Plausibilitätsprüfung
Um Fehler bereits in der Planungsphase zu vermeiden, verfügt der Produktkonfigurator der brandgroup auch über eine Plausibilitäts- und Machbarkeitsprüfung. „Unser Konfigurator für Bogenfedern und die zugrundeliegenden Berechnungen und Auslegungen basieren auf unserem theoretischen und praktischen Fachwissen, das wir bei der brandgroup mit unserer fast 100-jährigen Erfahrung aufgebaut haben. Daher sprechen wir hier stolz von so genanntem „Proven Engineering“, so die brandgroup.
Der 3D CAD Produktkonfigurator der brandgroup steht auf 3Dfindit.com und beim Hersteller zur Verfügung.