Die Uhr, die nicht richtig tickt!

Uhren gibt es in ganz unterschiedlichen Varianten: Uhren mit Ziffernblatt, Sanduhren, Sonnenuhren, Feueruhren, Kuckucksuhren oder Digitaluhren.
Bei der folgenden Uhr wird die Zeit auf ganz andere Weise wiedergegeben: Ein Roboterarm notiert mit Hilfe eines Stiftes die Uhrzeit in Zahlen auf.
Die schreibende Uhr wird Plotclock genannt. Nachdem sie die jeweilige Uhrzeit aufgeschrieben hat, löscht sie die Zahlen und beginnt von vorne. So wird jede Minute die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
Plotcklock wurde von dem Tüftler Johannes entwickelt und wird von einem Arduino Mikrosteuerbaustein gesteuert. Die schreibende Uhr kann nach seinen Angaben mit einem 3D Drucker oder Laserschneidegerät hergestellt werden.
Maschinen wie diese schreibende Uhr bestehen aus zahlreichen Norm- und Kaufteilen. Um die gewünschten Bauteile für ihre Konstruktionen zu finden, müssen Ingenieure meist viel Zeit investieren.
Schnell die richtige Komponente mit Strategischem Teilemanagement finden
Glücklicherweise muss für innovative Produkte nicht jedes Mal das Rad neu erfunden werden. Häufig reicht es aus, Neukonstruktionen mit bereits bestehenden Teilen zu entwickeln. Die passenden Komponenten zu finden ist bei einer umfangreichen Teilebibliothek aber gar nicht so einfach. Gerade deshalb ist es so wichtig für Konstrukteure und Ingenieure, nicht nur Zugriff auf sämtliche Produktkataloge zu haben, sondern auch schnell das passende Teil zu finden.

Teilemanagement CADENAS PARTsolutions mit seiner GEOsearch Funktion. Selbsterstellte Komponenten können über die intelligenten Suchmethoden der Geometrischen Ähnlichkeitssuche (Topologie-, Rohteil- und Skizzensuche u.v.m.) mit der Geometrie bereits existierender Komponenten aus den Teilebibliotheken abgeglichen werden. Ein weiterer Schritt um die Teilevielfalt einzudämmen, ist auch die Vordefinition von Vorzugsteilen und -lieferanten. So ist gewährleistet, dass bei Einkauf und Logistik Spareffekte genutzt und Projekte trotzdem mit den optimalen Komponenten verwirklicht werden können.
Mehr Informationen zum Strategischen Teilemanagement PARTsolutions und der Geometrischen Ähnlichkeitssuche GEOsearch finden Sie unter: www.cadenas.de/geosearch