WITTENSTEIN implementiert als Service für Konstrukteure die Verwaltungsschale im digitalen Produktkatalog

Der Digitale Zwilling verbindet die physische Welt mit der digitalen Realität. Der Antriebstechnikhersteller WITTENSTEIN implementiert entlang der gesamten Wertschöpfungskette für immer mehr Antriebslösungen, Prozesse und Services eine Verwaltungsschale bzw. Asset Administration Shell (AAS) – also standardisierte Digitale Zwillinge mit allen wichtigen Informationen zu einem Produkt. Durch die Kooperation mit dem Softwareunternehmen CADENAS können Konstrukteure diese Digitalen Zwillinge nun auch über den digitalen Produktkatalog von WITTENSTEIN generieren und abrufen.
Integration von Teilmodellen der Verwaltungsschale
Ein Problem vieler Unternehmen ist, dass sie nur für Standardvarianten fertig erzeugte Verwaltungsschalen bereitstellen können, nicht aber für konfigurierbare Produkte mit unendlich vielen Varianten. Durch die Möglichkeit, Modelle in über 100 weiteren nativen und neutralen Formaten zu generieren, wird der Engineering-Prozess optimal unterstützt.
Eine bedeutende Weiterentwicklung stellt die Integration von Teilmodellen der Verwaltungsschale dar. Diese Erweiterung bietet insbesondere im Hinblick auf den fortlaufenden Produktlebenszyklus entscheidende Vorteile. Die Verwendung der Verwaltungsschale ermöglicht eine effiziente und interoperable Datenverwaltung, was zu einer verbesserten Integration und Zusammenarbeit in verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus führt. Damit wird nicht nur die Flexibilität, sondern auch die Wiederverwendung der Daten entlang der gesamten Customer und Product Journey ermöglicht.
Digitaler Produktkatalog mit Verwaltungsschale
WITTENSTEIN setzt bereits erfolgreich die Verwaltungsschale für die hergestellten Produktinstanzen ein und nutzt sie als Basis für innovative Smart Services sowie im After-Sales-Bereich. Über den digitalen Produktkatalog können für Produkt-Typen nun grundlegende technische Daten, weltweite Kontaktinformationen, identifizierende Produkteigenschaften, Übergabedokumente und 3D-Modelle abgerufen werden.
Dabei spielt die weitere Integration von standardisierten Teilmodellen eine zentrale Rolle. In der Nutzerorganisation der Verwaltungsschale, der Industrial Digital Twin Association (IDTA), wird bereits aktiv an einem standardisierten Teilmodell für die Anforderung an den CAD-Daten-Austausch von 3D-Modellen gearbeitet.
Durch die Kooperation mit CADENAS wird insbesondere das kollaborative Engineering weiter vorangetrieben und im Rahmen des Förderprojekts der Bundesregierung, Factory-X, in den kommenden Jahren weiter intensiviert. „Durch den AAS-Export im CADENAS Produktkonfigurator schaffen wir eine tiefere Integration und durchgängige dynamische Datengenerierung und -nutzung entlang der gesamten Customer Journey mit dem Digitalen Zwilling“, erläutert Bernd Vojanec, Senior Expert Industrial Digital Twin bei WITTENSTEIN. Als Fachmann auf dem Gebiet der Digitalen Zwillinge ist Bernd Vojanec auch Referent auf dem 22. Industry Forum in Augsburg und wird interessierte Fachbesucher über die Nutzung der Verwaltungsschale inklusive des Digitalen Zwillings informieren.
Immer auf dem neuesten Stand
Die Verwaltungsschale ist ein weiterer Schritt zur Optimierung der Wertschöpfungskette für Entwickler, Hersteller sowie Verbraucher und letztendlich des gesamten Service entlang des Lebenszyklus eines Produktes. Durch die stetige Weiterentwicklung wird die Komplexität der Produkte transparenter und nachvollziehbarer. Die aktive Zusammenarbeit in den Arbeitskreisen beim IDTA sowie den engen Partnerschaften zu den Herstellern ermöglicht es CADENAS die Verwaltungsschale gemäß der aktuellen Spezifikation dem Markt zur Verfügung stellen.
„Durch die enge Zusammenarbeit mit WITTENSTEIN und der IDTA haben wir gemeinsam den Grundstein gelegt Verwaltungsschalen von jeder möglichen Produktkonfiguration on-demand erzeugen zu können und diese nachverfolgbar zu machen. Das gibt unseren Partnern den notwendigen Freiraum sich um die Instanz-Thematik zu kümmern“, so Thomas Lang, Senior Key Account Manager bei CADENAS und Experte im Bereich der Virtuellen Inbetriebnahme und Verwaltungsschalen. CADENAS plant, in Zukunft immer die aktuellen Versionen der Verwaltungsschale zur Verfügung zu stellen, basierend auf den Spezifikationen, die derzeit noch in Arbeit sind.