Las máquinas de Rube Goldberg más ingeniosas

DiversiónConocimientosMás categorías
Una máquina de Rube Goldberg realiza su tarea real mediante rodeos sin sentido, preferiblemente de la forma más curiosa y engorrosa posible.

¿Qué es una máquina de Rube Goldberg?

El nombre de "Rube Goldberg" se remonta al dibujante estadounidense Reuben "Rube" L. Goldberg. Dibujaba historietas sobre un profesor que se dedicaba a construir máquinas innecesariamente complicadas.
Una máquina de Rube Goldberg realiza las acciones más sencillas de la forma más complicada y divertida posible, con muchos pasos de reacción diferentes. Para lograrlo, se combinan objetos cotidianos en contextos inesperados. El camino es el objetivo: cuanto más largo y complejo, mejor. Sin embargo, estos aparatos elaborados y extravagantes siempre cumplen una finalidad, que va desde clavar un clavo en un trozo de madera hasta afilar un lápiz y accionar un interruptor de la luz.

¿Qué se necesita para construir una máquina de Rube Goldberg?

Se utilizan objetos cotidianos como utensilios de cocina, bolígrafos, botellas o libros para activar los distintos pasos mecánicos. A los artistas también les gusta utilizar juguetes infantiles como canicas, pelotas, coches de juguete y muchos más, que luego se acoplan de una forma u otra. Aquí la creatividad no tiene límites: puede ser curiosa, porque cada pieza es única. ¿A usted también le gustaría construir una máquina de Rube Goldberg? Puedes encontrar los componentes adecuados en 3Dfindit.

¿Cuáles son las máquinas de Rube Goldberg más imaginativas?

Construir una máquina de Rube Goldberg inspira a gente de todo el mundo. Siempre hay concursos en los que los inventores pueden dar rienda suelta a su creatividad. También se establecen curiosos récords, como el de la máquina de Rube Goldberg más grande del mundo o incluso el de la más lenta. Identificar las máquinas más ingeniosas es, por tanto, casi imposible. Sin embargo, le presentamos algunos ejemplos especialmente divertidos:

  • El Pasapáginas de Joseph Herscher: Esta máquina es uno de los innumerables inventos del artista. ¿Pasar la página de un periódico a mano mientras se desayuna? Demasiado fácil para Herscher. Una imaginativa interacción de diversas reacciones acaba desencadenando el proceso. Intervienen objetos como canicas, libros, vasos e incluso un hámster vivo. Además de esta máquina, The Cake Server de Joseph Herscher es también una obra maestra del ingenio. Como su nombre indica, al final se sirve la tarta en un plato, pero hay que dar innumerables pasos para llegar hasta allí.
  • La mayor máquina de Rube Goldberg: En 2021, tres inventores chinos establecieron este nuevo récord.
  • "This too shall pass" de OK Go: La banda de rock estadounidense es conocida por sus creativos vídeos musicales. En su vídeo para la canción "This Too Shall Pass", la banda utiliza una máquina gigante de Rube Goldberg que se extiende a lo largo de dos pisos.
  • "The Athlete Machine" de Red Bull: Once atletas participan en una máquina de Rube Goldberg a tamaño real en la que desencadenan espectaculares reacciones en cadena realizando acrobacias sobre un monopatín, una bicicleta, un coche de carreras o una moto.

¿Qué es una máquina de Rube Goldberg?
El término "Rube Goldberg" procede de Reuben "Rube" L. Goldberg, un dibujante estadounidense. Creaba cómics en los que un profesor construía máquinas innecesariamente complicadas. Una máquina de Rube Goldberg realiza tareas sencillas de forma humorística y torpe combinando objetos cotidianos de maneras inesperadas. La atención se centra en la duración y complejidad del proceso. Sin embargo, estos elaborados artilugios siempre cumplen un propósito, como clavar un clavo en la madera o activar un interruptor de la luz.
¿Qué se necesita para construir una máquina de Rube Goldberg?
Objetos cotidianos y juguetes se combinan de forma creativa para crear máquinas de Rube Goldberg. Da rienda suelta a tu creatividad y encuentra los componentes en 3Dfindit.
¿Cuáles son las máquinas de Rube Goldberg más ingeniosas?
La construcción de máquinas de Rube Goldberg fascina a personas de todo el mundo y da lugar a competiciones y récords. Algunos ejemplos divertidos son:
  • El pasapáginas" y "El servidor de tartas" de Joseph Herscher son obras maestras de la creatividad. Utilizan canicas, libros, vasos e incluso un hámster vivo para realizar tareas como pasar la página de un periódico o servir pasteles.
  • La mayor máquina de Rube Goldberg fue creada por inventores chinos en 2021.
  • El grupo de rock estadounidense OK Go utilizó una máquina Rube Goldberg gigante en su vídeo musical "This Too Shall Pass", que abarcaba dos plantas.
  • Red Bull presentó "The Athlete Machine", una máquina de Rube Goldberg a tamaño real en la que once atletas provocaban espectaculares reacciones en cadena con monopatines, bicicletas, coches de carreras y motos.