Comment l'IA transforme le marketing industriel - Du SEO classique au Answer Engine Optimization

Quand le concepteur demande à l'IA ...
La manière dont les ingénieurs et les concepteurs recherchent des informations techniques a radicalement changé. Un concepteur qui, auparavant, parcourait plusieurs sites de fabricants, pose aujourd'hui une question directe à une IA.
"Quel capteur fonctionne à 300 degrés et qui le propose ?".

La réponse vient directement de ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity et autres. Ces systèmes citent généralement deux ou trois fabricants ou produits en se basant sur des données librement accessibles, des descriptions techniques et des sources liées. Ainsi, ce n'est plus l'utilisateur qui décide de la page qu'il va lire, mais l'IA qui détermine les contenus qu'elle juge pertinents.
Selon une analyse récente de Pew Research (2025), les gens cliquent nettement moins sur les résultats de recherche classiques dès que Google affiche un résumé de l'IA.
Du classement des moteurs de recherche à la recommandation par IA
L'IA générative est le nouveau gatekeeper de la recherche d'informations techniques. L'optimisation classique des moteurs de recherche reste la base, mais ne suffit plus à elle seule. Ce qui est décisif, c'est de savoir si et comment les systèmes d'IA peuvent comprendre les contenus sur le plan technique et sur le plan du contenu. Cela signifie en substance :
- Les systèmes d'IA privilégient les contenus précis, structurés et vérifiables.
- Ils accèdent de préférence à des sources fiables avec une profondeur technique.
- Les données sur les produits sont automatiquement analysées, comparées et résumées.
Selon une analyse d'Ahrefs ("The Great Decoupling"), il y a longtemps que les bons classements Google n'entraînent plus automatiquement plus de visiteurs, car de nombreux utilisateurs contiennent leurs réponses directement via des outils d'IA.
Seer Interactive montre également que les marques bénéficiant de forts classements Google sont plus souvent mentionnées dans les réponses de l'IA, mais les signaux SEO classiques n'expliquent qu'une partie de la visibilité de l'IA. L'IA suit ses propres critères de pertinence.
Ce faisant, le marketing industriel se transforme également : il ne s'agit plus seulement de visibilité dans les moteurs de recherche, mais de trouvabilité dans les réponses de l'IA - ce que l'on appelle l'optimisation des moteurs de réponse (Answer Engine Optimization, AEO).
Ce que les entreprises industrielles doivent faire maintenant
Les entreprises B2B peuvent se préparer activement à ce changement. Pour ce faire, elles doivent se concentrer sur les points suivants.
Rendre les données de produits disponibles pour l'IA
Les systèmes d'IA ne peuvent recommander que ce qu'ils peuvent trouver et interpréter. C'est pourquoi la qualité technique des données et la cohérence des données sont aujourd'hui un facteur de réussite essentiel dans le marketing industriel. Cela signifie que :
- Classifier les données de produits selon des normes telles que ECLASS, ETIM ou ISO, DIN, etc.
- Fournirdes identifications univoques telles que GTIN, MPN, Order Number, nom du fabricant et famille de produits .
- Rendreles spécifications techniques, les modèles CAO/3D et les paramètres d'utilisation ouvertement accessibles.
- Utiliserdes formats de données structurés tels que Schema.org, JSON-LD ou XML afin de garantir la lisibilité par les machines.
- Maintenir la cohérence des données sur toutes les plates-formes et sources pertinentes - du propre catalogue aux portails spécialisés, distributeurs et moteurs de recherche.
Cela crée une nouvelle interface entre la gestion des données techniques et les RP numériques.
Les entreprises qui ne se contentent pas de publier leurs informations, mais qui les diffusent activement sur la toile et les relient, construisent à long terme une autorité numérique et une pertinence en matière d'IA. Et même si les exemples cités ici concernent des produits industriels, le même principe s'applique à toutes les entreprises B2B proposant des services: Plus les descriptions de prestations, les interlocuteurs et les références apparaissent clairs, cohérents et dignes de confiance sur la toile, plus ils seront également pris en compte dans les réponses et les processus de décision de l'IA.
Répondre aux questions pratiques et aux exemples d'application concernant le produit.
L'IA cherche des réponses, pas des textes publicitaires. C'est pourquoi les sites web B2B devraient s'adresser de manière ciblée aux questions et aux cas d'application que les ingénieurs posent réellement, p. ex :
- "Quand dois-je utiliser le capteur A au lieu du capteur B ?"
- "Quels capteurs fonctionnent à haute température ?"
- "Quel joint est adapté aux hautes pressions ?"
- "Comment fonctionne une mesure inductive par rapport à une mesure capacitive ?"
De telles questions orientées vers la pratique et des cas d'application concrets sont les nouveaux points d'entrée pour les systèmes d'IA. Ils améliorent la qualité des informations pour les utilisateurs spécialisés et aident l'IA à comprendre les produits dans le bon contexte d'application . Avec les moyens actuels, les demandes de recherche de ces derniers sont de plus en plus longues et détaillées (Long-tail-search).
C'est pourquoi il faut :
- Publier des exemples pratiques et des études de cas,
- Documenter les succès des clients,
- Décrire clairement les scénarios d'utilisation.
Combiner la qualité des données et l'autorité de la marque
Des données techniquement correctes sont la base, mais la confiance détermine la pertinence. Les systèmes d'IA préfèrent les contenus qui proviennent de sources connues et fiables.
Cela nécessite :
- des auteurs visibles,
- des mentions dans les médias spécialisés, les portails et les boutiques en ligne,
- et des messages de marque cohérents sur tous les canaux.
Conclusion
La nouvelle réalité du marketing industriel est claire : l'IA change la façon dont nous travaillons au quotidien. Les demandes de recherche complexes ne se terminent pas par de longues chaînes de recherche, mais sont traitées rapidement et de manière ciblée par l'IA.
Si l'on souhaite que ChatGPT, Perplexity ou Google Overviews recommandent ses propres produits, il faut s'assurer que
- les données sur les produits soient complètes, correctes et structurées,
- des réponses claires soient apportées aux questions techniques,
- et que des cas d'utilisation réels et des compétences spécialisées sont visibles.
Seuls ceux qui fournissent des contenus que les ingénieurs et les systèmes d'IA comprennent resteront pertinents dans le secteur à l'avenir et seront perçus par les deux comme une source compétente et digne de confiance.