Données CAO neutres vs. natives : Le potentiel caché des formats de données natifs

Enrichissement des donnéesMarketingFormats de fichiersCADContenu important
Les formats neutres, tels que STEP, sont extrêmement populaires grâce à leur indépendance vis-à-vis du système. En comparaison avec les données natives, ils sont toutefois plus apparents que réels. Découvrez ici pourquoi il en est ainsi et quels sont les avantages des données natives par rapport aux formats neutres !

Les formats de fichiers natifs et neutres expliqués en bref

En informatique, les "formats natifs" et les "formats neutres" décrivent avec quelles exigences les données CAO sont enregistrées et utilisées.

  • Les formats de fichiers natifs sont spécialement développés et optimisés pour un logiciel ou une plateforme spécifique. Ils utilisent toutes les fonctions et caractéristiques spécifiques de ce logiciel afin de garantir les meilleures performances et fonctionnalités possibles.

  • Les formats de fichiers neutres, en revanche, sont conçus de manière plus universelle et comprennent par exemple les formats IGES et STL, ainsi que le format STEP(Standardfor the Exchangeof Productmodel data) le plus utilisé. L'objectif de ces fichiers neutres est de garantir une large compatibilité entre plusieurs applications. Ce faisant, les fonctions spécifiques et la précision des données sont souvent perdues.

 

Dans le domaine des logiciels de CAO, il existe une grande différence entre les données natives et les données neutres : Les données CAO natives sont spécialement conçues pour un logiciel de CAO spécifique et contiennent souvent des informations plus détaillées. Les formats CAO neutres, en revanche, sont conçus pour être lus par différents logiciels de CAO. Si vous souhaitez en savoir plus, lisez notre eBook!

 

Fichiers natifs vs. STEP

Dans la pratique de la conception, la question de la différence entre les données CAO natives et les fichiers STEP fréquemment utilisés revient souvent. Bien que de nombreux concepteurs utilisent encore aujourd'hui des fichiers STEP, les formats natifs offrent une qualité nettement supérieure. Avec les exigences croissantes d'informations détaillées pour chaque composant, les avantages des données natives deviennent de plus en plus évidents.

 

Les données issues de fichiers STEP sont supposées être plus faciles à lire, mais il y a souvent des problèmes et des informations sur les composants manquent. En particulier lors de la représentation 3D, il peut arriver que la géométrie du modèle 3D soit entachée d'erreurs en raison du processus d'importation et d'exportation. C'est pourquoi il est indispensable de vérifier les données CAO lors de l'échange entre différentes applications. D'autres données importantes, telles que les informations sur le modèle, le fabricant, les matériaux ou la chaîne d'approvisionnement, peuvent également manquer.

 

Problèmes lors de l'importation de données neutres : Comparaison de 4 systèmes de CAO.

Les fichiers STEP peuvent en outre présenter d'autres problèmes, car sans un outil d'importation, l'importation de données ne peut même pas avoir lieu. De tels outils sont toutefois souvent payants. Le système à partir duquel les données STEP ont été exportées joue également un rôle important.

 

Par exemple, un système de CAO comme SOLIDWORKS peut bien traiter le modèle 3D issu d'une exportation précédente du même système, alors qu'un autre système peut avoir des problèmes. Par ailleurs, les données STEP sont nettement plus lourdes que les données natives, ce qui peut entraîner des performances lentes, voire un blocage, lors de l'importation. D'autres inconvénients des données STEP sont :

  • Les informations sur les couleurs n'arrivent pas du tout ou différemment
  • Pas d'informations sur les pièces (ou une seule ligne peut être transportée) : de ce fait, aucune simulation n'est possible, ou alors une simulation erronée.
  • Ne peut pas être commandé : le service des achats ne dispose d'aucune information pertinente pour la commande.

En résumé, on peut dire que les importations de données avec des données STEP prennent beaucoup plus de temps et posent beaucoup plus de problèmes qu'avec des données natives.

 

Comparaison neutre vs natif : des informations de masse insuffisantes entraînent une simulation erronée.

Il existe des formats neutres plus avancés, comme STEP AP242, qui tentent de gérer cette complexité. Néanmoins, il existe un risque que les erreurs potentielles ne soient détectées qu'à des stades ultérieurs de la conception, ce qui peut poser des défis inattendus à l'ingénieur.

 

Un exemple pratique est un "simple" composant avec un filetage. Pour intégrer un tel composant dans un assemblage, il faut savoir exactement où se trouve le filetage. Si, en raison de données manquantes, un composant est commandé avec le mauvais filetage, cela entraîne une perte de temps considérable pour les corrections et des coûts élevés.

 

La solution : utiliser des données CAO natives

En revanche, les données natives de haute qualité contiennent tous les attributs essentiels des composants. Cela permet une intégration simple et rapide dans la planification. Si une nomenclature (BOM) est créée avec ces données, les numéros de commande exacts du fabricant de composants sont mêmetransmis, ce qui simplifie considérablement le processus de commande.

 

Vous découvrirez les autres avantages de l'utilisation de données natives dans votre travail quotidien dans notre article suivant Des données CAO natives de haute qualité augmentent la réussite du projet.

 

Informations produit manquantes dans STEP : la capacité de commande n'est pas assurée, les données de simulation manquent, etc.

 

Dans notre webinaire(enregistrement disponible), nous abordons en détail les différences entre les données CAO natives et STEP et nous vous montrons les avantages de données produits de haute qualité. Lors de l'entretien avec Marcel Pfeiffer du Zimmer Group, vous obtiendrez des expériences pratiques autour de la mise à disposition de données numériques de produits.

 

Trouver le bon format natif avec 3Dfindit

Pour accélérer le processus de conception, 3Dfindit met à disposition des modèles CAO, IAO et BIM 3D de haute qualité, vérifiés par le fabricant, dans 134 formats. Les concepteurs y trouveront le format adapté à leur système de CAO. Commencez votre recherche dès maintenant !

Que sont les formats de fichiers natifs? 
Les formats de fichiers natifs sont optimisés spécifiquement pour un logiciel ou une plateforme afin d'offrir des performances et des fonctionnalités maximales.
Que sont les formats de fichiers neutres ?
Les formats de fichiers neutres tels que IGES, STL et STEP sont universels et permettent l'interopérabilité entre différentes applications. Cependant, ils sacrifient parfois des fonctions spécifiques et la précision des données au profit d'une large compatibilité.
Pourquoi utiliser des données CAO natives ?
Les données natives de haute qualité contiennent tous les attributs importants d'un composant, ce qui facilite leur intégration rapide dans la planification.

Téléchargez gratuitement l'eBook « Natif vs. Neutre » !

 

Add at least 2 products with