Little BIM/Big BIM - Open BIM/Closed BIM
Lorsque l'on s'intéresse à la méthode de planification Building Information Modeling (BIM), on tombe tôt ou tard sur les termes Little BIM, Big BIM, Open BIM et Closed BIM. Nous vous expliquons ce qu'il en est de ces termes techniques.

Qu'est-ce que le Little BIM et le Big BIM ?
La méthode de travail numérique Building Information Modeling (BIM) peut tout d'abord être divisée en Little BIM et Big BIM.
- Little BIM : cette approche décrit l'utilisation limitée en tant que solution isolée au sein d'un bureau ou d'une entreprise de construction ainsi que d'une discipline de planification. La plupart du temps, le logiciel d'un seul fabricant est utilisé.
- Big BIM : cette variante désigne l'utilisation continue de modèles numériques de bâtiments à travers différents corps de métier et phases du cycle de vie.
Qu'est-ce que l'Open BIM et le Closed BIM ?
En ce qui concerne les logiciels, le BIM peut encore être différencié en Open BIM et Closed BIM.
- Open BIM : les données sont échangées via différentes solutions logicielles et des modèles de données ouverts et standardisés. Pour l'échange de données BIM, le format IFC (Industry Foundation Classes) est la norme internationale de référence. L'avantage de l'Open BIM est que tous les participants au projet peuvent choisir le logiciel le mieux adapté à leurs propres processus de travail.
- Closed BIM : l'échange de données se fait via un programme unique. Il s'agit de modèles de données propriétaires et fermés. Tous les participants à la planification travaillent simultanément sur un modèle de bâtiment. Le Closed BIM permet une coordination simple des modèles spécialisés. L'utilisation d'un format de fichier identique pour la planification permet d'exclure la plupart des pertes d'informations dues à des données mal interprétées.

Quelles sont les variantes BIM ?
Si l'on résume les méthodes mentionnées ci-dessus, il existe quatre possibilités différentes d'utilisation du BIM :
- Little Closed BIM : l'utilisateur travaille sur une maquette numérique dans son domaine de spécialité. Il utilise un logiciel et ne partage pas ses données avec d'autres disciplines.
- Big Closed BIM : les participants à la planification de différents corps de métier s'occupent d'une maquette numérique. Un logiciel commun est utilisé pour le traitement des différentes disciplines, l'échange de données se fait via une interface propriétaire.
- Little Open BIM : l'utilisateur travaille dans sa spécialité sur une maquette numérique au moyen d'un seul logiciel. L'échange de données se fait via une interface fermée et une interface ouverte.
- Big Open BIM : cette variante est la plus grande méthode BIM possible. Des utilisateurs issus des disciplines les plus diverses travaillent ensemble sur la maquette numérique. Différentes solutions logicielles sont utilisées et l'échange de données se fait via des interfaces neutres.
Conclusion
La méthode de planification BIM permet de travailler selon différentes variantes, chacune ayant ses avantages. L'Open BIM offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité, tandis que le Closed BIM permet de gérer les interfaces. La méthode de travail qui convient le mieux dépend du type de collaboration et doit être déterminée avant le lancement du projet.