Pourquoi pleut-il plus le week-end que le lundi ?

Connaissances
Il n'existe aucune preuve scientifique qu'il pleut plus souvent le week-end que les jours de semaine comme le lundi. Le temps est déterminé par une multitude de conditions atmosphériques complexes qui n'ont rien à voir avec le jour de la semaine.

La perception selon laquelle il pleut plus souvent le week-end peut toutefois être attribuée au biais humain. Les gens ont tendance à percevoir les événements négatifs plus fortement que les événements positifs. S'il pleut un week-end où ils avaient peut-être des projets de loisirs en plein air, cet événement pourrait être plus mémorable que s'il pleuvait un jour de travail.

Certaines recherches suggèrent que l'activité humaine pourrait influencer la météo locale - par exemple en générant de la chaleur et de la pollution dans les zones urbaines. Mais même si de tels effets existaient, ils seraient probablement très faibles et insuffisants pour avoir un impact significatif sur la météo de certains jours de la semaine.

Pour aller plus loin : L'idée que les activités humaines peuvent influencer le temps est appelée "effet week-end". Certaines études ont montré que les modèles de pollution atmosphérique et d'aérosols causés par les activités humaines sont plus importants en semaine que le week-end. Ces modèles pourraient théoriquement influencer le temps en affectant la formation des nuages et les modèles de précipitations.

Néanmoins, il est important de souligner que l'effet week-end fait encore l'objet de recherches actives et que les preuves sont mitigées. En outre, tout effet qu'il pourrait avoir serait probablement limité à des échelles locales ou régionales et n'affecterait pas de manière significative le temps ou le climat global.

Globalement, il est peu probable que la météo dépende systématiquement du jour de la semaine où elle se produit. Au lieu de cela, le temps est déterminé par une multitude de conditions atmosphériques et océaniques qui dépassent largement les calendriers humains.

Si vous avez l'impression qu'il pleut plus souvent le week-end, cela peut aussi être dû à l'attention accrue que vous portez à la météo pendant vos jours de congé, par rapport aux jours de travail où vous êtes peut-être plus à l'intérieur ou moins attentif à la météo.