Trouver avec la recherche de similarité partielle et inverse 3D Exemple de couvercle pour une boîte de conserveVidéosIngénieur en mécaniqueAvec la recherche de similarité partielle 3D, il est possible de sélectionner des surfaces et topologies spécifiques dans un corps 3D et de trouver d'autres modèles 3D avec des dispositions de topologies identiques ou similaires.
Trouver avec la fonction d'esquisse 2D VidéosRecherche Avec la fonction d'esquisse et quelques valeurs géométriques, une recherche peut être effectuée SANS la présence d'un objet géométrique 3D.
Trouver avec une combinaison de méthodes de rechercheVidéosRecherche Lors de la recherche de modèles et de pièces 3D au sein d'ENTERPRISE 3Dfindit, la combinaison de différentes méthodes de recherche peut donner des résultats plus précis et plus pertinents.
Trouver avec une image/recherche de photosVidéosRecherche lors de la recherche de photos avec un téléphone, également appelée "recherche d'image inversée", permet aux utilisateurs d'utiliser une image comme requête de recherche pour trouver des modèles CAO 3D similaires - des jumeaux numériques ou des informations pertinentes sur l'image dans ENTERPRISE 3Dfindit. Voici comment cela fonctionne généralement :
Trouver avec l'ingénierie prédictive KOGNIAVidéosRecherche Au cours des dernières décennies, les exigences en matière d'ingénierie ou de développement créatif de constructions ont considérablement évolué : Au lieu de réinventer sans cesse la roue, il s'agit aujourd'hui d'utiliser les connaissances déjà acquises à partir de constructions existantes et de transférer de manière judicieuse des solutions connues d'un cas d'application à un autre. Cela est particulièrement important en ce qui concerne le nombre croissant de constructions individuelles, dans lesquelles les constructions existantes sont adaptées exactement aux besoins individuels des clients.
Fin de vieVidéosIngénieur en mécanique "End of Life" (EOL) et "Product Change Notifications" (PCN) sont deux termes importants utilisés dans le secteur de la fabrication et de l'électronique. Ils se réfèrent au cycle de vie des produits et à la communication des changements aux clients ou aux parties prenantes.
Digital Twins et informations importantesIntégration dans CAD/PLM/ERPCatalogues La mise en service virtuelle (également connue sous le nom de Virtual Commissioning) est le processus par lequel un système ou une installation est testé(e) dans un environnement virtuel avant d'être mis(e) en service dans le monde réel. Le Digital Twins joue un rôle important dans ce processus.
Classification semi-automatique au sein du système de CAO NXVidéosClassificationLe déroulement typique d'une classification semi-automatique basée sur un système de CAO :
Mise à disposition des données de base dans plusieurs langues internationalesVidéosCatalogues Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il pourrait être utile de disposer de données de base pour l'ingénierie dans plusieurs langues et de les préparer :
Enrichissement des données de base avec des informations supplémentaires provenant de l'ERP / PLMVidéosNormalisationL'enrichissement des données de base fait référence au processus par lequel les données de base d'une entreprise sont complétées par des informations supplémentaires. Cela peut contribuer à rendre les données plus complètes, plus précises et plus pertinentes pour les processus d'entreprise. Les sources d'enrichissement peuvent être internes (provenant de différents départements de l'entreprise) ou externes (par exemple de fournisseurs de données). Voici quelques étapes et considérations à prendre en compte lors de l'enrichissement des données de base avec des informations supplémentaires provenant de l'entreprise :
Faire appel à des prestataires de services externesVidéosNormalisationTravailler de manière flexible, quel que soit le lieu Le lieu de travail des ingénieurs et des acheteurs ne se limite plus depuis longtemps à leur propre bureau. La tendance est au travail décentralisé. La mobilité et l'accès à toutes les informations relatives au projet, quel que soit le lieu, sont indispensables. La condition préalable au bon déroulement d'un projet est donc l'accès aux données du projet de n'importe où et indépendamment du terminal.
Extension de catalogues de fabricants qui n'existent pas encore actuellement avec crawling et autres procédures d'importationVidéosCatalogues L'exploration de catalogues de fabricants avec des modèles CAO 3D nécessite des techniques et des outils spécialisés, surtout si vous prévoyez de faire des mises à jour régulières ou de collecter de grandes quantités de données. Toutefois, avant de commencer un projet d'exploration, vous devez tenir compte de plusieurs points importants :
Données de durabilité basées sur Eclass AdvancedVidéosDemandeLes données de durabilité jouent un rôle crucial dans l'ingénierie pour plusieurs raisons : la loi sur la durabilité réglemente les méthodes de travail neutres en CO2, et pour cela, les informations environnementales des données des fabricants sont bien sûr nécessaires. Dans l'ensemble, les données de durabilité sur PURCHINEERING 3Dfindit peuvent aider les ingénieurs à améliorer leurs produits et leurs processus, à rester compétitifs et à apporter leur contribution à la résolution des problèmes environnementaux mondiaux.
Prix VidéosDemandeLes prix et leur évolution jouent un rôle important dans l'ingénierie pour différentes raisons :
Exportation et prévisualisation du format de réalité augmentée (AR)VidéosAperçu 3DLa réalité augmentée (RA) peut être utile dans de nombreux domaines de l'ingénierie, en contribuant à rendre les processus plus efficaces et à mieux les visualiser. Voici quelques exemples de la manière dont la RA peut être utilisée dans l'ingénierie :