Méthodologie de réutilisation des composants 5 - Les techniques et logiciels disponibles

Penser en termes de composants standards et mettre en œuvre une stratégie de réutilisation des pièces n’est possible que si vous gérez vos fichiers CAO avec rigueur et précision.
Si vous ne trouvez pas le fichier CAO dont vous avez besoin, vous ne gagnerez pas de temps. Il existe différents logiciels et techniques pour gérer ces fichiers, que nous allons passer en revue.
La classification
La classification dans sa forme la plus simple consiste à classer et à ranger des composants numériques en fonction de leurs attributs. La même pièce peut ainsi être classée en fonction de plusieurs attributs différents.La classification peut aussi prendre la forme du système de classification décimal Dewey utilisé dans les bibliothèques. C’est un moyen efficace de gérer et mettre à jour vos données au sein d’une base de données.
Pour que la classification fonctionne, l’important est de mettre en place un processus cohérent de gestion des dossiers. Si vous vous écartez de ces pratiques, la réutilisation des composants deviendra impossible.Ces deux techniques sont essentielles pour classifier correctement vos composants, et vous aideront à trouver les bonnes pièces rapidement.
La gestion des dossiers
L’idée de base de la gestion des dossiers est de créer une hiérarchie de dossiers en fonction des projets précédents ou des types de pièces. À vous de déterminer ce qui est le plus logique dans votre entreprise.
Lorsque vous avez défini une structure pour vos dossiers, prenez le temps de créer les dossiers et sous-dossiers, et commencez à organiser vos fichiers CAO dans la nouvelle structure. Lorsque vous placez vos anciens fichiers CAO dans la bonne structure, vous devez créer un processus de contrôle et d’approbation pour les futurs fichiers.
Même si vous travaillez seul, utilisez une liste de contrôle pour vous assurer que vous classez les pièces dans les bons dossiers. L’utilisation d’une liste de contrôle garantit qu’à l’avenir, vous pourrez facilement accéder à vos fichiers.
La convention d’appellation
Tout aussi cruciale que la gestion des dossiers, la création d’une convention d’appellation logique est fondamentale. Il vous faut trouver un système d’appellation qui vous aidera à trouver et à réutiliser facilement les pièces. Si vous êtes plusieurs concepteurs au bureau d’études, il est vital que chaque concepteur utilise la même convention. Si ce n’est pas le cas, vos dossiers risquent de se remplir de doublons.
Le stockage des fichiers en local
Vous devez bien stocker vos fichiers CAO quelque part. Voici quelques suggestions en fonction de la taille de votre entreprise. Il existe plusieurs façons de stocker des fichiers, que nous couvrirons dans cette section. Si vous travaillez pour une petite entreprise spécialisée dans des produits simples, vous pouvez gérer vos fichiers en local. Pour ce faire, il vous faut bon système de gestion des dossiers. Vous pouvez créer une structure de dossiers pour vous aider à trouver des pièces que vous réutilisez souvent. La structure des dossiers et la convention d’appellation s’établissent au sein du stockage en local.
Lorsque plusieurs concepteurs travaillent sur un projet, ou que vos assemblages sont complexes, vous aurez besoin d’une méthode plus poussée pour gérer les fichiers, à l’instar des logiciels de PDM. Pour les grands assemblages et les projets au long cours, vous pouvez également opter pour un logiciel de PLM.
Le PDM (système de gestion des données)
Le PDM ou logiciel de gestion des données gère les informations sur vos produits et les pièces qui les composent. C’est un outil de gestion de dossiers qui stocke les données importantes sur les composants que vous utilisez. Ces fichiers peuvent être stockés en local ou dans le cloud. Un PDM aide à gérer les fichiers, à mettre en place une convention d’appellation et aide à définir les protocoles d’approbation. Lorsque plusieurs concepteurs travaillent sur des assemblages complexes, les PDM sont cruciaux. Ils s’assurent que vous utilisez les bonnes pièces et que vous les stockez et les gérez correctement.
Le PLM (Système de gestion du cycle de vie des produits)
Les systèmes de gestion du cycle de vie des produits créent des flux de travail, des échéanciers et des processus. Les PLM permettent de s’assurer que les projets respectent les délais et que tout le monde travaille à la même itération de chaque pièce et assemblage.