Quanto costa la manutenzione di una parte digitale?Ingegneria meccanicaIngegneria elettricaQualsiasi parte che può essere riutilizzata o "standardizzata" in un assemblaggio può essere classificata come "parte standard". Un pezzo standardizzato può essere l'insieme di un intero sistema idraulico o tutti i singoli pezzi che lo compongono.
Come si progetta un sistema di trasporto Hyperloop?ConoscenzaIngegneria meccanicaLa pianificazione di un sistema di trasporto Hyperloop è un processo complesso che richiede ampie conoscenze tecniche, collaborazione interdisciplinare e ricerche dettagliate. Ecco alcuni passi fondamentali da considerare:
Perpetuum Mobile - una macchina impossibileIngegneria meccanicaIngegneria elettricaVi siete mai chiesti cosa sia in realtà una macchina per il moto perpetuo? Ve lo spieghiamo in questo articolo.
Mean Time to Failure (MTTF)Progettazione dell'impiantoIngegneria meccanicaIl MTTF determina il tempo medio di funzionamento fino al guasto di unità o sistemi e si misura in ore o anni. Si applica alle unità non riparabili ed è determinato statisticamente.
Che cos'è la BOM? – Definizione e significatoIngegneria meccanicaIngegneria elettricaLa BOM nella produzione e nell'industria manifatturiera e riveste grande importanza anche per altre aree aziendali. In questo articolo scoprirete cosa significa questa abbreviazione e quali sono i suoi tipi.
Il nuovo arrivato nel campo dell'ingegneriaContenuto importanteIngegneria elettricaOgni anno, lo sviluppatore di software CADENAS e i suoi partner organizzano il concorso Engineering Newcomer per promuovere i giovani talenti. Vi spieghiamo cosa c'è dietro, chi può partecipare e cosa si può vincere.
Differenze tra CAD, CAE, BIM e EDA?Contenuto importanteCADLa rivoluzione digitale ha portato profondi cambiamenti nella progettazione e nella realizzazione di prodotti e sistemi. Con questo cambiamento sono nate molte nuove tecnologie, termini e abbreviazioni, le cui sfumature possono essere piccole ma cruciali. In questo articolo spieghiamo cosa sono e come si differenziano CAD, CAE, BIM ed EDA.
Che cos'è l'Asset Administration Shell?Industria 4.0Contenuto importanteLa trasformazione digitale dell'industria procede a passi da gigante. L'Asset Administration Shell (AAS) costituisce un'importante base per l'Industria 4.0.
IO-Link - La soluzione idealeRilasci di prodottiIngegneria meccanicaLa combinazione intelligente di reti industriali con lo standard di comunicazione IO-Link è la soluzione ideale per una produzione sempre più veloce, efficiente e adattabile. Fornisce un'infrastruttura potente per gestire in modo affidabile il crescente volume di dati.
CAD - Progettazione assistita da computerCADIngegneria elettricaI disegni manuali sul tavolo da disegno erano ieri: i sistemi CAD hanno da tempo facilitato il lavoro dei progettisti di un'ampia gamma di settori.
Persona Ingegnere elettricoConoscenzaIngegneria elettricaCome ingegnere elettrico, sono esperto nella ricerca, nello sviluppo e nell'applicazione di sistemi elettrici ed elettronici. Le mie competenze spaziano in vari campi, come l'ingegneria energetica, le telecomunicazioni, la tecnologia di controllo e automazione, l'elaborazione dei segnali, la microelettronica e la robotica.
Classificazione ETIMConoscenzaIngegneria elettricaETIM è l'acronimo di "Electrotechnical Information Model" (Modello di Informazione Elettrotecnica) ed è uno standard di classificazione internazionale ampiamente utilizzato nell'industria elettrica. La classificazione ETIM è stata sviluppata per fornire una struttura uniforme e standardizzata per la catalogazione e lo scambio di informazioni sui prodotti nell'industria elettrica. Gli obiettivi principali della classificazione ETIM sono il miglioramento della comunicazione tra produttori, distributori e clienti e l'ottimizzazione dei processi aziendali come l'approvvigionamento, il magazzino e le vendite.
Che cos'è la gestione delle parti C e quali sono i vantaggi?ConoscenzaIngegneria meccanicaLa gestione delle parti C si riferisce all'approvvigionamento, alla gestione e al controllo delle cosiddette parti C nell'industria. Le parti C sono solitamente componenti o materiali a basso costo e di minor valore, richiesti in grandi quantità e che rappresentano una piccola parte del valore totale di un prodotto o di un assemblaggio. Esempi di parti C sono viti, guarnizioni, piccole parti e dispositivi di fissaggio.
Perché posso elaborare le cose visive più velocemente delle parole? Perché il motore di ricerca visuale è importante per gli ingegneri?ConoscenzaIngegneria meccanicaSpesso le persone sono in grado di elaborare le informazioni visive più velocemente delle parole, perché il cervello umano è evolutivamente meglio progettato per elaborare gli stimoli visivi. Ecco alcuni motivi per cui le informazioni visive vengono generalmente elaborate più velocemente:
Quali tipi di fili ci sono?Ingegneria edileElettronicaTabella con i principali tipi di filo, il loro scopo e i paesi in cui sono comunemente utilizzati:
Perdita di energia nella fessura anulareConoscenzaIngegneria elettricaLa perdita di energia per gap anulare si riferisce all'energia persa in un gap chiuso tra due superfici cilindriche, tipicamente a causa dell'attrito e delle correnti parassite. In molte applicazioni tecniche, come motori elettrici, generatori, pompe o cuscinetti, si verificano fessure anulari che possono causare perdite di energia e riscaldamento. La perdita di energia nella fessura anulare può essere attribuita a vari fattori:
Tendenze e innovazioni nella tecnologia di connessioneProgettazione dell'impiantoIngegneria edileNella tecnologia di giunzione, ci sono continue innovazioni e nuove tendenze che fanno progredire il settore. Alcune delle tendenze e delle innovazioni più importanti nella tecnologia di fissaggio sono:
Perché le viti si allentano?Ingegneria elettricaIngegneria meccanicaLe viti possono allentarsi per una serie di motivi, tra cui:
Quali tipi di sensori esistono?ConoscenzaIngegneria elettricaI sensori sono componenti importanti in molte applicazioni perché misurano grandezze fisiche o chimiche e le convertono in segnali elettrici. Esiste una varietà di tipi di sensori basati su diversi principi di funzionamento. Alcuni tipi comuni di sensori sono:
I 25 maggiori distributori di parti CIngegneria meccanicaConoscenzaLe parti C sono componenti standardizzati e a basso costo utilizzati in molti settori e applicazioni. L'elenco dei maggiori distributori di componenti C può cambiare nel tempo, a seconda di vari fattori come le vendite, la quota di mercato e l'espansione. Ecco un elenco dei 25 maggiori distributori di componenti C (in ordine sparso):