Tecnologia per l'eclissi solare più lunga del mondo
La scorsa settimana non ero interessato alle eclissi solari. Le ho notate di sfuggita, ma non ne ho mai vista una che mi facesse capire perché la gente fosse così sconvolta. Tradotto: Non ho mai visto un'eclissi solare con totalità al 100% fino all'8 aprile 2024.
Certo, c'è stato molto "hype da eclissi" per quelli di noi che vivono nel percorso della totalità. È andata avanti per mesi. I telegiornali ne hanno parlato, c'è il turismo dell'eclissi e un sacco di articoli per l'eclissi. Sono anche una di quelle persone che vedono il clamore e vanno nella direzione opposta. Per una volta, sono davvero contento di essermi trovato nel bel mezzo dell'eccitazione.
Come gli altri 30 milioni di americani che hanno visto l'eclissi al 100% lunedì, sono stato sopraffatto. Non ho mai visto nulla di simile. Non si trattava solo di quanto fosse buio intorno a me (in realtà era più simile al crepuscolo), ma di quanto fosse nera la luna davanti al sole. È indescrivibile. Ora sono un membro registrato del fan club dell'eclissi.
Dopo l'evento principale, ho cercato le migliori foto dell'eclissi del 2024 nella mia zona, mi sono documentato sulle differenze tra le varie eclissi e ho persino guardato una simulazione dell'ombra della luna dallo spazio. Ma qual è stata l'eclissi solare più lunga del mondo?
Quando si è verificata l'eclissi solare più lunga del mondo?
L'eclissi solare totale più lunga del XXI secolo ha avuto luogo il 22 luglio 2009. L'eclissi ha avuto una durata massima di 6 minuti e 39 secondi sull'Oceano Pacifico, stabilendo il record per la più lunga durata di un'eclissi solare totale di questo secolo. Tali durate sono rare e sono influenzate dalla distanza della Terra dal Sole e della Luna dalla Terra, nonché dall'allineamento di Terra, Luna e Sole. La prossima eclissi solare che sfiderà questa durata si verificherà solo il 13 giugno 2132. L'eclissi del 2009 occupa quindi un posto speciale nei libri dei record per la sua straordinaria durata, offrendo uno spettacolo raro e affascinante sia ai cacciatori di eclissi che agli astronomi.
Come può l'uomo prolungare il tempo di osservazione di un'eclissi solare?
La tecnica dell'eclissi solare di 74 minuti:
Immaginate di sfrecciare nel cielo a Mach 2 (2.100 mph) e di inseguire l'ombra della luna attraverso i continenti per assistere a uno degli spettacoli più impressionanti dell'universo: un'eclissi solare totale. Questa non è la trama di un romanzo di fantascienza, ma la storia straordinaria di un'audace missione a bordo del leggendario Concorde, l'unico aereo commerciale in grado di tenere il passo della velocità dell'ombra dell'eclissi.
Nel 1973, un team visionario di scienziati e aviatori, guidati dall'astrofisico francese Pier Lena, intraprese un viaggio senza precedenti per osservare la più lunga eclissi solare della storia dell'umanità da un punto di osservazione impareggiabile. Dotati di strumenti scientifici e di una traiettoria di volo meticolosamente calcolata, hanno trasformato il Concorde nel più veloce osservatorio mai realizzato per svelare i segreti dell'elusiva corona solare. Unitevi a noi in questo straordinario viaggio di scoperta, dove volo di precisione e scienza d'avanguardia si scontrano in una corsa contro il tempo celeste.
All'inizio degli anni '70, un piccolo gruppo di scienziati ha deciso di studiare la corona del Sole, un compito normalmente ostacolato dalle interferenze atmosferiche provenienti da terra. A questo scopo, volevano utilizzare il Concorde, l'unico aereo commerciale abbastanza veloce da seguire un'eclissi solare. In questo modo, hanno potuto sperimentare un'eclissi solare totale per 74 minuti, un'impresa impossibile da realizzare da una posizione stazionaria sulla Terra. L'impareggiabile velocità e l'ampio spazio della cabina del Concorde lo hanno reso la piattaforma ideale per questa impresa. Questo ha permesso a Lena e al suo team, insieme al pilota collaudatore del Concorde Andre Turcat, di pianificare meticolosamente un volo che avrebbe intercettato e mantenuto l'ombra lunare sull'Africa per un periodo di tempo prolungato, superando importanti sfide logistiche legate alla traiettoria di volo e alle limitazioni operative.
La missione ha richiesto una pianificazione complessa per garantire che il Concorde potesse entrare e rimanere nell'ombra lunare in rapido movimento, con un tempismo preciso fondamentale per massimizzare la durata della totalità. L'aereo è stato appositamente modificato per l'osservazione scientifica, con l'installazione di finestre di osservazione e l'adattamento dell'impianto elettrico agli strumenti scientifici. Gli sforzi del team sono culminati il 30 giugno, quando il Concorde, guidato da Turcat, ha intercettato con successo l'eclissi solare e ha permesso agli scienziati a bordo di effettuare osservazioni senza precedenti della corona solare, fornendo preziose indicazioni su fenomeni quali la luce zodiacale e le onde acustiche della corona.
Questa missione non solo ha stabilito il record della più lunga eclissi solare vissuta, ma ha anche dimostrato una straordinaria collaborazione tra scienza e tecnologia che ha fornito una prospettiva unica su un evento celeste e ha fatto progredire la nostra comprensione dei fenomeni solari.