실제 BIM 치수: 3D ~ 10D

BIM디자인 및 기술
BIM(빌딩 정보 모델링)은 기존의 3D 모델을 훨씬 뛰어넘는 다양한 차원을 도입하여 건설 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. 각 차원 간의 차이점과 실제로 구현할 수 있는 범위를 보여드립니다.
Building Information Modeling (BIM) is revolutionizing the construction industry by introducing multiple dimensions that go far beyond the traditional 3D model.

BIM 차원이란 무엇인가요?

BIM 치수는 BIM 모델에 추가할 수 있는 다양한 수준의 정보입니다:

BIM 차원 7~10에 대한 평가

상위 치수(8D, 9D, 10D)에 대한 많은 논의가 이론적인 수준에 머물러 있는 경우가 많습니다. 실제로는 기존 도구가 투자자와 건설 이해관계자에게 실질적인 부가가치를 창출하기 때문에 5D와 7D 사이의 차원이 가장 자주 사용됩니다. 더 높은 차원을 실현하려면 현재 전반적으로 사용할 수 없는 고급 기술과 심층적인 지식이 필요합니다. 이러한 프로젝트는 프로세스를 테스트하기 위한 파일럿 프로젝트인 경우가 많으며, 현재도 많은 비용을 들여 개별 프로젝트에 맞춤화된 환경(ClosedBIM)에서 진행되고 있습니다.


"BIM은 다음 단계의 계획 프로세스입니다." 정보 요구 사항의 증가, 계획 및 투자 보안에 대한 요구, 전체 제품/건물 수명 주기를 고려한 복잡한 시스템의 지속 가능성으로 인해 BIM은 필수 불가결한 요소가 되었습니다.

개별 차원은 각각 특정 수준의 프로젝트 정보를 나타냅니다. 처음부터 모든 차원을 완벽하게 마스터하는것은 불가능하며 일부 차원은 여전히 공상 과학 소설처럼 들리지만 이미 트렌드가 나타나고 있습니���. 따라서 파일럿 프로젝트에서 상위 차원의 한계를 먼저 테스트하고 얻은 경험을 이후 일상적인 비즈니스에 활용하고 장기적으로 이로부터 혜택을 얻는 것은 놀라운 일이 아닙니다.



BIM 치수 상세 정보

3D BIM - 기하학적 모델

  • 설명: 3D BIM은 건물 모델의 3차원 시각화로 구성됩니다.
    이 차원을 통해 프로젝트 내의 기하학적 구조와 공간 관계를 정확하게 시각화할 수 있습니다.

  • 장점: 최종 결과물을 명확하게 시각화하여 프로젝트 이해관계자 간의 커뮤니케이션을 촉진하고 계획의 정확성을 향상시킵니다.

4D BIM - 시간 관리

  • 설명 : 4D BIM을 사용하면 시간 차원이 추가되어 여러 건설 단계에 걸쳐 건설 진행 상황을 계획할 수 있습니다. 이 차원은 데이터 손실 및 커뮤니케이션 부족과 같은 기존의 문제를 극복하는 데 도움이 됩니다. 건설 진행 상황을 시각적으로 표현하여 팀 간의 조정을 용이하게 하고 건설 일정의 충돌을 조기에 발견할 수 있습니다.

  • 이점: 일정 관리 개선, 효율적인 조정, 충돌 조기 감지, 현장의 정확한 자재 배치가 가능합니다.

 

5D BIM - 물량 산출 및 비용 관리

  • 설명: 5D BIM은 비용 정보를 통합하여 프로젝트 비용을 정확하게 추적합니다. 이 차원에서는 디지털 모델, 수량 산출서, 비용 추정치를 직접 연결하는 특정 수량 산출 소프트웨어 솔루션을 활용합니다.

  • 장점: AVA 프로그램(입찰-수주-송장 발행) 인터페이스, 보다 정확한 비용 견적, 더 나은 예산 관리, 다양한 비용 시나리오 분석, 시간 경과에 따른 활동 진행 상황 및 관련 비용 시각화를 포함한 대폭 자동화된 수량 산출.

6D BIM - 지속 가능성 및 에너지 효율성

  • 설명:
    6D BIM은 프로젝트의 수명 주기 전반에 걸쳐 프로젝트의 지속 가능성과 에너지 효율성을 평가합니다. 이 차원에서는 환경, 경제, 사회적 관점에서 지속 가능성 측면을 분석합니다. 동적 에너지 분석 기술은 엔지니어가 가장 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 찾는 데 도움이 됩니다. 특히 '회색 에너지'를 평가할 때 더욱 엄격한 규칙이 점점 더 중요해지고 있습니다.

  • 장점 에너지 소비를 줄여 지속 가능한 개발을 보장하고 사용자에게 더 높은 품질과 편안함을 제공합니다.

7D BIM - 시설 관리

  • 설명: 7D BIM은 전체 수명 주기 동안 건물의 관리 및 유지보수를 다룹니다. 이 차원에는 구성 요소, 사양, 유지보수 매뉴얼 및 보증에 대한 데이터 관리가 포함됩니다. 이 정보 중 일부는 건설 단계 이후에야 추가되고 완성됩니다.

  • 이점: 운영 관리 및 유지보수의 최적화, 자산의 손쉬운 관리 및 교체, 지속적인 모니터링을 통해 효율성, 안전 및 건설 표준 준수를 보장합니다.

8D BIM - 안전

  • 설명: 8D BIM은 안전 정보를 통합하여 건설 과정 중 위험을 예측하고 방지합니다. 이 차원은 프로젝트의 안전 측면을 자세히 분석하고 가상 시뮬레이션을 통해 사고를 방지하는 데 도움이 됩니다.

  • 장점 산업 안전 개선, 상세한 위험 분석, 사고 예방, 안전한 가상 환경에서의 작업자 교육이 가능합니다.

9D BIM - 린 건설

  • 설명: 9D BIM은 건설 프로세스를 최적화하여 낭비를 최소화하고 효율성을 극대화합니다. 이 차원은 효율성을 높이고 프로젝트 기간을 단축하는 린 건설 프로세스에 중점을 둡니다.

  • 이점: 생산성 향상, 프로젝트 기간 단축, 리소스 사용 최적화.

10D BIM - 인더스트리 4.0 및 자동화

  • 설명: 10D BIM은 디지털 기술을 사용하여 건설 프로세스를 완전히 산업화합니다. 이 차원에서는 데이터를 중앙 집중화하고 복잡한 작업을 자동화하여 건설 프로세스의 모든 단계에서 생산성과 효율성을 향상시킵니다.

  • 장점 지능형 디지털 기술을 사용하여 데이터 중앙 집중화, 복잡한 작업 자동화, 모든 프로젝트 단계의 최적화가 가능합니다. 완전 자동화된 로봇은 BIM 계획에 따라 후속 조립을 위한 사전 조립식 모듈을 만드는 데 사용됩니다. 이는 프로세스를 최대한 간소화하고 오류 없이 진행하기 위한 것입니다. 이 프로세스를 통해 건물의 3D 프린팅도 가능합니다.

적용 예시

새 오피스 건물의 건설 프로젝트를 상상해 보세요. 건축가와 엔지니어는 3D BIM을 사용하여 건물을 시각적으로 설계할 수 있습니다. 4D BIM은 건설 관리자가 건설 일정을 최적화하고 건설 단계를 조정하는 데 도움이 됩니다. 5D BIM은 정확한 비용 관리를 보장합니다. 마지막으로 6D BIM은 에너지 소비를 줄이기 위한 다양한 기술 솔루션을 분석하여 에너지 효율적인 계획을 수립할 수 있게 해줍니다. 완공 후에는 시설 관리를 위해 건물 모델을 준비합니다.

이러한 차원을 통합함으로써 프로젝트를 보다 효율적이고 비용 효율적이며 지속 가능한 방식으로 실현할 수 있습니다.

결론

다양한 BIM 차원은 단순한 모델링 이상의 많은 이점을 제공합니다. 3D에서 7D 차원은 이미 널리 사용되고 구현되고 있지만, 그 이상의 차원은 건설 산업의 미래를 위한 흥미로운 가능성으로 남아 있습니다. 특히 독일의 BIM 구현 현황에 대한 자세한 내용은 BIM 마스터플랜에 관한 기사에서 확인할 수 있습니다.