2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

완벽한 인쇄: 다운로드한 CAD 모델 온라인 커스터마이징

CAD지식소프트웨어
CAD(컴퓨터 지원 설계) 모델은 제품 설계와 제조를 혁신적으로 변화시켰다. 디지털 설계도인 CAD 모델은 3D 프린팅, CNC 가공 등의 기술을 통해 복잡한 기계 부품부터 대형 건축 구조물까지 모든 것을 제작할 수 있게 해준다. (Imed Bouchrika 박사 기고)

CAD 모델 다운로드는 첫 번째 단계에 불과합니다. 최적의 결과를 얻으려면 개별 요구에 맞게 CAD 모델을 사용자 정의하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 온라인 CAD 모델을 커스터마이징하여 최종 실물 제품을 더욱 정교하게 만드는 방법에 대해 설명한다.

 

CAD 모델의 기본 이해

일반적으로 온라인 저장소에서 CAD 모델을 다운로드하면 범용 설계 버전을 얻을 수 있습니다. CAD 모델 사용자 지정을 시작하기 전에 CAD 파일의 기본 유형과 각각의 용도를 이해하는 것이 중요합니다, IGES 등의 중간 포맷으로 제공되며, 각각 사용 용도에 따라 다른 장점이 있습니다.

 

예를 들어, STL 파일은 3D 프린팅, 특히 FDM(FDM)에서 주로 사용되며, Statista의 조사에 따르면 71%의 사용자가 다른 3D 프린팅 기술에 비해 STL 파일을 선호하는 이유는 표면 형상을 쉽게 처리할 수 있기 때문인 것으로 나타났다.

 

이러한 형식과 그 용도를 이해하면 특정 요구에 맞게 CAD 모델을 효과적으로 사용자 정의하고 활용하는 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이러한 주제는 학생들이 복잡한 기계 부품의 디지털 설계 도면과 종합적인 건축 레이아웃을 정교한 기술로 개발할 수 있는 기술을 습득할 수 있도록 하기 때문에 미래를 위한 최고의 학위 중 하나로 여겨지는 CAD 관련 분야에서도 다루어지고 있습니다.

 

3D Print Example

 

커스터마이징에 적합한 온라인 플랫폼 선택

다음 단계는 CAD 모델 커스터마이징을 위한 온라인 플랫폼을 선택하는 것이다. 일부 온라인 도구와 플랫폼은 고가의 소프트웨어를 설치하지 않고도 CAD 파일을 수정할 수 있는 강력한 기능을 제공합니다. 플랫폼을 선택할 때 다음과 같은 중요한 요소를 고려해야 한다.

 

  • 파일 형식 호환성: 플랫폼이 STL, OBJ, STEP, IGES 등 다양한 CAD 파일 형식을 지원하는지 확인한다. 이러한 유연성을 통해 다양한 소스 및 소프트웨어에서 가져온 파일을 처리할 수 있습니다.
  • 도구 및 기능: 포괄적인 커스터마이징 도구 세트를 제공하는 플랫폼을 찾아야 한다. 여기에는 확대/축소, 메쉬 편집, 분할, 커스텀 지원 추가 등의 기능이 포함된다. 고급 기능에는 실제 조건에서 모델이 어떻게 작동하는지 예측할 수 있는 시뮬레이션 도구가 포함될 수도 있습니다.
  • 사용자 인터페이스: 플랫폼 인터페이스의 사용 편의성은 특히 CAD 소프트웨어 사용 경험이 적은 사용자에게 매우 중요하다. 드래그 앤 드롭 기능, 한눈에 보기 쉬운 메뉴, 튜토리얼 등을 갖춘 사용자 친화적인 인터페이스는 생산성을 크게 향상시킬 수 있다.
  • 커뮤니티 및 지원: 활발한 커뮤니티 포럼과 지원 서비스가 잘 갖춰진 플랫폼은 매우 유용할 수 있다. 이러한 커뮤니티는 종종 팁, 요령, 조언을 제공하고 문제 해결에 도움을 줄 수 있습니다. 튜토리얼, FAQ 또는 직접적인 고객 서비스를 통한 플랫폼의 지원도 중요하다.
  • 연동 기능: 일부 플랫폼은 기존 CAD 소프트웨어 및 3D 프린팅 서비스와의 연동이 잘 되어 있는 경우도 있다. 이를 통해 설계에서 생산에 이르는 프로세스를 효율화하고 설계를 보다 원활하게 실현할 수 있다.
  • 보안 및 프라이버시: 업무에 민감한 설계가 포함된 경우, 플랫폼의 보안 조치와 프라이버시 정책을 고려해야 한다. 데이터가 보호되고 설계에 대한 소유권을 유지할 수 있는지 확인하십시오.

 

CAD 모델 업로드 및 검증

플랫폼을 선택한 후, 커스터마이징의 첫 번째 단계는 CAD 모델을 업로드하는 것입니다. 대부분의 온라인 플랫폼은 드래그 앤 드롭 기능을 지원하므로 쉽게 시작할 수 있습니다.

 

업로드 후, 시간을 들여 모델을 검증해 보십시오. 메쉬 오류, 불완전한 지오메트리 등 최종 인쇄에 영향을 미칠 수 있는 문제를 찾습니다. 일부 플랫폼은 이러한 문제를 해결하기 위한 자동 복구 도구를 제공하기도 하지만, 항상 수동으로 검사하는 것이 좋습니다. 점검해야 할 주요 사항은 다음과 같다.

  • 크기: 모델의 크기가 사용 목적에 맞는지 확인한다.
  • 방향: 특히 3D 프린팅의 경우, 최적의 방향으로 조정해야 한다.
  • 메쉬 무결성: 프린팅 시 문제를 일으킬 수 있는 구멍, 비다양체(non-manifold) 모서리, 노멀 라인의 반전을 찾아야 합니다.

 

CAD 모델 커스터마이징

커스터마이징의 범위는 간단한 조정에서 완전한 재설계에 이르기까지 다양합니다. 단, 각각의 커스터마이징은 최종 제조 공정을 염두에 두고 진행해야 한다는 점을 명심해야 합니다. 예를 들어, 모델을 3D 프린팅하는 경우, 금형을 만들 때 고려해야 할 사항을 철저히 검토하여 수정으로 인해 프린팅 실패를 유발할 수 있는 돌출부나 얇은 벽이 발생하지 않도록 해야 합니다. 다음은 몇 가지 표준 커스터마이징 기술입니다.

 

  • 크기 조정: 다운로드한 모델의 크기가 적절하지 않은 경우, 크기 조정은 간단한 수정 방법이다. 대부분의 플랫폼에서 모델을 균등하게 또는 특정 축을 따라 확대/축소할 수 있습니다.
  • 기능 추가: 모델에 구멍, 슬롯, 텍스트와 같은 새로운 기능을 추가하고 싶을 때가 있다. 예를 들어, 나사를 위한 구멍을 추가하거나 명판을 새기려면 기본 부울 연산을 사용합니다.
  • 모델 결합: 두 개 이상의 모델을 통합하려는 경우, 많은 플랫폼이 여러 CAD 파일을 하나의 모델로 결합하는 도구를 제공합니다. 이는 복잡한 어셈블리나 다중 부품 설계를 만들 때 유용하게 사용할 수 있습니다.
  • 스무딩 및 다듬기: 모델에 거친 모서리나 표면이 있는 경우, 스무딩 도구를 사용하여 형상을 매끄럽게 만들 수 있습니다. 이는 외관을 아름답게 만들거나 모델을 자주 다룰 때 특히 중요합니다.
  • 지오메트리 수정: 고급 사���자라면 모델의 지오메트리를 수정해야 할 수도 있습니다. 여기에는 특정 피처의 모양 변경, 필렛 조정 또는 모델 부품의 완전한 재설계가 포함될 수 있습니다.

 

3D Print Cad Team

 

최종 제품 미리보기 및 시뮬레이션

설계를 최종 결정하기 전에 많은 온라인 플랫폼에서 제공되는 미리보기 및 시뮬레이션 도구를 사용하는 것이 중요합니다. 이러한 도구를 사용하면 다양한 재료, 색상 및 설정으로 모델을 시각화하여 제조 후 제품의 외관을 사실적으로 상상할 수 있습니다. 이러한 시각화를 통해 외형적인 아름다움뿐만 아니라 디자인이 고객의 희망과 요구사항에 부합하는지 확인할 수 있다.

 

또한, 일부 플랫폼은 하중이나 열팽창과 같은 특정 조건에서 모델의 거동을 예측하는 시뮬레이션 기능을 제공한다. 이러한 기능은 기능 부품에 특히 중요하지만, 실제 조건에서 모델이 의도한 대로 작동하는지 확인하는 데 있어 모든 설계에 유용하게 사용할 수 있습니다.

 

보다 몰입감 있는 경험을 위해 3D CAD 모델을 증강현실로 보는 것도 고려해 볼 수 있다. 이 기술을 통해 실제 환경에서 모델이 어떻게 상호작용하는지 확인할 수 있으며, 최종 제조 전에 충분한 정보를 바탕으로 조정할 수 있습니다.

 

커스터마이징된 CAD 모델 내보내기

커스터마이징이 완료되면 마지막 단계는 모델을 적절한 포맷으로 내보내는 것입니다. 3D 프린팅의 경우 STL이 가장 일반적인 포맷이지만, CNC 가공이나 사출 성형용으로 모델을 보내려면 STEP 또는 IGES 파일이 필요할 수 있습니다. 필요할 수 있습니다.

 

대부분의 온라인 플랫폼은 다양한 내보내기 옵션을 제공하므로 필요에 맞는 형식을 선택할 수 있습니다. 내보내기 전에 모델의 치수와 방향을 다시 한 번 확인해야 합니다. 이러한 세부 사항은 제조 과정에서 매우 중요합니다.

 

제조 준비

맞춤형 CAD 모델을 내보낸 후, 이제 제조를 준비해야 하는데, 3D 프린팅을 하려면 슬라이서 소프트웨어를 사용하여 모델을 슬라이스해야 합니다. 이 소프트웨어는 3D 모델을 3D 프린터가 이해할 수 있는 명령어(G-code)로 변환합니다.

 

CNC 가공 및 사출 성형과 같은 다른 제조 공정의 경우 CAD 파일을 공급 업체에 보내거나 제조 서비스에서 제공하는 특정 제작 소프트웨어를 사용해야 합니다.

 

CAD 커스터마이징의 다음 단계는?

2030년까지 3D 프린터와 적층 제조(additive manufacturing) 장치가 270만 대 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 설계 애플리케이션의 사용 증가에 따라 CAD의 커스터마이징 기능이 크게 향상될 것으로 예상된다. 이는 보다 정밀하고 복잡한 설계를 가능하게 하기 때문에 CAD의 기본을 잘 이해하고, 적절한 온라인 플랫폼을 선택하고, 개인 프로젝트든 비즈니스 프로젝트든 특정 요구 사항을 충족할 수 있도록 커스터마이징하는 체계적인 접근 방식을 채택하는 것이 매우 중요해집니다. 매우 중요합니다.

 

저자 소개

Imed Bouchrika 박사는 영국 사우샘프턴 대학교(University of Southampton)의 컴퓨터 과학 교수로, e러닝, 이미지 처리, 생체인식(바이오메트릭스)을 전문으로 하고 있으며, 학술지, 학회, IT 스타트업 등에 기고하고 있다.

 

으로 2개 이상의 제품 추가