종이접기 공학: NASA 물리학자, 설계에 종이접기를 활용하다

재미디자인 및 기술
NASA의 한 물리학자가 종이접기에 대한 애정을 항공우주 및 구조물 설계에 어떻게 활용했는지 알아보세요.

종이접기 공학은 생소하게 들릴 수 있지만, 로버트 랭에게는 예술과 과학이 완벽하게 융합된 분야입니다.

랭은 일반적인 종이접기 아티스트가 아닙니다. 수백 단계로 복잡한 생물을 접기 전에는 NASA 물리학자로 레이저를 연구하고 항공우주 공학 분야의 난제를 해결했습니다.

 

NASA 물리학자에서 종이접기 선구자가 되기까지

어린 시절부터 종이접기에 관심이 많았던 Lang은 2001년에 종이접기에 전념하기 위해 NASA를 떠났습니다. 하지만 종이접기 원리에 대한 그의 사랑은 항상 그의 작품 속에 존재했습니다. 그의 종이접기 기술은 공학의 세계에 영향을 미쳤고, 그의 공학 기술은 다시 종이접기 세계에 영향을 미쳤습니다.

 

우주선과 에어백에 종이접기 공학을 활용하다

Lang은 종이접기 패턴이 종이 그 이상으로 응용될 수 있다고 말합니다. 구조물이 접히고 펼쳐지는 방식을 연구함으로써 엔지니어는 컴팩트하게 접히고 필요할 때 안정적으로 전개되는 시스템을 설계할 수 있습니다.


엔지니어로 일하면서 Lang은 로켓 내부에 맞게 원통형으로 감싸는 우주선 구조의 접이식 패턴을 개발하여 효율적으로 수납하고 궤도에 고장 없이 배치할 수 있도록 했습니다.


또한 그는 에어백 접이식 설계에 참여하여 에어백이 단단히 접힌 묶음에서 제어되고 예측 가능한 방식으로 팽창할 수 있는 패턴을 만들었습니다.


"엔지니어가 제어된 방식으로 열리고 닫히는 무언가를 만들 때마다 종이접기의 접는 패턴을 활용할 수 있습니다."라고 Lang은 말합니다.

 

종이접기에 숨겨진 엔지니어링 원리

랭의 종이접기 엔지니어링 여정은 공학과 예술의 경계가 생각보다 얇다는 것을 보여줍니다. 전통적인 종이접기는 20~30단계로 이루어진 단순한 작업입니다. 하지만 오늘날 Lang은 정밀한 수학적 모델링을 통해 수백 번을 접어야 하는 종이접기 작품을 제작합니다.


이 과정은 엔지니어가 복잡한 시스템을 시뮬레이션, 테스트 및 개선하여 이론적 아이디어를 기능적 현실로 전환하는 방법을 반영합니다.


랭에게 접기 도전은 해결해야 할 문제이자 새로운 것을 시도할 수 있는 기회이며, 아이디어를 실물로 구현했을 때 느끼는 만족감을 경험할 수 있는 기회이기도 합니다.


그의 작품은 엔지니어들에게 디자인에서 아름다움과 정밀함이 공존할 수 있으며 때로는 완전히 다른 각도에서 문제를 바라볼 때 최고의 솔루션이 나올 수 있다는 사실을 일깨워줍니다.

 

엔지니어를 위한 교훈: 재사용과 구조화된 접근 방식

이러한 사고방식을 자신의 업무에 도입하고자 하는 엔지니어는 재사용 가능한 패턴과 복잡성에 대한 구조화된 접근 방식에 초점을 맞춘 Lang의 강연에서 영감을 얻을 수 있습니다.

 

복잡성을 관리하고 우아한 솔루션을 달성하는 것은 이미 가지고 있는 것을 파악하고 이를 효과적으로 재사용하는 방법을 아는 것에서 시작되는 경우가 많습니다. 엔지니어링 팀이 글로벌 프로젝트 전반에서 일관성을 유지하면서 3D 컴포넌트를 정리하고, 찾고, 재사용할 수 있도록 지원하는 ENTERPRISE 3Dfindit이 바로 이 부분에서 도움을 드립니다.


엔지니어링 워크플로에서 설계 중복을 줄이고 더 스마트한 재사용을 위한 기반을 구축할 준비가 되셨다면 ENTERPRISE 3Dfindit에 대해 자세히 알아보세요.

이 글에 대해 궁금한 점이 있거나 자세한 정보가 필요하신가요?

희망 사항, 제안 및 피드백을 언제든지 문의해 주시면 전문가가 최대한 빨리 연락을 드릴 것입니다!

Anti-Robot check connecting...