WEEE-direktivet: Ansvaret for elektrisk og elektronisk avfall

Viktig innholdKunnskapBærekraftNormer og standarder
Digitaliseringen fører til at det produseres stadig flere elektroniske apparater - nye, innovative produkter fortrenger gamle fra markedet. Men hva gjør man med en ødelagt mobiltelefon eller en defekt kaffemaskin? WEEE-direktivet tar for seg dette spørsmålet og riktig og miljøvennlig avhending av elektronisk avfall.

Hva er WEEE-direktivet?

Elektronikk er den raskest voksende avfallskilden i EU. Forkortelsen WEEE står for Waste Electrical and Electronic Equipment (elektrisk og elektronisk avfall). EU-direktivet regulerer salg, retur og forsvarlig avhending av elektrisk og elektronisk avfall. Siden 2018 har Open Scope slått fast at alle apparater og verktøy som leder strøm, faller inn under kategorien elektrisk utstyr. I tillegg til bærbare datamaskiner, TV-apparater, brødristere og vaskemaskiner omfatter dette nå også møbler og tekstiler, for eksempel blinkende barnesko.

WEEE-direktivet 2012/19/EU trådte i kraft i august 2012 og erstattet WEEE-direktivet 2002/96/EF fra januar 2003. De siste endringene ble gjort i 2018. Forordningen definerer visse rammebetingelser, og det er de enkelte EU-landene som er ansvarlige for å implementere den i nasjonal lovgivning. I Tyskland reguleres implementeringen av loven om elektrisk og elektronisk utstyr (ElektroG).

Betydningen av WEEE-direktivet for miljøbeskyttelse

Hovedformålet med WEEE-direktivet er å minimere den negative miljøpåvirkningen fra elektrisk og elektronisk avfall og å forbedre ressurseffektiviteten. Avfallsmengden skal reduseres gjennom gjenbruk og resirkulering. Mange apparater inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kvikksølv, kadmium eller bly. Disse stoffene må avhendes på riktig måte og må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. I tillegg inneholder elektriske apparater også verdifulle råvarer som gull, kobber og aluminium. Resirkulering og gjenvinning av råvarer beskytter miljøet og sparer verdifulle ressurser. Samlet sett har direktivet som mål å øke miljøbevisstheten hos alle parter som er involvert i livssyklusen til elektrisk og elektronisk utstyr, som produsenter, distributører og forbrukere.

Implementering av WEEE-direktivet

WEEE-direktivet berører blant annet produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr, som er ansvarlige for produktene sine gjennom hele livssyklusen. Produsentene må registrere sitt elektriske og elektroniske utstyr hos den relevante nasjonale myndigheten, og deretter får de et WEEE-nummer. Hver type apparat eller merke fra en produsent må registreres separat. Stasjonære forhandlere og detaljister i Tyskland er forpliktet til å ta imot gamle apparater gratis når de selger nye. Nett- og postordreselskaper er også forpliktet til å tilby egnede returmuligheter. Hvis et nytt produkt bringes ut på markedet, må produsenten garantere finansieringen av en miljøvennlig avfallshåndtering. De enkelte EU-landene må etablere innsamlings- og retursystemer for elektrisk og elektronisk avfall.

What is the WEEE Directive?
The abbreviation WEEE stands for Waste Electrical and Electronic Equipment. The WEEE Directive 2012/19/EU came into force in August 2012, replacing the previous directive of 2003. It sets out the rules for the distribution, take-back and disposal of waste electrical and electronic equipment, with implementation in national law being the responsibility of the EU member states, such as in Germany through the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG).
What is the significance of the WEEE Directive?
The main objectives of the WEEE Directive are to reduce the negative environmental impact of electrical and electronic waste and to improve resource efficiency. This is achieved through reuse and recycling to reduce waste volumes. Electrical appliances contain harmful substances such as mercury, cadmium and lead that must be disposed of properly. At the same time, they contain valuable raw materials such as gold, copper and aluminum, the recycling of which protects the environment and secures valuable resources. The directive aims to improve the environmental awareness of all stakeholders in the life cycle of electrical and electronic equipment, including producers, distributors, and consumers.
How is the WEEE Directive implemented?
The WEEE Directive affects manufacturers of electrical equipment, who are responsible for their products throughout their entire life cycle. They must register their equipment with national authorities and obtain a WEEE number. Each type or brand of device must be submitted separately. In Germany, stationary and online retailers must take back old devices free of charge. Manufacturers must ensure funding for the environmentally sound disposal of new products. EU member states must establish collection and take-back systems for electrical and electronic waste.


Kilder:

WEEE-direktivet: Implementering i Tyskland og Europa
BMUV: Direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
EUR-Lex EU-rett