NFC - nærfeltskommunikasjon

OrdlisteKunnskapViktig innhold
Å betale for en croissant på bakeriet med smarttelefonen eller dimme lyset i stuen fra sofaen - alt dette er dagligdags for oss i dag. Dette er mulig takket være en spesiell trådløs teknologi som kalles Near Field Communication.

Hva er NFC?

Forkortelsen NFC står for Near Field Communication, som bokstavelig talt betyr "nærfeltskommunikasjon". Det er en standard for trådløs dataoverføring over korte avstander mellom to enheter. Den er basert på standardene for RFID-teknologi. NFC muliggjør for eksempel tingenes internett (IoT), betaling med smarttelefon eller styring av smarthus.

Hvordan fungerer NFC?

På rundt fire centimeters avstand kan to NFC-aktiverte enheter utveksle data eller informasjon. Det kan være smarttelefoner, betalingsterminaler, chipkort eller NFC-brikker. Kommunikasjonen skjer via radiobølger som genereres ved hjelp av en antenne. Avhengig av produsenten av smarttelefonen er antennen plassert på baksiden, for eksempel i kameraområdet.

Når det gjelder en NFC-tagg, er den plassert under taggen og kan gjenkjennes på det bølgelignende mønsteret. Den globalt standardiserte overføringsfrekvensen for data og informasjon er 13,56 MHz. Kommunikasjonen kan være aktiv - ved å sende data - eller passiv - ved å motta informasjon.

Det er viktig at minst én enhet fungerer som aktiv sender, dvs. at den krever ekstern strømforsyning, for eksempel en smarttelefon, et nettbrett eller en betalingsterminal. Den passive senderen, for eksempel en NFC-brikke, får strøm fra det elektromagnetiske feltet til den aktive enheten. NFC-tagger er små, runde klistremerker som samhandler med smarttelefonen og utfører forhåndsdefinerte automatiseringer så snart den mobile enheten er i nærheten.

De egner seg for eksempel til smarthusapplikasjoner. Hvis man for eksempel fester en NFC-tagg på nattbordet og aktiverer automatiseringen "flymodus" via mobiltelefonen, settes smarttelefonen i ønsket modus så snart den plasseres på nattbordet.

Tre typer NFC-kommunikasjon

  • Peer-to-peer-kommunikasjon: Informasjon utveksles via to smarttelefoner. I dette tilfellet er begge enhetene aktive og kommuniserer med hverandre ved vekselvis å generere radiobølger. Mens den ene enheten sender, mottar den andre og genererer ikke egne radiobølger i denne perioden.
  • Reader/Writer-modus: Tilgang til data eller informasjon med smarttelefonen eller nettbrettet via en NFC-brikke. Den aktive enheten i dette tilfellet er for eksempel mobiltelefonen. Den leser eller skriver data til NFC-brikken. Dette gjøres ved hjelp av prinsippet om elektromagnetisk induksjon. For å lese informasjonen på brikken genererer den aktive senderen radiobølger som kobles til antennen på den passive brikken. NFC-brikken aktiveres av de elektromagnetiske bølgene.
  • Kortemuleringsmodus: Smarttelefonen oppfører seg som et passivt kort ved for eksempel betaling. Den genererer ikke egne radiobølger, men reagerer bare på de dataene betalingsterminalen ber om.

Hvilke bruksområder finnes det?

NFC kan brukes på ulike områder, og vi har listet opp noen eksempler her:

  • Datautveksling mellom smarttelefoner
  • Sammenkobling av enheter
  • Kontaktløs betaling med smarttelefonen
  • Transaksjoner med kreditt- eller debetkort
  • Deling av informasjon via smarte reklametavler eller plakater
  • Styring av smarthusapplikasjoner

What is NFC?
NFC stands for Near Field Communication and is a standard for short-range wireless data transfer between devices. It is based on RFID technology and enables applications such as the Internet of Things (IoT), mobile payments, and smart home control.
How does NFC function?
NFC allows data to be exchanged between two NFC-enabled devices at a distance of about four centimeters. These devices can be smartphones, payment terminals, smart cards, or NFC tags. The communication is based on radio waves generated by an antenna. Depending on the device, the antenna is located on the back of a smartphone, for example. The standard transmission frequency is 13.56 MHz. Communication can be active (sending data) or passive (receiving information).
At least one device must be an active transmitter, such as a smartphone or payment terminal. The second device can be a passive transmitter, such as an NFC tag. These are small stickers that can trigger pre-defined actions on a smartphone when the device is near it.
What types of NFC communication are there?
  • Peer-to-peer communication: Two smartphones exchange information by generating radio waves alternately. One phone transmits while the other receives.
  • Reader/writer mode: A smartphone or tablet accesses data on an NFC tag by reading or writing data to the tag.
  • Card emulation mode: A smartphone acts like a passive card when making payments, for example, by responding to requests from payment terminals without generating its own radio waves.
In which areas is NFC used?
  • Data exchange between smartphones
  • Coupling of devices
  • Contactless payment with the smartphone
  • Credit and debit card transactions
  • Sharing information via smart posters
  • Controlling smart home applications