Por detrás do design: a engenharia do taco de torpedo

DiversãoConhecimento
O basebol está cheio de tradições - mas, de vez em quando, alguém aparece com uma peça de equipamento que parece pertencer mais a uma oficina mecânica do que a um banco de suplentes. Eis: o taco torpedo.
Behind the Design: Engineering the Torpedo Bat

 

O basebol está cheio de tradições - mas, de vez em quando, alguém aparece com uma peça de equipamento que parece pertencer mais a uma oficina mecânica do que a um banco de suplentes. Eis: o taco torpedo.

 

Com um cano em forma de pino de bowling e um cone que faria um maquinista pensar duas vezes, o taco torpedo é uma curiosidade mecânica envolta em ácer. Não se destina a ser utilizado em jogos (ainda), mas está a conquistar um lugar nas jaulas de treino, especialmente entre os treinadores da MLB com visão de futuro e as equipas de ciências do desporto.

 

Se gosta de design físico, dinâmica de swing ou de como os pontos de equilíbrio afectam o movimento, vale a pena ver isto mais de perto.

 

De onde veio este design?

 

O taco torpedo não é um golpe de marketing - é um produto da biomecânica e da análise. A ideia ganhou forma na organização dos New York Yankees, sob a orientação do treinador de batedores James Rowson e de uma pequena equipa de analistas e cientistas desportivos. De acordo com este artigo da ESPN, a equipa estava à procura de novas formas de ajudar os jogadores a melhorar o controlo do taco e a consistência do tambor.

 

Em vez de ajustarem a aderência ou a postura, foram diretamente à própria ferramenta.

 

O resultado? Um taco com um cone denso e bulboso - um pouco como um torpedo, um pouco como um rolo de massa. Desloca a massa para cima do cano e deixa o peso cair rapidamente em direção às mãos. Embora não tenha sido aprovada para utilização nos jogos, os jogadores da MLB estão a utilizá-la durante os treinos e as rotinas pré-jogo, incluindo os treinos de primavera e os treinos de batedura.

 

Por isso, se já viu um tipo de riscas de pinstripes a balançar o que parece ser uma perna de mesa antes de entrar na caixa - não está a imaginar coisas.

 

Como a forma afecta a mecânica do swing: É aqui que as coisas ficam interessantes para os engenheiros.

 

Aquela parte superior volumosa não é apenas para mostrar - ela altera o momento de inércia de uma forma importante. Um taco tradicional tem uma distribuição de peso mais uniforme, mas o taco torpedo acumula mais massa em direção ao ponto ideal do cano. Isto adiciona carga durante o swing, aumentando o potencial de energia no contacto - mas também requer um melhor controlo por parte do batedor.

 

O ciclo de feedback é rápido. Balanços desequilibrados, mãos preguiçosas ou trajectórias de taco inconsistentes tornam-se óbvios quase imediatamente. É como colocar uma câmara de desempenho num carro de rua - não tolera entradas descuidadas.

 

A forma única do taco também treina os batedores para se manterem ligados e acelerarem através da zona de batida. Está a ser utilizado como parte de programas de treino de sobrecarga/subcarga, em que os jogadores alternam entre tacos mais pesados e mais leves para treinar o timing e a potência. A versão torpedo acrescenta uma variável adicional à mistura: um ponto de equilíbrio não normalizado que obriga os jogadores a concentrarem-se na sensação.

 

Fetch failed

 

Desafios de fabrico : Do ponto de vista do fabrico, este n��o é um taco de tarugo comum.

 

A conicidade exagerada implica operações de torneamento personalizadas e trajectórias de ferramentas únicas, especialmente com madeiras duras como o ácer ou a bétula. Os programas CNC tradicionais utilizados no fabrico de tacos necessitam de ajustes para lidar com a queda acentuada do diâmetro. É também um bom estudo de caso sobre como a forma afecta diretamente a função - não há como esconder a intenção do design aqui.

 

Partilhamos um modelo 3D com esta publicação para que possa ver a geometria mais de perto. Coloque-o na sua plataforma CAD, inspeccione a forma e faça a sua própria simulação se quiser analisar os pontos de equilíbrio, a dinâmica de oscilação ou a tensão do material ao longo do cone.

 

Porque é que é importante (mesmo que pareça estranho)

 

Claro, o taco torpedo pode não ganhar nenhum ponto de estilo. Mas é um ótimo exemplo de design funcional baseado em princípios mecânicos. Também mostra como pequenas mudanças no peso e na forma podem alterar o desempenho de uma forma significativa.

 

Não se trata de substituir o taco tradicional - trata-se de construir ferramentas que ajudem os atletas a treinar de forma mais inteligente, utilizando os mesmos princípios que aplicamos todos os dias nos sistemas de engenharia: afinar a inércia, alterar o equilíbrio e apertar os circuitos de feedback.

 

Quer explorar mais o design funcional?

 

Veja milhares de modelos CAD 3D de fabricantes de componentes do mundo real - prontos para configurar, descarregar e testar. Se estiver interessado em designs que ultrapassam os limites do desempenho, vá ao eCATALOG 3Dfindit. Encontrará fixadores, actuadores, caixas, pegas - tudo modelado para engenheiros que precisam de ver como as peças se comportam antes de o protótipo chegar ao chão.

 

Tal como o bastão de torpedo, o design inteligente começa com a compreensão da física. E talvez um pouco de curiosidade também.