Что такое оболочка администрирования?

Индустрия 4.0Важное содержаниеЭлектротехникаПроектирование заводаМашиностроение
Цифровая трансформация промышленности идет полным ходом. Оболочка управления активами (AAS) является важной основой для Индустрии 4.0.

Что такое оболочка управления активами (AAS)?

Соединение виртуального и реального миров необходимо для гибкого и адаптируемого производства в рамках Индустрии 4.0. Чтобы сделать это возможным, необходим стандартизированный Digital Twin. В промышленном Интернете вещей (IIoT) каждый актив, например компонент или устройство, получает оболочку Asset Administration Shell. Она служит цифровым образом физического актива и обеспечивает стандартизированное управление, сетевое взаимодействие и совместимость. Она интегрирует объект в коммуникацию Industry 4.0 и содержит всю важную информацию о полном жизненном цикле продуктов, устройств, машин и систем.

Asset Administration Shell формирует основу для сквозной цифровизации и автоматизации, поскольку обеспечивает бесперебойную связь между машинами, системами и компаниями. Это упрощает обмен данными, обеспечивает совместимость и открывает путь для инновационных бизнес-моделей, таких как Digital Twins или предиктивное обслуживание.

 

AAS основана на эталонной архитектуре RAMI 4.0 и представляет собой стандартизированную структуру данных, которая служит мостом между физическим и цифровым миром. Она позволяет обмениваться информацией между различными системами и заинтересованными сторонами и состоит из субмоделей, содержащих тематически сгруппированную информацию (например, цифровые дверные таблички, эксплуатационные данные, историю технического обслуживания).

Чтобы все компании, участвующие в цепочке создания стоимости, могли работать с данными и обмениваться ими друг с другом, они должны быть доступны в стандартизированных форматах, совместимых между производителями и системами. С помощью Asset Administration Shell можно быстро интегрировать новые активы в существующие продуктовые системы, а также планировать и вводить в эксплуатацию будущие системы. Инструкции передаются на физическую машину через стандартизированный интерфейс, а соответствующие данные и информация с производства поступают обратно. Стандартизация AAS и соответствующего содержания организована Ассоциацией промышленных двойников (IDTA), которая стремится обеспечить единообразное использование оболочки Asset Administration Shell в различных отраслях промышленности.

Подмодели оболочки управления активами (AAS)

Структура AAS является модульной и состоит из набора субмоделей. Они включают в себя такие аспекты, как идентификация, безопасность и управление энергией. Стандартные субмодели поддерживаются и публикуются Советом по стандартизации Индустрии 4.0. Существует несколько общих субмоделей, которые обычно присутствуют в AAS. Однако они являются гибкими и расширяемыми, чтобы покрыть требования различных сценариев использования и отраслей.

Например, идентификация является важной субмоделью. Она содержит информацию для идентификации и маркировки актива, например серийный номер, название производителя или тип. Подмодель безопасности содержит, например, права доступа, аутентификацию и шифрование. Типовая табличка предоставляет возможность глобального доступа к информации об устройстве. Она может заменить аналоговую типовую табличку.

 

Типовая оболочка по сравнению с оболочкой экземпляра

 

Оболочка типа содержит общую и неизменяемую информацию о конкретном типе актива. Сюда входят проектные данные, технические характеристики, свойства материалов или стандартизированная документация. Эти данные служат в качестве справочной информации и часто предоставляются производителями или поставщиками систем для обеспечения стандартизированной базы данных.

В отличие от этого, оболочка экземпляра представляет собой конкретный физический актив с его индивидуальными характеристиками. Она включает динамические данные, такие как серийные номера, варианты конфигурации, измеренные в реальном времени значения, данные об эксплуатации или истории технического обслуживания. Вместе оболочки типа и экземпляра обеспечивают точное и последовательное цифровое представление актива - от разработки до производства и эксплуатации.

 

Области применения:

  • Industry 4.0 & Digital Twin: сочетание оболочки типа и оболочки экземпляра создает полный цифровой образ физической системы, который можно использовать для моделирования, анализа и прогнозирования технического обслуживания.
  • Системы автоматизированного проектирования и PLM: Оболочка типа служит шаблоном для проектирования, а оболочка экземпляра документирует варианты изготовления и специфические настройки.
  • IoT и "умное" производство: сенсорные данные в реальном времени из оболочки экземпляра обеспечивают непрерывный мониторинг и оптимизацию производственных систем.

 

В чем преимущества Asset Administration Shell?

AAS обеспечивает глобальную совместимость и сетевое взаимодействие объектов и систем в среде Индустрии 4.0. Участники международных цепочек создания стоимости связаны между собой и могут взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени. Asset Administration Shell обеспечивает цифровое представление продукта или машины на основе стандартизированного "языка данных" и стандартизированного доступа к данным. Это важно для эффективного обмена данными Digital Twins между компаниями, которые обычно работают с проприетарными форматами и гетерогенными системами и ИТ-ландшафтами. AAS делает данные более открытыми и удобными для обмена, что упрощает и ускоряет процесс проектирования. Кроме того, она позволяет повысить энергоэффективность производства и обеспечить предиктивное обслуживание. Будучи цифровым представителем актива, AAS повышает прозрачность поведения продукта на протяжении всего жизненного цикла.

 

Заключение

Asset Administration Shell - это нейтральный для производителя и отрасли стандарт, позволяющий документировать, описывать или совместно использовать всю информацию и функции конкретного актива. AAS позволяет упростить или ускорить процесс проектирования, а также п��высить эффективность и гибкость производства, поскольку обмен данными может осуществляться более открыто и легко. Кроме того, физический и цифровой миры все больше сближаются. CADENAS знает, что четко выверенная стратегия цифровизации важна для компаний, чтобы оставаться конкурентоспособными, поэтому она поддерживает Asset Administration Shell.

What is the Asset Administration Shell?
Flexible Industrie 4.0 production requires the connection of the virtual and real worlds via a standardized Digital Twin. In the IIoT, each asset (e.g., component, device) receives a management shell that integrates it into Industry 4.0 communication. This contains all lifecycle-relevant information and enables data exchange between companies. Standardized, manufacturer-independent formats are essential here. The Asset Administration Shell facilitates the integration of assets into existing product systems and supports plant planning and commissioning. A standardized interface transmits instructions to the machine and returns production data.
How is the Asset Administration Shell structured?
The AAS has a modular structure and consists of various submodels, e.g. identification, security and energy management. These submodels are managed by the Standardization Council Industry 4.0. There are common submodels that can be flexibly extended to cover different requirements.
What are the advantages of the Asset Administration Shell?
The AAS ensures worldwide networking of objects and systems in the context of Industry 4.0. Actors of global value chains interact in real time. The management shell represents products or machines digitally on the basis of a uniform "data language" and a uniform access. The Asset Administration Shell facilitates data exchange, simplifies and accelerates engineering processes, promotes energy-efficient manufacturing and predictive maintenance. As the digital representative of an asset, the AAS increases the transparency of product behavior over the entire life cycle.