NFC - Närfältskommunikation

OrdlistaKunskapViktigt innehåll
Att snabbt betala för en croissant på bageriet med sin smartphone eller dimma ljuset i vardagsrummet från soffan - allt detta är vardagsmat för oss idag. Detta är möjligt tack vare en speciell trådlös teknik som kallas Near Field Communication.

Vad är NFC?

Förkortningen NFC står för Near Field Communication, vilket bokstavligen betyder "närfältskommunikation". Det är en standard för trådlös dataöverföring över korta avstånd mellan två enheter. Den bygger på standarderna för RFID-teknik. NFC möjliggör t.ex. sakernas internet (IoT), betalning med en smartphone eller drift av ett smart hem.

Hur fungerar NFC?

På ett avstånd av cirka fyra centimeter kan två NFC-aktiverade enheter utbyta data eller information. Det kan vara smartphones, betalterminaler, chipkort eller NFC-taggar. Kommunikationen sker via radiovågor, som genereras med hjälp av en antenn. Beroende på smartphone-tillverkare sitter antennen till exempel på baksidan i kamerans område.

När det gäller en NFC-tagg är den placerad under taggen och kan kännas igen på det vågliknande mönstret. Den globalt standardiserade överföringsfrekvensen för data och information är 13,56 MHz. Kommunikation kan vara aktiv - genom att skicka data - eller passiv - genom att ta emot information.

Det är viktigt att minst en enhet fungerar som en aktiv sändare, dvs. kräver en extern strömförsörjning, t.ex. en smartphone, en surfplatta eller en betalterminal. Den passiva sändaren, t.ex. en NFC-tagg, drivs av det elektromagnetiska fältet från den aktiva enheten. NFC-taggar är små, runda klistermärken som interagerar med smarttelefonen och utför fördefinierade automatiseringar så snart den mobila enheten befinner sig i närheten.

De är till exempel lämpliga för smarta hem-applikationer. Om till exempel en NFC-tagg fästs på ett nattduksbord och automatiseringen "flight mode" aktiveras via mobiltelefonen, ställs smarttelefonen in i önskat läge så snart den placeras på nattduksbordet.

Tre typer av NFC-kommunikation

  • Peer-to-peer-kommunikation: Information utbyts via två smartphones. I det här fallet är båda enheterna aktiva och kommunicerar med varandra genom att växelvis generera radiovågor. Medan en enhet sänder, tar den andra emot och genererar inte egna radiovågor under denna tid.
  • Reader/Writer-läge: Åtkomst till data eller information med smartphone eller surfplatta via en NFC-tagg. Den aktiva enheten i detta fall är till exempel mobiltelefonen. Den läser eller skriver data till NFC-taggen. Detta görs med hjälp av principen om elektromagnetisk induktion. För att läsa informationen på taggen genererar den aktiva sändaren radiovågor som kopplas till antennen på den passiva taggen. NFC-taggen aktiveras av de elektromagnetiska vågorna.
  • Kortemuleringsläge: Smarttelefonen beter sig som ett passivt kort vid t.ex. betalningar. Den genererar inga egna radiovågor, utan svarar bara på de data som begärs från betalterminalen.

Vilka användningsområden finns det?

NFC kan användas inom olika områden, vi har listat några exempel här:

  • Datautbyte mellan smartphones
  • Koppling av enheter
  • Kontaktlös betalning med smartphone
  • Transaktioner med kredit- eller betalkort
  • Delning av information via smarta skyltar eller smarta affischer
  • Styrning av smarta hem-applikationer

What is NFC?
NFC stands for Near Field Communication and is a standard for short-range wireless data transfer between devices. It is based on RFID technology and enables applications such as the Internet of Things (IoT), mobile payments, and smart home control.
How does NFC function?
NFC allows data to be exchanged between two NFC-enabled devices at a distance of about four centimeters. These devices can be smartphones, payment terminals, smart cards, or NFC tags. The communication is based on radio waves generated by an antenna. Depending on the device, the antenna is located on the back of a smartphone, for example. The standard transmission frequency is 13.56 MHz. Communication can be active (sending data) or passive (receiving information).
At least one device must be an active transmitter, such as a smartphone or payment terminal. The second device can be a passive transmitter, such as an NFC tag. These are small stickers that can trigger pre-defined actions on a smartphone when the device is near it.
What types of NFC communication are there?
  • Peer-to-peer communication: Two smartphones exchange information by generating radio waves alternately. One phone transmits while the other receives.
  • Reader/writer mode: A smartphone or tablet accesses data on an NFC tag by reading or writing data to the tag.
  • Card emulation mode: A smartphone acts like a passive card when making payments, for example, by responding to requests from payment terminals without generating its own radio waves.
In which areas is NFC used?
  • Data exchange between smartphones
  • Coupling of devices
  • Contactless payment with the smartphone
  • Credit and debit card transactions
  • Sharing information via smart posters
  • Controlling smart home applications