Engineering Newcomer 2016: "Om du inte prövar lyckan är det ditt eget fel!"
I år tävlade totalt 53 studenter och elever från 20 universitet och utbildningsinstitutioner i lag eller ensamma om titeln Engineering Newcomer 2016. Det var spännande ända in i det sista: de ärofyllda vinnarna tillkännagavs mellan den 20 och 22 september - men de fick reda på sin faktiska placering först vid prisutdelningen den 11 oktober i norelems monter på Motek i Stuttgart.
Utmaningen är en möjlighet för blivande ingenjörer, studenter och elever att visa upp sina färdigheter och skapa uppmärksamhet för sina projekt och sig själva. CADENAS har lanserat denna tävling tillsammans med norelem Normelemente KG, Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik och en mediepartner. Vinnarna garanteras attraktiva kontantpriser och en utmärkelse som kommer att öka karriärmöjligheterna.
"Challenge är nu inne på sitt tredje år och blir alltmer populär. Vi är övertygade av tävlingen och vi är glada över att ha slagit an en sträng hos unga uppfinnare och ingenjörer", säger Jürgen Heimbach, VD för CADENAS GmbH.
Bland annat följande kriterier användes för utvärderingen:
- Innovation/kreativitet:
Är arbetet en helt ny utveckling eller en tillämpning av känd teknik? - Nyttovärde/teknisk nytta/marknadsmöjligheter:
Hur ser förverkligandet av projektet ut i praktiken? Innebär det en förbättring av arbetsprocessen och, vilket är mycket viktigt, finns det en marknad för produkten? - Utnyttjande av standarddelar/inköpta delar/kostnadshänsyn/variabilitet:
Använde man befintliga delar och tog man hänsyn till standardisering?
Dessutom kunde deltagarna få extra poäng om de laddade upp sitt arbete som en 3D CAD-modell till CADENAS utbytesplattform PARTcloud.net, så att juryn kunde få ett bättre intryck av projektet.
Vinnarna av Engineering Newcomer Challenge 2016
Tobias Mayer, Matthias Metz och Sebastian Huber från Technikerschule München tog 1:a plats med sitt helautomatiska matningssystem för dentala instrument. "Next Generation Feeding System" är ett hanteringssystem för att mata in endoinstrument i blistermaskinerna via magasinkassetter för att hantera mycket små serier, minska cykeltiderna och minimera andelen kassationer. Juryn belönade det vinnande teamet, som hade arbetat med projektet i fyra år, med 2.000 euro.
Armin Nocker från HTL Jenbach i Österrike kunde tyvärr inte närvara personligen vid prisutdelningen, men kunde glädja sig åt andraplatsen och 1.000 euro. Med sin GreenBot gör han en stor insats för miljöskyddet: hans apparat återvinner oanvändbara utskrifter och avfall från 3D-skrivare och gör dem tillgängliga för återanvändning som en nylindad trådspiral.
Ulrich Schmid, Philipp Schoch och Timo Schönegg från Überlingens gymnasium imponerade på juryn med sin utveckling av en automatiserad flygande drönare för att söka efter försvunna personer. Som belöning fick vinnarna på tredje plats 500 euro.
Beröm från alla håll
Matthias Grywatsch från Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik sammanfattade årets Engineering Newcomer Challenge: "Oavsett projektets ämnesområde skapades alltid utmärkta lösningar för respektive uppgift." Tävlingen blir alltmer populär för varje år och arrangörerna strävar ständigt efter att förbättra förutsättningarna för att locka så många intresserade som möjligt.

Återkopplingen från deltagarna visade att de är på rätt väg: "Det okomplicerade deltagandet, den fantastiska organisationen och de intressanta och varierande bidragen i gruppen Engineering Newcomer 2016 förtjänar särskilt beröm." (Deltagarna Andreas Bair, Thomas Köpf och Manuel Wagner)