Projekt för ökad hållbarhet imponerar på Engineering Newcomer Competition 2019

Företag
Prisceremoni på MOTEK hedrar unga talanger för idéer med ekologisk bakgrund
Uploaded from script

Vinnarna av 6th Engineering Newcomer Award hyllades på Motek den 9 oktober 2019 av juryn, som bestod av experter från CADENAS GmbH, norelem Normelemente KG, MDESIGN Vertriebs GmbH och Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik.


Bland de bidrag som skickades in i år fanns ett ökande antal skolprojekt och examensarbeten som fokuserade på ny teknik, miljöskydd och hållbarhet.

Strålande vinnare med hållbara designidéer

Vid prisutdelningen på Motek i Stuttgart träffade de deltagande eleverna och studenterna representanter för de övervakande utbildningsinstitutionerna för att få veta av initiativtagarna vilket team som hade vunnit tävlingen om förstaplatsen och kunde se fram emot den attraktiva prissumman. För 1:a platsen delades 2.000 euro ut till både de vinnande unga ingenjörerna och den övervakande utbildningsinstitutionen. Lagen på 2:a och 3:e plats och deras skolor kunde glädja sig åt 1 000 euro respektive 500 euro i prispengar.

1:a plats: "InaLite" - Powerbank från askan

Okpamen Obasogie och hans team från Landmark University Kwara State Nigeria visar på ett imponerande sätt att en smart idé snabbt kan bli ett framgångsrikt projekt. Enligt Internationella energiorganet har 620 miljoner afrikaner fortfarande inte tillgång till tillräcklig elektricitet. En stor del av deras inkomster måste dessutom investeras i bränsle till paraffinlampor. Den "InaLite" som det vinnande teamet har utvecklat är tänkt att hjälpa till här. Det är en termoelektrisk generator som kan omvandla värme från t.ex. grillglöd till elektricitet. Den genererade energin kan sedan användas via en integrerad USB-port för att ladda små enheter som smartphones eller för att driva lampor. Juryn var imponerad av idén att förenkla livet för den afrikanska befolkningen och belönade den med en första plats. "Vi vill använda prispengarna till att utveckla en väl fungerande prototyp och använda den för marknadstester", säger Okpamen Obasogie, glad över vinsten.

2:a plats: Press för återvinning av aluminiumtråg

Albin Wolfersberger och Tobias Zehnder från HTBLA Salzburg säkrade 2:a platsen med sin egenutvecklade press för aluminiumtråg. Med hjälp av deras maskin, inklusive integrerad rengöring, kan använda menytråg i aluminium rengöras på ett användarvänligt och resursbesparande sätt och pressas för vidare återvinning. Juryn gillade det faktum att pressningen av aluminiumbrickor och den efterföljande återvinningen drastiskt kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen jämfört med produktionen av nytt aluminium. Enligt Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. kan upp till 95% av den energi som krävs för att producera primäraluminium sparas vid bearbetning av sekundäraluminium. "Ur vår synvinkel gör produktens variabilitet den till en idealisk lösning som kan användas i stora företag såväl som i enkla hushåll", säger Albin Wolfersberger och beskriver det gemensamma projektet. Albin Wolfersberger är inte främmande för Engineering Newcomer Award: han och en teamkollega deltog i tävlingen redan 2015 och säkrade förstaplatsen med en besticklindningsmaskin som de själva utvecklat.

3:e plats: "easy Boat", motorn till e-båten

Tredjeplatsen i Engineering Newcomer Awards 2019 gick till Matthias Hengge, Gabriel Eugler och Alexander Stoll från Technikerschule Allgäu Kempten. De utvecklade "easyBoat" utifrån idén att ta fram en innovativ båtmotor med en tilltalande design. Denna flödesoptimerade båtmotor kan användas för många olika typer av båtar. Tack vare den integrerade solpanelen kan drifttiden förlängas med ca 10 % när den utsätts för solljus. "Vi är mycket glada över att idén med en kombination av framtidsinriktad, elektrisk drivteknik, modern design och ett brett utbud av olika funktioner övertygade juryn", säger Matthias Hengge.

Även utbildningsinstitutioner drar nytta av Engineering Newcomer

Det är inte bara de enskilda teamen som kämpar om segerpallen i Engineering Newcomer, även utbildningsinstitutioner kan säkra en plats på den eviga listan med sina unga talanger. Varje vinnare och varje bidrag samlar poäng till sin skola, som ackumuleras kontinuerligt under alla år som tävlingen pågår. Den utbildningsinstitution som vid tävlingens slut ligger på första plats i den totala rankningen kan se fram emot ytterligare 500 euro. I år har Technikerschule München för tredje gången i rad tagit hem förstaplatsen i Engineering Newcomer Eternal List.

Karriärsprångbrädan Engineering Newcomer


Varje år sedan 2014 har den internationella tävlingen Engineering Newcomer riktat sig till blivande uppfinnare som vill imponera på yrkesverksamma och framtida arbetsgivare med sin kreativa talang. Elever och studenter kan skicka in sina avancerade konstruktioner, projektarbeten, avhandlingar eller examensarbeten tillsammans med sin utbildningsinstitution. Dessutom kommer attraktiva kontantpriser på totalt 7.500 euro att delas ut till vinnarna och deras utbildningsinstitutioner.


"Engineering Newcomer Award ger dig möjlighet att jämföra dig med andra projekt och att bli bedömd av en objektiv jury på ett sådant sätt att det arbete, den tid och det engagemang som investerats å ena sidan hedras och å andra sidan möjliggör en bra, övergripande jämförelse", säger Albin Wolfersberger, som kom på andra plats, om tävlingen.


"Jag bestämde mig för att delta i tävlingen för att använda den som en språngbräda för min karriär inom maskinteknik", säger årets vinnare Okpamen Obasogie om sin motivering.


Priset har instiftats av CADENAS GmbH, norelem Normelemente KG och den federala arbetsgruppen för tekniska högskolor. I år fick Engineering Newcomer också stöd av MDESIGN Vertriebs GmbH.

Engineering Newcomer Award 2020 har redan börjat

Engineering Newcomer Award 2020

Alla som vill vara med nästa år har redan nu möjlighet att delta. Den 7:e omgången av utmärkelsen har redan startat. Intresserade kan nu skicka in sina konstruktioner på www.engineering-newcomer.com. Det innebär att elever och studenter kan registrera sitt projektarbete när som helst, trots läroanstalternas olika terminstider.


All viktig information och deltagargruppen på PARTcommunity hittar du här: www.engineering-newcomer.com