Dünyanın en uzun güneş tutulması için teknoloji

Geçen hafta güneş tutulmalarıyla ilgilenmiyordum. Geçerken fark ettim ama insanların neden bu kadar üzüldüğünü anlamamı sağlayacak bir tanesini hiç görmedim. Tercüme edildi: Ben 8 Nisan 2024'e kadar %100 tam güneş tutulması görmedim.
Kabul etmek gerekir ki, tam tutulma yolunda yaşayan bizler için çok fazla "tutulma yutturmacası" oldu. Bu aylardır devam ediyor. Haberlerde yer aldı, tutulma turizmi ve çok sayıda tutulma ürünü var. Ben de bu abartıyı görüp diğer yöne giden insanlardan biriyim. Bir kez olsun, bu heyecanın ortasında kaldığım için gerçekten mutluyum.
Pazartesi günü yüzde 100 tutulmayı gören diğer 30 milyon Amerikalı gibi ben de şaşkına döndüm. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Sadece etrafımın ne kadar karanlık olduğuyla ilgili değildi (aslında daha çok alacakaranlık gibiydi), aynı zamanda ayın güneşin önünde ne kadar siyah olduğuyla ilgiliydi. Bu tarif edilemez. Artık Eclipse hayran kulübünün kayıtlı bir üyesiyim.
Ana olaydan bu yana, bölgemdeki 2024 tutulmasının en iyi fotoğraflarını arıyor, çeşitli tutulmalar arasındaki farkları okuyor ve hatta uzaydan Ay'ın gölgesinin bir simülasyonunu izliyorum. Peki dünyanın en uzun güneş tutulması neydi?
Dünyanın en uzun güneş tutulması ne zaman gerçekleşti?
21'inci yüzyılın en uzun tam güneş tutulması 22 Temmuz 2009'da gerçekleşti. Bu tutulma Pasifik Okyanusu üzerinde en fazla 6 dakika 39 saniye sürmüş ve bu yüzyıldaki en uzun süreli tam güneş tutulması olarak rekor kırmıştır. Bu kadar uzun tam tutulma süreleri nadirdir ve Dünya'nın Güneş'e ve Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının yanı sıra Dünya, Ay ve Güneş'in hizalanmasından etkilenir. Bu süreyi zorlayacak bir sonraki güneş tutulması 13 Haziran 2132'ye kadar gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle 2009 tutulması, olağanüstü uzunluğuyla rekorlar kitabında özel bir yere sahiptir ve hem tutulma avcıları hem de astronomlar için nadir ve büyüleyici bir gösteri sunmaktadır.
İnsanlar güneş tutulmasını görebileceğimiz süreyi nasıl uzatabilir?
74 dakikalık güneş tutulması tekniği:
Gökyüzünde Mach 2 (2,100 mph) hızıyla ilerlediğinizi ve evrendeki en hayranlık uyandırıcı manzaralardan biri olan tam güneş tutulmasına tanık olmak için kıtalar boyunca ayın gölgesini takip ettiğinizi hayal edin. Bu bir bilim kurgu romanının konusu değil, tutulma gölgesinin hızına ayak uydurabilen tek ticari yolcu uçağı olan efsanevi Concorde ile gerçekleştirilen cesur bir görevin olağanüstü öyküsüdür.
1973 yılında, Fransız astrofizikçi Pier Lena liderliğindeki bilim insanları ve havacılardan oluşan vizyoner bir ekip, insanlık tarihinin en uzun güneş tutulmasını benzersiz bir noktadan gözlemlemek üzere eşi benzeri görülmemiş bir yolculuğa çıktı. Bilimsel aletler ve titizlikle hesaplanmış bir uçuş rotasıyla donatılan Concorde'u, Güneş'in ele avuca sığmayan koronasının sırlarını çözmek için şimdiye kadarki en hızlı gözlemevine dönüştürdüler. Hassas uçuş ve son teknoloji bilimin göksel zamana karşı bir yarışta çarpıştığı bu olağanüstü keşif yolculuğunda bize katılın.
1970'lerin başında, küçük bir grup bilim insanı, normalde yerden gelen atmosferik parazitler nedeniyle engellenen bir görev olan güneşin koronasını incelemek için yola çıktı. Bu amaçla, bir güneş tutulmasını takip edebilecek kadar hızlı tek yolcu uçağı olan Concorde'u kullanmak istediler. Bu sayede tam güneş tutulmasını 74 dakika boyunca deneyimleyebildiler - Dünya'da sabit bir konumdan elde edilmesi imkânsız bir başarı. Concorde'un benzersiz hızı ve geniş kabin alanı onu bu çaba için ideal bir platform haline getirdi. Bu sayede Lena ve ekibi, Concorde test pilotu Andre Turcat ile birlikte, uçuş yolu ve operasyonel sınırlamalarla ilgili önemli lojistik zorlukların üstesinden gelerek, Afrika üzerinde uzun bir süre boyunca Ay'ın gölgesinde kalacak bir uçuşu titizlikle planladılar.
Görev, Concorde'un hızlı hareket eden Ay gölgesine girip kalabilmesini sağlamak için karmaşık bir planlama gerektiriyordu ve tamlık süresini en üst düzeye çıkarmak için hassas zamanlama kritik önem taşıyordu. Uçak, gözlem pencerelerinin yerleştirilmesi ve elektrik sisteminin bilimsel aletlere uyarlanması da dahil olmak üzere bilimsel gözlem için özel olarak modifiye edildi. Ekibin çabaları 30 Haziran'da, Turcat liderliğindeki Concorde'un tutulmayı başarıyla yakalaması ve uçaktaki bilim insanlarının Güneş'in koronasına ilişkin eşi benzeri görülmemiş gözlemler yapmasına olanak sağlayarak zodyak ışığı ve koronanın akustik dalgaları gibi olgulara ilişkin değerli bilgiler sunmasıyla sonuçlandı.
Bu görev yalnızca yaşanan en uzun güneş tutulması rekorunu kırmakla kalmadı, aynı zamanda bilim ve mühendislik arasında olağanüstü bir işbirliği sergileyerek göksel bir olaya benzersiz bir bakış açısı sağladı ve güneş olaylarına ilişkin anlayışımızı geliştirdi.