Ürün Değişiklik Bildirimi

SözlükÖnemli içerikBilgiDiğer kategoriler
Üreticiler, müşterilerini ürünleri hakkında - malzeme ve tasarımdan üretim sürecine ve çok daha fazlasına kadar - güncel tutmak için ürün değişikliği bildirimlerini kullanır.

Ürün Değişikliği Bildirimi nedir?

Ürün Değişikliği Bildirimi - kısaca PCN - bir ürün veya ürün hattındaki önemli değişiklikler hakkında üreticilerin müşterilere yaptığı bir duyurudur. Değişiklik bildirimi, malzemenin veya reçetenin bileşiminin değiştirilmesi, yeni bir tasarım, üretim süreçlerinin dönüştürülmesi, ambalajın değiştirilmesi veya üretim yerinin taşınması gibi bir ürünün çeşitli yönleriyle ilgili olabilir. PCN, elektronik veya yarı iletken ve otomotiv endüstrileri gibi çeşitli endüstrilerde kullanılır. Müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları yaklaşan veya mevcut değişiklikler hakkında bilgilendirmek için kullanılır, böylece buna göre plan yapabilir veya kendi süreçlerinde veya ürünlerinde ayarlamalar yapabilirler. Üretici, izlenebilirliği sağlamanın tek yolu bu olduğundan, etkilenen ürünle ilişkisi olan tüm sözleşme ortaklarını ve müşterileri bilgilendirmelidir. Müşterilerin bir bildirim almaları ve uygun önlemleri alabilmeleri için genellikle sözleşmeyle belirlenen belirli bir zaman dilimi vardır.

PCN neden önemlidir?

PCN'leri gözlemlemek ve bunlara yanıt vermek, özellikle etkilenen ürünlere bağımlıysa veya bunları kendi ürünlerine entegre ediyorsa, şirketlerin kendi ürünleri veya süreçleri üzerindeki olası olumsuz etkilerden kaçınmaları için önemlidir.

Bir Ürün Değişikliği Bildirimi neleri içermelidir?

İletişim bilgileri: Bildirim, müşterilerin veya iş ortaklarının değişiklikle ilgili soruları veya daha fazla bilgi için üreticiyle nasıl iletişime geçebileceklerine ilişkin bilgileri içerir.

  • Etkilenen ürünler: PCN'de hangi ürünlerin veya ürün gruplarının etkilendiği belirtilir.
  • Değişikliğinnedeni: Üretici, ürün kalitesini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek veya değişen mevzuat gerekliliklerine yanıt vermek gibi bir değişikliğin neden gerekli olduğunu belirtir.
  • Değişikliğin açıklaması: Müşteri, yapılan değişikliğin ayrıntılı bir açıklamasını alır.
  • Kalite üzerindeki etki: PCN, ürünün işlevselliği, performansı, kalitesi ve güvenilirliği üzerindeki olası sonuçların bir değerlendirmesini içerir.
  • Uygulama tarihi: Ürün değişikliği bildirimi, değişikliğin yürürlüğe gireceği kesin tarih hakkında bilgi verir.

What is a Product Change Notification?
A Product Change Notification (PCN) is an important notification from manufacturers to customers about planned changes to a product. It allows customers with the opportunity to make appropriate adjustments to their processes or products. These changes can affect various areas such as material, design, production, packaging, or manufacturing location. PCNs are used in industries such as electronics, semiconductors, and automotive. Manufacturers must inform all affected contractors and customers to ensure traceability. There is usually a contractual timeframe within which customers are informed.
Why is a PCN important?
Being aware of and responding to PCNs is critical for companies to avoid potential negative impacts to their products or processes, especially if they depend on or integrate the affected products into their own products.
What does a typical PCN include?
  • Contact information
  • Information about the affected products
  • Reason for the change
  • Description of the change
  • Quality impact
  • Date of implementation
  • Recommended actions