8 個您可能不知道的關於空中巴士白鯨的酷知識

如果您對航空航天感興趣,您可能聽說過「會飛的白鯨」。
是的 - 這是一架真正的飛機,塗上了白鯨的臉。上個月,空中巴士 BelugaXL 完成了在法國西南部上空的首次飛行。
這架飛機之所以引人注目,不僅是因為其奇妙的塗裝,還因為它的體積。這架飛機是一架運輸機,由空中巴士 A330-200 改裝而成,是世界上最大的飛機之一。由於我們想知道更多關於這架令人印象深刻(而且真正令人愉悅)的飛機,所以我們做了一點研究。
以下是關於 Airbus Beluga Whale 的 8 個您可能不知道的酷知識:
鯨魚做的!??#BelugaXLpic.twitter.com/feESAUhhN0
- 空中巴士 (@Airbus)2018年7月19日
1.你可以和白鯨一起飛....在 10 個月內
上月的飛行標誌著鯨魚飛機10 個月測試階段的開始。在這段時間內,它必須完成總長達 600 小時的空中飛行,與 4:11 小時的首飛時間相去甚遠。如果成功,該飛機就可以進入商業飛行運營。
2 北威爾斯不得不拓寬跑道,為鯨魚騰出空間。
BelugaXL 的大小是為了特定目的而開發的。空中巴士使用該飛機及類似的尺寸系列,將飛機翼從工廠運往歐洲組裝。北威爾斯的 Hawarden 機場就是其中一個機翼工廠的所在地。然而,北威爾斯的機場沒有足夠大的跑道來容納超大型的 Beluga。因此,機場必須架設新的防爆圍欄,並為未來的「北鯨」重建 跑道。
3. 我們會再看到四隻鯨魚。
哦,對了。根據空中巴士的資料,第一架 BelugaXL 是該系列五架飛機中的一架。其他四架計劃於 2019 年投入使用。此外,空中巴士還將在 2019 年至 2023 年間再建造五架飛機,以逐步取代 BelugaST 系列的前五架飛機。
4 該飛機比兩頭藍鯨還要大。
BelugaXL 長 63.1 公尺,是地球上最大的活生哺乳類動物藍鯨 (24-30 公尺) 的兩倍多。沒有任何活著的哺乳類動物、已滅絕的恐龍 (你好,巨龍和魚龍),也沒有比它更大的傳說。雖然史矛革是最接近的,有 61 公尺。
5 粉鯨是白鯨設計的另一個選項。
空中巴士員工從其他 6 個選項中投票選出他們最喜歡的巨型飛機設計。在 20,000 位員工的投票中,「微笑的白鯨 XL」以 40% 的得票率脫穎而出,成為當之無愧的贏家。
但其他選項是什麼呢?雖然空中巴士並未公佈其他設計,但有幾位 Reddit 使用者提到粉紅色版本的飛機,顯然是第二名。全藍色的 Beluga 是另一個選項。
6 Beluga 鯨魚飛機的動力成本超過十億美元。
更大的飛機意味著更大的引擎。在這種情況下,有兩個引擎。BelugaXL 有兩個勞斯萊斯 Trent 700 渦輪扇引擎推動它飛上天空,每個引擎的造價約為 4000 萬美元。
建造這些飛行巨人的整個計劃耗資超過 10 億美元。
Whale done guys!??#BelugaXLpic.twitter.com/PUCh3UVGHC
- 空中巴士 (@Airbus)2018年7月19日
8.鯨魚的額頭打開了。
你可能想知道,「他們是怎麼把機翼裝到飛機上的?」我們也是。
然而,物流看起來沒有我們想的那麼複雜。BelugaXL 的「額頭」可以打開,讓工作人員可以像飛機機翼一樣裝卸大量貨物。有了這麼大的儲存空間,這架飛機可以飛行 4,000 公里,運送重達 50 噸的貨物。
9 O.G. Beluga 於 1994 年投入使用。
對於那些可能不知道A330-200 客機於 1994 年首飛,人們開始稱這架飛機為"Beluga",因為它的白色和獨特的前額很像北極鯨。直到 2014 年,空中巴士才啟動了一項計劃,對 A330-200 進行改裝,使其更大,以滿足飛機產量增加的需求。
相較之下,BelugaXL 可搭載大型空中巴士 A350 飛機的兩個機翼。原來的 Beluga 只能搭載一個機翼。
總結
空中巴士 BelugaXL 是現代工程的奇蹟,結合了功能與奇思妙想。無論您是著迷於它巨大的尺寸、巧妙的設計,還是運送機翼背後的純粹物流,這架鯨魚般的飛機都是航空業創新的見證。但如果您不只是對大型飛機感到好奇,而是需要精確的元件或系統來進行自己的工程專案呢?在這種情況下,3Dfindit.com 可以為您飛行。正如 BelugaXL 的設計是為了有效地支援其他飛機的機翼一樣,3Dfindit.com 為各行各業提供了龐大的 3D CAD 模型選擇,從而簡化了您的設計流程。