Welche Schraubentypen gibt es?

MaschinenwesenWissen
Schrauben sind vielseitige Verbindungselemente, die in einer Vielzahl von Formen, Materialien und Größen erhältlich sind und speziell für unterschiedliche Anwendungen entwickelt wurden. Im folgenden Beitrag gehen wir auf die Arten von Schrauben sowie ihre Anwendungsbereiche ein.

Jeder hatte in seinem Leben bestimmt mehr als einmal mit Schrauben zu tun: Sei es zur Befestigung von Möbelstücken in der Wohnung, zur Sicherung von Teilen am Auto oder bei der Konstruktion von Maschinen - beinahe überall, wo es etwas festzumachen gilt, werden sie benötigt. Dass es mehr als nur eine Art von Schraube gibt, dürfte den meisten spätestens beim Montieren aufgefallen sein, wenn der richtige Schraubendreher gerade nicht vorhanden war. Doch welche Schraubenarten gibt es eigentlich und warum werden unterschiedliche benötigt?

 

Die wichtigsten Schraubentypen im Überblick

Das Wichtigste vorab: Generell gibt es zwei Oberkategorien für Schraubentypen, Holzschrauben und Metallschrauben. Diese unterscheiden sich, wie die Namen bereits verraten, vorwiegend darin, für welches Material sie gemacht sind. Die jeweiligen Unterkategorien der Holz- und Metallschrauben haben jedoch alle für sich spezielle Anwendungsgebiete. Sie weisen optische Abweichungen zueinander in Kopfform (oder Abwesenheit eines solchen) sowie dem Gewinde auf. Die Vielfalt an Schrauben ist nahezu unbegrenzt, da immer neue Designs und spezialisierte Schrauben für bestimmte Anwendungen entwickelt werden. Nachfolgend listen wir deshalb nicht jeden Schraubentypen auf, aber die gängigsten.

Holzschrauben:

Holzschrauben finden Anwendung im Holz- und Möbelbau und zeichnen sich nicht nur durch eine sehr scharfe Spitze aus, die leicht in das Holz eindringen kann, sondern auch durch ihre speziellen Gewinde, welche starke Verbindungen schaffen.

  • Kreuzschlitz-Schrauben sind wohl am bekanntesten und sind ein absoluter Klassiker unter den Schrauben.

  • Rundkopf-Holzschrauben bleiben ihrem Namen treu mit ihrem stark abgerundeten Kopf. Dieser Holzschraubentyp erfreut sich aufgrund seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten großer Beliebtheit und wird besonders dann eingesetzt, wenn sichtbare, aber stilvolle Befestigungen benötigt werden. Zudem besitzt die Rundkopf-Holzschraube mehrere Antriebsarten, wodurch sie sich für jedes Werkzeug eignet.

  • Flachkopf-Holzschrauben sind ideal, wenn ein glatter und bündiger Abschluss benötigt wird. In der Regel ist dieser Typ Schraube mit Kreuzschlitz-, Vierkant- oder Torx-Antrieb zu finden.
  • Traversenkopf-Schrauben kommen vorwiegend zum Einsatz, wenn es darum geht, Risse und Spaltungen zu umgehen. Vor allem bei dünnen oder empfindlichen Holzstücken ist dies die beste Wahl.
  • Linsenkopf-Schrauben besitzen einen leicht gewölbten Kopf und haben den Vorteil, dass sie beinahe so stilvoll wie Flachkopf-Holzschrauben sind, jedoch mehr Stabilität geben und nachsichtiger bei der Versenkung sind. Diesen Schraubentyp gibt es mit verschiedenen Antrieben. Sie werden gerne für Beschläge in Schränken oder Möbeln benutzt.

  • Sechskant-Schrauben für Holz bieten die nötige Robustheit, welche für Projekte in denen Haltbarkeit gefordert wird, nötig ist. Das macht sie perfekt für Arbeiten im Freien oder dort, wo es besonders viel Kraft braucht.

Metallschrauben:

Metallschrauben unterscheiden sich von Holzschrauben vor allem durch ihre stumpfe Spitze und ihr gleichmäßiges Gewinde. Zudem ist zu beachten, dass für Metallschrauben häufig eine Mutter oder ein anderes Gegengewinde benötigt wird, in welches sie hineingedreht werden. Metallschrauben werden vorwiegend im Metallbau eingesetzt und haben häufig sehr spezifische Aufgaben zu erfüllen.

  • Maschinenschrauben werden allgemein im Maschinenbau und Metallbau eingesetzt. Wie sich vermuten lässt werden sie häufig zur Befestigung von Metallteilen in Maschinen und Konstruktionen verwendet. Sie verfügen über einen zylindrischen Schaft und ein gleichmäßiges Gewinde über die gesamte Länge. Sie benötigen ein vorgebohrtes, mit Gewinde versehenes Loch oder eine Mutter.
  • Selbstbohrende Schrauben können dank ihrer selbstschneidenden Gewinde direkt in Metalle wie Stahl oder Aluminium eingedreht werden, ohne dass vorgebohrt werden muss. Sie werden häufig für Leichtmetallkonstruktionen und die Befestigung von Blechen verwendet.
  • Blechschrauben könnte man gut als die Traversenkopf-Schrauben der Metallschrauben bezeichnen: Ihr grobes, scharfes Gewinde ist speziell für das Verschrauben dünner Metallbleche entworfen und bietet optimale Haltekraft.

  • Senkschrauben haben einen konischen Kopf, welcher bündig oder leicht unter der Oberfläche des Materials sitzt. Hierdurch wird ein nahtloser Abschluss ermöglicht, was besonders beim Bau von Metallgehäusen oder im Möbelbau von großem Vorteil ist.
  • Gewindestifte gehen noch einen Schritt weiter als Senkschrauben - sie besitzen keinen Kopf und werden vollständig in das Material eingedreht. Oftmals besitzen sie ein Innengewinde für ein weiteres Befestigungselement. Dieser Metallschrauben-Typ wird gern verwendet, um Teile an Ort und Stelle zu halten, wie beispielsweise bei Wellen-Naben-Verbindungen oder mechanischen Geräten.

Selbstverständlich gibt es noch eine Vielzahl weiterer Unterscheidungsmerkmale für Schrauben, wie die bereits vereinzelt erwähnten Antriebstypen, Oberflächenbeschichtungen, das Material oder Länge und Durchmesser. Die Auflistung dieser bedürfte jedoch eines eigenen Beitrags. Wir möchten dennoch darauf hinweisen, dass es, insbesondere im Ingenieurswesen, von Bedeutung ist sich nicht nur mit den verschiedenen Schraubenarten, sondern auch deren speziellen Eigenschaften vertraut zu machen. Eine gründliche Einführung in diese Faktoren ist entscheidend für die erfolgreiche und sichere Durchführung jedes Bau- oder Montageprojekts.

 

Anbieter von Schrauben auf 3Dfindit

Da wir nun einige Schraubentypen sowie deren Anwendungsgebiete kennen und Sie eventuell bereits einen dieser Typen für ein geplantes Projekt auserkoren haben, möchten wir Ihnen einige Anbieter für bestimmte Schraubenarten auf 3Dfindit zeigen.