Ein Spannschloss ist ein mechanisches Gerät, das zum Verbinden von Metallplatten oder -stangen verwendet wird. Es wird hauptsächlich in der Bau- und Konstruktionsindustrie eingesetzt. Spannschlösser gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Die meisten sind jedoch rechteckig und haben eine Öffnung in der Mitte, durch die ein Metallstab oder eine Platte eingeführt wird. An den Seiten des Spannschlosses befinden sich zwei Hebel. Wenn diese Hebel nach unten gedrückt werden, greifen sie den Metallstab oder die Platte an den Seiten an und halten ihn oder sie fest.