Digital Twins : comment Parme fait figure de pionnière en matière de gestion urbaine intelligente

Plus qu'une ville historique
Située dans le nord de l'Italie, dans la région d'Émilie-Romagne, Parme est largement connue pour son riche patrimoine culturel, sa cuisine de qualité et sa contribution à la musique et aux arts. Mais ces dernières années, Parme s'est également révélée être un surprenant leader en matière d'innovation dans le domaine des villes intelligentes. Aujourd'hui, elle est l'une des premières villes italiennes à expérimenter un Digital Twins urbain afin de parvenir à une gestion plus efficace de l'espace et d'accélérer le chemin vers la transformation numérique.
Un modèle 3D pour concevoir un avenir plus intelligent
Lors d'un événement public récent , la municipalité de Parme a présenté les premiers résultats de son projet Digital Twins: une réplique numérique fidèle et tridimensionnelle de la ville. Ce Digital Twins reflète l'environnement physique afin de soutenir une approche plus intelligente, plus transparente et plus durable de la planification urbaine par la simulation, l'analyse des données et la participation des citoyens.
Le projet, développé en collaboration avec la région d'Émilie-Romagne, Lepida et l'université de Parme, est soutenu par le Plan national pour la reconstruction et la résilience (PNRR) de l'Italie et cofinancé par l'initiative européenne Next Generation. Il se trouve actuellement à mi-chemin de son développement et représente une étape importante sur la voie de la transition numérique et écologique de Parme.
Construire un écosystème numérique pour des villes plus intelligentes
Les cas d'utilisation du Digital Twins de Parme sont vastes et transdisciplinaires. Les équipes municipales peuvent par exemple effectuer des inspections précises directement dans le modèle, ce qui permet d'éviter des visites sur place qui prennent beaucoup de temps. Cela signifie une prise de décision plus rapide, des coûts d'exploitation réduits et une utilisation plus efficace des ressources.
Le modèle permet également d'intégrer de nouveaux éléments urbains en temps réel, posant ainsi les bases d'une carte de la ville constamment actualisée et interactive.
L'une des applications les plus avancées est la surveillance des infrastructures afin de prévenir les dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes ou des inondations. En simulant des scénarios futurs et en analysant les points faibles, la ville peut prendre des mesures préventives sur la base de données concrètes.
Un autre domaine dans lequel le Digital Twins fait la différence est celui de la végétalisation urbaine. La plateforme aide à surveiller l'état des arbres, à planifier les travaux d'entretien, à planifier les nouvelles plantations et même à évaluer la stabilité structurelle sur la base des conditions de vent et de l'environnement. Par exemple, un "profil numérique" est attribué à chaque arbre, ce qui favorise une sylviculture urbaine proactive et axée sur les données.
"Il s'agit d'un projet ambitieux et tourné vers l'avenir", a déclaré la conseillère municipale Elena Mazzoni." C'est un exemple clair de la façon dont les technologies numériques peuvent redessiner la façon dont nous prenons soin de nos villes, en nous permettant d'analyser et de gérer le territoire plus efficacement. "
La valeur des jumelles numériques, au-delà des espaces urbains
L'exemple de Parme montre que les Digital Twins ne sont pas seulement adaptés aux sites industriels ou aux usines. Leur valeur réelle réside dans leur capacité à modéliser et à gérer tout système complexe piloté par des données, qu'il s'agisse d'un espace urbain ou non.
Dans le monde industriel dans lequel CADENAS opère, les Digital Twins entraînent un changement fondamental dans la manière d'aborder la conception technique et la gestion du cycle de vie des produits. À partir de modèles CAO 3D précis et certifiés, comme ceux disponibles sur la plateforme 3Dfindit, les entreprises peuvent simuler, optimiser et gérer l'ensemble du cycle de vie des produits, de la conception initiale à l'analyse des performances en temps réel, en passant par la maintenance prédictive.
Comme dans l'urbanisme, les Digital Twins permettent à l'industrie de prendre de meilleures décisions, de réduire les erreurs, de tester virtuellement les solutions avant leur mise en œuvre physique et d'améliorer l'efficacité globale des processus.
Vers une culture de données partagées et interopérables
Que ce soit pour une ville ou un composant de produit, le succès d'un Digital Twins dépend d'un facteur essentiel : l'accès à des données structurées, fiables et interopérables. C'est là que résident à la fois le défi et la plus grande opportunité.
Dans le cas de Parme, le partage des données entre les organismes publics, les institutions académiques et les partenaires technologiques a permis de développer une plateforme de pointe. Dans le secteur industriel, 3Dfindit peut jouer un rôle similaire en donnant accès à des milliards de modèles CAO vérifiés et en soutenant des processus de conception plus intelligents et automatisés.
Dans ces deux contextes, les données ne sont plus un sous-produit, mais deviennent la base centrale des décisions stratégiques, des mesures durables et de l'innovation continue.
Des domaines différents, une direction commune
Le Digital Twins de Parme est bien plus qu'un outil de visualisation 3D ; c'est un exemple clair de la manière dont les technologies numériques peuvent contribuer à créer des environnements plus intelligents, plus connectés et plus durables. Il nous rappelle également quelque chose : alors que les Digital Twins sont de plus en plus courants dans l'urbanisme, l'ingénierie est depuis longtemps un pionnier dans ce domaine.
Des solutions telles que celles développées par CADENAS, qui visent à rendre les données techniques complexes facilement accessibles et utilisables, font partie d'un changement en cours. Et même si l'ingénierie a encore beaucoup de potentiel à exploiter, elle continue à fixer la norme. Si une ville peut devenir plus intelligente grâce à un Digital Twins, chaque produit, chaque composant et chaque processus le peut aussi.