Développement du juke-box en film à bulles avec Simone Giertz

Cette inventrice a mis au point le "Bubble Wrap Jukebox" pour faire de la musique douce avec du papier à bulles !
Simone Giertz est affectueusement surnommée la "reine des robots $#!tty". Je pense que c'est un titre injuste. Qui d'autre aurait pu créer le "casque qui nourrit le pop-corn" ou le "robot qui applique le rouge à lèvres" ? Ces machines ont changé la façon dont les gens vivent leur vie. OK, c'est un peu exagéré, mais elles ont changé le "POURQUOI" pour les personnes qui s'intéressent à la fabrication des choses.
Avant, on faisait une invention parce qu'on avait une tâche à accomplir et on développait une solution brillante. Simone voit les choses différemment. C'est une faiseuse qui cherche souvent une solution créative à un non-problème. Ses robots sophistiqués résolvent des défis minuscules dans la vie. De temps en temps, ses projets créent même le problème qu'ils tentent de résoudre de la meilleure des manières. Leur dernière création n'est pas différente. A aucun moment, personne n'a dit : "Il nous faut de la musique, et mon seul support est le papier bulle". Mais bon sang, Simone a quand même résolu ce problème !
Comment fonctionne une boîte à musique typique ?
Une boîte à musique fait tourner un cylindre qui pince un peigne à différents intervalles. Le cylindre a certaines protubérances qui correspondent aux notes, et le peigne a des dents de différentes longueurs qui produisent différents sons. Lorsque le cylindre tourne et que les protubérances rencontrent le peigne, les notes retentissent. C'est assez simple.
L'idée du juke-box Bubble Wrap
L'idée de Simone pour le Bubble Wrap Jukebox est très similaire. Au lieu d'un cylindre et d'un peigne, son "juke-box" déplace du papier à bulles sur une flûte de pan afin de produire une série de notes de musique.
Les défis de la fabrication d'un juke-box Bubble Wrap.
Qui aurait cru qu'il était plus difficile qu'on ne le pense de faire éclater mécaniquement du papier à bulles ? Il s'avère que lorsque le film à bulles est pressé entre deux surfaces dures, il se comprime et se déforme au lieu d'éclater. Cependant, si l'on utilise une surface dure et une surface souple, on obtient un rendement maximal lors de l'éclatement.
Simone a utilisé ces connaissances et a agrandi sa preuve de concept pour en faire un prototype fonctionnel. Elle a usiné CNC un cylindre avec 300 évidements contenant les "pieds" rembourrés pour faire éclater le film à bulles, exactement comme les picots sur un cylindre de boîte à musique.
Chacun des trous devait être découpé, percé et fileté pour accueillir les pieds - une tâche bien plus rapide grâce à un FlexArm que Simone avait emprunté à un ami. Le FlexArm a permis à Simone de percer et de découper rapidement des centaines de trous. En l'aidant à soulever le cylindre et en lui donnant un angle régulier, le FlexArm a permis à Simone de percer des trous plus réguliers, et ce bien plus rapidement qu'à la main !
Une fois le cylindre terminé, il ne restait plus qu'à construire le cadre de la flûte et le film à bulles, et à installer une manivelle pour tout faire fonctionner ! Simone a rencontré plus d'un obstacle, mais elle a su quand demander de l'aide à un ami ou emprunter un outil pour réaliser le travail.
Au final, le juke-box en papier à bulles a tout de même joué une chanson. Je ne sais pas s'il remplacera le clavier ou la guitare électrique comme instrument le plus populaire de la musique pop. Mais l'instrument le plus ridicule ? Il pourrait bien détrôner le "floppotron" et la "Wintergatan Marble Machine" !
Pour les ingénieurs à la recherche de nouvelles possibilités créatives pour leurs propres projets, 3Dfindit offre la boîte à outils idéale avec des modèles de fabricants CAO, IAO et BIM en 3D dans plus de 100 formats différents issus de plus de 6 000 catalogues. Explorez 3Dfindit dès aujourd'hui !