Profil professionnel : Ingénieurs en aéronautique et en aérospatiale

ConnaissancesTransport
L'ingénierie est aujourd'hui incroyablement variée et offre différents domaines dans lesquels il est possible de se spécialiser. Dans cet article, nous vous présentons l'ingénieur en aéronautique et en aérospatiale.

Le souhait de pouvoir voler accompagne les hommes depuis l'Antiquité. Mais ce qui n'était alors qu'un rêve inaccessible est aujourd'hui une réalité - grâce à des ingénieurs inventifs. Dans cet article, nous nous penchons sur le métier d'ingénieur en aéronautique - une profession sans laquelle il serait impossible de voyager en toute sécurité, que ce soit dans les airs ou dans l'espace.

Qu'est-ce que l'ingénierie aérospatiale ?

L'ingénierie aérospatiale fait partie des sciences de l'ingénieur. Tout comme la technique automobile, elle fait partie des spécialités de l'ingénierie mécanique et constitue donc l'un des domaines d'application les plus exigeants. Les aspects techniques, scientifiques et économiques sont ici d'une grande importance, car l'ingénierie aéronautique et spatiale s'occupe du développement et de l'exploitation d'engins volants tels que, par exemple, les avions, les véhicules spatiaux, les satellites et autres engins.

Que fait un ingénieur en aéronautique et en aérospatiale ?


Qui n'a pas entendu parler de Launoy et Bienvenue, d'Otto Lilienthal ou des frères Wright, des esprits brillants qui se sont penchés sur l'aviation à leur époque - certains avec plus de succès que d'autres. Aujourd'hui, ils seraient très probablement ingénieurs en aérospatiale, car cette profession comprend en grande partie des tâches que ces messieurs ont également effectuées durant leurs travaux.
Bien entendu, la construction d'avions, de sondes spatiales, d'hélicoptères ou de satellites, aujourd'hui à l'aide de programmes de CAO spécialement conçus à cet effet, figure en tête de liste, mais c'est loin d'être tout. Les tâches de l'ingénieur aérospatial comprennent également :

  • Développement et recherche : en tant qu'ingénieur en aéronautique, on développe des aéronefs ou des engins spatiaux aussi légers et aérodynamiques que possible, on conçoit des moteurs et on recherche par exemple des possibilités d'économie de carburant.

  • Optimisation des appareils existants : Le perfectionnement des appareils en état de vol joue un rôle important, car il ne faut pas négliger les questions de sécurité, de protection de l'environnement et d'innovations techniques, même pour les appareils plus anciens.

  • Documentation de projet : La construction d'un aéronef ou d'un véhicule spatial doit être documentée de manière précise - en tant qu'ingénieur, il est important de noter tous les détails et toutes les informations au cours du projet.
  • Planification de la production et simulation : une fois qu'un objet volant a été conçu, il faut bien sûr vérifier qu'il ne présente pas de défauts ou de lacunes, afin de garantir une sécurité maximale aux passagers.

  • Maintenance des appareils : Les appareils existants doivent toujours être entretenus. Cela fait également partie des tâches d'un ingénieur aérospatial.

  • Planification des infrastructures et des systèmes de gestion du trafic aérien : Le trafic aérien doit également être planifié et structuré avec précision. Ce domaine pourrait prendre encore plus d'importance à l'avenir, surtout avec des véhicules aériens comme les taxis volants.

En raison des exigences toujours plus élevées imposées aux aéronefs et aux véhicules spatiaux en termes de poids, de respect de l'environnement, d'aérodynamisme et de sécurité, les ingénieurs en aéronautique et en aérospatiale ont une grande responsabilité.

De quelles compétences un ingénieur aérospatial doit-il disposer ?


Les tâches principales d'un ingénieur aérospatial peuvent varier en fonction du domaine d'activité, mais les candidats à un tel poste doivent toujours avoir une grande compréhension des mathématiques, de la chimie, de l'informatique et de la physique. Les connaissances écologiques et météorologiques font également partie intégrante du métier, compte tenu du changement climatique et de ses effets.
Les compétences techniques et analytiques font également partie du métier d'ingénieur aérospatial, tout comme la communication professionnelle et l'assurance dans les présentations. Étant donné que les ingénieurs de ce domaine travaillent généralement dans un environnement international et en équipe, une connaissance approfondie de l'anglais et un sens aigu du travail en équipe sont indispensables.

Comment devient-on ingénieur en aéronautique et en aérospatiale ?


En règle générale, les candidats doivent avoir terminé des études supérieures en ingénierie aéronautique ou aérospatiale, qu'il s'agisse d'études régulières ou en alternance. Un master est conseillé à toute personne souhaitant assumer davantage de responsabilités dans sa carrière. Comme ces études sont parmi les plus exigeantes, le taux d'échec y est élevé, de 45 à 60% selon les années.

Conclusion :


Les ingénieurs en aéronautique et en aérospatiale sont devenus incontournables. Les progrès technologiques continus et les attentes croissantes rendent le métier plus difficile que la plupart des autres, mais la profession d'ingénieur en aérospatiale offre d'excellentes perspectives d'avenir. La demande d'appareils plus sophistiqués, qu'il s'agisse d'avions ou de véhicules spatiaux, ne cesse d'augmenter et les formations continues dans ce domaine sont nombreuses.