L'homme-orchestre a été perfectionné dans la machine à marbre du Wintergatan
Martin Molin prouve qu'il suffit d'avoir de l'imagination avec sa machine à musique magnifiquement complexe
Martin Molin est un musicien, mais aussi un inventeur imaginatif, un fabricant habile et un mathématicien ingénieux. Au cours des deux dernières années, il a documenté la construction d'une machine unique qui lui permet de jouer de l'équivalent de trois instruments (ou plus) en même temps. La machine est construite en contreplaqué de bouleau et peut jouer à la fois d'une batterie complète, d'une guitare basse et d'un vibraphone. Les notes sont frappées par des billes qui tombent et modulées par la main de Martin. C'est comme si 22 machines de Rube Goldburg fonctionnaient comme un seul système !
La véritable magie réside dans les mathématiques et l'ingénierie qui ont présidé à la conception de la machine. La machine est entraînée par un engrenage et l'action des billes ressemble à celle d'une boîte à musique : les dents d'une courroie engagent des bras qui libèrent les billes. Chaque bille tombe à un endroit précis pour actionner une note de vibraphone, un son de tambour ou une corde de basse. Martin a parfaitement (et étonnamment) calibré la distance de chute de la bille et les multiples rapports d'engrenage dans le timing de la chanson.
Outre l'incroyable synchronisation musicale de la machine, chacun de ses composants a été réglé avec précision pour créer le son parfait. Voyez comment il crée le son de la caisse claire avec un microphone de percussion et une petite boîte de riz !
Nous pourrions passer des heures à parler de cette machine sans lui rendre justice. Il faut la voir pour l'apprécier !
Pour les ingénieurs qui cherchent à explorer de nouvelles possibilités créatives pour leurs propres projets, 3Dfindit constitue la boîte à outils idéale, offrant des modèles 3D de CAO, d'IAO et de BIM de fabricants dans plus de 100 formats différents provenant de plus de 6 000 catalogues. Explorez 3Dfindit dès aujourd'hui !