Quels sont les différents types de vis ?

Tout le monde a certainement eu affaire à des vis plus d'une fois dans sa vie : que ce soit pour fixer des meubles dans l'appartement, pour sécuriser des pièces sur la voiture ou pour la construction de machines - elles sont nécessaires presque partout où il faut fixer quelque chose. La plupart des gens ont remarqué qu'il existe plus d'un type de vis, au plus tard lors du montage, lorsque le bon tournevis n'était pas disponible. Mais quels sont les différents types de vis et pourquoi en a-t-on besoin ?
Aperçu des principaux types de vis
Tout d'abord, il existe deux catégories principales de types de vis : les vis à bois et les vis à métal. Comme leur nom l'indique, elles se distinguent principalement par le matériau pour lequel elles sont conçues. Les sous-catégories respectives des vis à bois et des vis à métaux ont cependant toutes des domaines d'application spécifiques. Elles présentent des différences optiques entre elles au niveau de la forme de la tête (ou de l'absence de tête) et du filetage. La diversité des vis est presque illimitée, car de nouveaux designs et des vis spécialisées pour certaines applications sont constamment développés. Nous n'énumérons donc pas ci-dessous chaque type de vis, mais les plus courantes.
Les vis à bois :
Les vis à bois sont utilisées dans la construction de bois et de meubles et se caractérisent non seulement par une pointe très tranchante qui peut facilement pénétrer dans le bois, mais aussi par leurs filetages spéciaux qui créent des assemblages solides.
-
#Les vis à empreinte cruciforme sont probablement les plus connues et sont un classique absolu parmi les vis.
-
Les vis à bois à tête ronde sont fidèles à leur nom avec leur tête très arrondie. Ce type de vis à bois jouit d'une grande popularité en raison de ses multiples possibilités d'utilisation et est particulièrement utilisé lorsque des fixations visibles mais stylées sont nécessaires. En outre, la vis à bois à tête ronde possède plusieurs types d'entraînement, ce qui la rend adaptée à n'importe quel outil.
- Les vis à bois à tête plate sont idéales lorsqu'une finition lisse et affleurante est nécessaire. En général, on trouve ce type de vis avec un entraînement cruciforme, carré ou Torx.
- Les vis à tête trapézoïdale sont principalement utilisées lorsqu'il s'agit d'éviter les fissures et les fentes. C'est surtout le meilleur choix pour les pièces de bois fines ou fragiles.
-
#Les vis à tête bombée ont une tête légèrement bombée et ont l'avantage d'être presque aussi élégantes que les vis à bois à tête plate, mais elles sont plus stables et plus faciles à enfoncer. Ce type de vis existe avec différents entraînements. Elles sont souvent utilisées pour les ferrures d'armoires ou de meubles.
- Les vis à six pans pour le bois offrent la robustesse nécessaire pour les projets qui exigent de la durabilité. Elles sont donc parfaites pour les travaux en extérieur ou là où une force particulière est nécessaire.
Les vis à métaux :
Les vis métalliques se distinguent des vis à bois principalement par leur pointe émoussée et leur filetage régulier. De plus, il faut savoir que les vis métalliques nécessitent souvent un écrou ou un autre contre-filet dans lequel elles sont vissées. Les vis à métaux sont principalement utilisées dans la construction métallique et ont souvent des tâches très spécifiques à accomplir.
- #Les vis mécaniques sont généralement utilisées dans la construction mécanique et la construction métallique. Comme on peut le supposer, elles sont souvent utilisées pour fixer des pièces métalliques dans les machines et les constructions. Elles disposent d'une tige cylindrique et d'un filetage régulier sur toute leur longueur. Elles nécessitent un trou pré-percé et fileté ou un écrou.
- Grâce à leur filetage autotaraudeur, les vis autoperceuses peuvent être directement vissées dans des métaux tels que l'acier ou l'aluminium, sans qu'il soit nécessaire de prépercer. Elles sont souvent utilisées pour les constructions en métal léger et la fixation de tôles.
-
Les vis à tôle pourraient bien être considérées comme les vis à tête de traverse des vis à métaux : Leur filetage grossier et tranchant est spécialement conçu pour le vissage de tôles métalliques fines et offre une force de maintien optimale.
- #Les vis à tête fraisée ont une tête conique qui affleure ou se trouve légèrement en dessous de la surface du matériau. Cela permet d'obtenir une finition sans raccord, ce qui est particulièrement avantageux pour la construction de boîtiers métalliques ou la fabrication de meubles.
- #Les vis sans tête vont encore plus loin que les vis à tête fraisée : elles n'ont pas de tête et sont entièrement vissées dans le matériau. Souvent, elles possèdent un filetage intérieur pour un autre élément de fixation. Ce type de vis métalliques est souvent utilisé pour maintenir des pièces en place, par exemple pour les jonctions arbre-moyeu ou les appareils mécaniques.
Il existe bien entendu de nombreuses autres caractéristiques distinctives pour les vis, telles que les types d'entraînement déjà mentionnés, les revêtements de surface, le matériau ou la longueur et le diamètre. L'énumération de celles-ci nécessiterait toutefois un article à part entière. Nous souhaitons néanmoins souligner qu'il est important, en particulier dans le domaine de l'ingénierie, de se familiariser non seulement avec les différents types de vis, mais aussi avec leurs propriétés spécifiques. Une introduction approfondie à ces facteurs est essentielle pour mener à bien et en toute sécurité tout projet de construction ou d'assemblage.
Fournisseurs de vis sur 3Dfindit
Maintenant que nous connaissons quelques types de vis ainsi que leurs domaines d'application et que vous avez peut-être déjà choisi l'un de ces types pour un projet prévu, nous souhaitons vous montrer quelques fournisseurs de certains types de vis sur 3Dfindit.
| Type de vis | Fournisseur |
|---|---|
| Vis cruciformes | MISUMI, SFS Group Schweiz AG |
| Vis à bois à tête ronde | Visserie- Boulonnerie - Acier Inoxydable, FG INOX, Fabory, HECO-Schrauben |
| Vis à bois à tête plate | RAMPA |
| Vis à tête bombée | Bossard |
| Vis à tête hexagonale | Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable, Blohm, Bossard, KIPP, MISUMI, norelem, SFS Group Schweiz AG, Elesa+Ganter, igus |
| Vis de machines | MISUMI, A.R.T. électromécanique, Berger Tools, Blohm, Bossard, BUMAX, EMILE MAURIN, Fabory, FIBRO, Ganter |
| Vis autoperceuses | SFS, Fabory |
| Vis à tôle | Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable, Bossard, SFS, Fabory |
| Vis à tête fraisée | Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable, Bossard, BUMAX, norelem, SFS, igus |
| Vis sans tête | Blohm, Bossard, Elesa+Ganter, KIPP |