Come si costruisce un campo da beach volley?

ConoscenzaIngegneria edile
La costruzione di un campo da beach volley prevede diverse fasi:
  1. Scelta della sede: Scegliere un luogo adatto. Il sito deve essere pianeggiante e offrire spazio sufficiente per il campo da gioco e un'area di sicurezza intorno ad esso.

  2. Dimensioni e misure: Un campo da beach volley standard è di 16 x 8 metri. Queste dimensioni possono essere adattate per i giochi ricreativi.

  3. Preparare lasuperficie: Rimuovere erba, pietre e altri ostacoli. Il terreno deve essere piano e solido.

  4. Sabbia: riempire il campo di sabbia. Il beach volley richiede una sabbia morbida e profonda per evitare infortuni. Uno strato di sabbia di circa 40 cm è l'ideale.

  5. Rete e linee: Installare una rete da pallavolo al centro del campo. L'altezza della rete è di 2,43 m per gli uomini e 2,24 m per le donne. Segnate i confini del campo con delle linee.

  6. Accessori e attrezzature: assicuratevi di avere a disposizione palloni da pallavolo ed eventualmente altre attrezzature come sedie per arbitri o tabelloni.

  7. Manutenzione: una manutenzione regolare della sabbia e delle attrezzature è importante per mantenere il campo pronto per il gioco.

  8. Attrezzature aggiuntive: a seconda delle esigenze e del budget, si possono aggiungere attrezzature aggiuntive come sedute, ombrelloni o illuminazione per le partite notturne.

Tenete conto delle normative locali e delle considerazioni ambientali, soprattutto se il campo viene costruito in un'area pubblica o vicino all'acqua. Può essere utile consultare un professionista, soprattutto se non si ha dimestichezza con i lavori di costruzione.

Quando si costruisce un campo da beach volley, sono necessari diversi componenti, tra cui sabbia, reti da pallavolo ed eventualmente altri accessori. Ecco alcuni tipi di produttori o fornitori che potreste prendere in considerazione:

  1. Fornitori di sabbia: I campi da beach volley richiedono una sabbia speciale, morbida e non troppo fine. I commercianti o i fornitori specializzati in campi sportivi spesso offrono la sabbia adatta.

  2. Produttori di reti: ci sono molti produttori specializzati in attrezzature sportive che offrono reti da volley in diversi livelli di qualità. Assicuratevi di scegliere una rete resistente alle intemperie e alle sollecitazioni.

  3. Marcatura delle linee: per delimitare i confini del campo da gioco si può utilizzare un nastro adesivo speciale o della vernice. Potete trovare questi prodotti presso i fornitori di attrezzature sportive o nei negozi di bricolage.

  4. Produttore di illuminazione: se volete rendere il campo utilizzabile anche di sera, avrete bisogno di un'illuminazione adeguata. I produttori di illuminazione da esterno o le aziende specializzate in illuminazione di campi sportivi possono offrire soluzioni adeguate.

  5. Sedute e protezione solare: le sedute e la protezione solare possono essere importanti per gli spettatori e i giocatori. I fornitori di arredi da giardino o di strutture per esterni offrono una varietà di opzioni.

  6. Produttori di attrezzature: per i palloni ed eventualmente altre attrezzature sportive come le sedie da arbitro, potete rivolgervi ai negozi di sport o ai rivenditori online specializzati.

  7. Commercianti locali: per i primi lavori di costruzione e l'installazione delle attrezzature, possono essere utili le imprese edili o i commercianti locali.

È consigliabile confrontare i prezzi e i prodotti di diversi fornitori e prestare attenzione alla qualità e alla durata dei materiali. Anche le recensioni o le raccomandazioni dei clienti possono giocare un ruolo nella decisione.

La costruzione di un campo da beach volley al coperto è un po' più complessa rispetto a quella di un campo all'aperto, in quanto bisogna tenere conto di aspetti aggiuntivi come la ventilazione e l'illuminazione. Ecco le fasi più importanti:

  1. Selezione del sito e requisiti di spazio: Scegliere una sala adatta che sia sufficientemente grande per il campo e lo spazio aggiuntivo intorno al campo. Le dimensioni standard di un campo da beach volley sono 16 x 8 metri, più lo spazio per muoversi liberamente intorno.

  2. Preparazione del terreno: il terreno deve essere piano e solido per sostenere la sabbia. Potrebbe essere necessario installare un sottofondo speciale per sostenere la struttura e garantire un drenaggio adeguato.

  3. Sabbia: come per i campi da gioco all'aperto, è necessaria una sabbia speciale. Per i campi indoor, è particolarmente importante che la sabbia sia povera di polvere per mantenere la qualità dell'aria. Si consiglia uno strato di circa 40 cm.

  4. Rete e linee: Installare la rete da pallavolo e segnare i confini del campo. Assicuratevi che la rete e i pali siano fissati saldamente.

  5. Illuminazione: una buona illuminazione è fondamentale per i campi sportivi al coperto. L'illuminazione deve essere uniforme e non deve causare abbagliamenti.

  6. Ventilazione e aria condizionata: assicuratevi che il campo abbia un sistema di ventilazione efficiente per garantire un ambiente di gioco confortevole.

  7. Attrezzature aggiuntive: valutate se avete bisogno di attrezzature aggiuntive come spogliatoi, docce, aree per gli spettatori o una piccola tribuna.

  8. Manutenzione: prevedete una manutenzione regolare della sabbia e delle attrezzature. In un ambiente chiuso, la sabbia può richiedere meno manutenzione rispetto all'esterno, ma deve essere pulita e allentata regolarmente.

  9. Permessi e norme di sicurezza: verificare tutte le norme locali e gli standard di sicurezza che si applicano agli impianti sportivi al coperto.

  10. Aiuto professionale: è consigliabile consultare esperti nella costruzione di impianti sportivi, soprattutto per quanto riguarda aspetti come la ventilazione e l'illuminazione.

La costruzione di un campo da beach volley indoor richiede un'attenta pianificazione e la considerazione delle condizioni specifiche dell'ambiente interno. È importante dedicare tempo alla pianificazione e all'implementazione di tutti gli aspetti per creare un ambiente di gioco sicuro e piacevole.