Guida alle serrature per mobili e armadietti

Capire le serrature di mobili e armadi
Lo scopo di ogni serratura è quello di rafforzare la sicurezza. Quando si tratta di salvaguardare beni preziosi, documenti riservati e materiali potenzialmente dannosi dall'accesso non autorizzato, si cerca la tranquillità.
È necessario trovare un equilibrio tra sicurezza e convenienza. Se i blocchi dei mobili sono troppo complessi o scomodi, è più probabile che gli utenti non li usino con costanza, compromettendo la sicurezza. La praticità garantisce che gli utenti autorizzati possano accedere agli oggetti bloccati senza problemi. In un ambiente aziendale, ad esempio, le serrature per ufficio devono consentire ai dipendenti di accedere ai materiali necessari in modo efficiente. L'equilibrio tra sicurezza e praticità consente di ottenere questa facilità di accesso.
[widget_viewer id="379"
Tipi di serrature per mobili e armadietti
Quando si parla di chiusure per mobili e armadi, si possono scegliere diverse opzioni, ognuna delle quali risponde a esigenze e preferenze specifiche. La chiusura è una parte fondamentale del meccanismo di chiusura, quindi se la sicurezza è la vostra priorità, non trascurate questo componente.
La nostra gamma comprende alcuni tipi comuni di chiusure per armadietti che dovreste prendere in considerazione:
Serrature per #armadio ad incasso
Serratura per armadio in acciaio con corpo in plastica
Facilità di montaggio con la speciale piastra di fissaggio.
Anche il corpo a clip facilita l'assemblaggio - semplice da installare
Include un cappuccio antipolvere in acciaio inossidabile
Chiave uguale o chiave diversa
Utilizzato per: Applicazioni pesanti come gli armadi in acciaio
Serrature per mobili - #porte in #vetro #scorrevoli
Disponibile in lega di zinco pressofuso con scrocco in lega di zinco pressofuso, o in acciaio con camma in acciaio
Facile installazione
Chiave uguale o chiave diversa
Utilizzato per: Armadietti e porte scorrevoli in vetro
#Serrature per mobili - Scorrimento verticale per legno
Serrature a catenaccio per cassetti ad alta sicurezza
Per una maggiore sicurezza, la serratura è stata centrata con un sistema anti-trapano - la chiave è rimovibile solo in posizione bloccata
Le serrature Rim migliorano l'estetica
Il bullone di chiusura in acciaio si abbina a un cilindro di chiusura rimovibile
Meccanismo di scrocco verticale, destro o sinistro
Leghe di zinco pressofuse
Chiave diversa o uguale
Utilizzato per: Cassetti, porte a battente e armadi in legno
#Chiave #Serratura #armadio #Serratura a camma
Serratura a camma di alta qualità con rotazione della camma di 90 gradi
Cinque tamponi a disco
In lega di zinco, con finitura cromo o in acciaio inossidabile
Chiave diversa o uguale
Utilizzato per: Unità espositive, armadi di sicurezza e armadi di magazzino
Funziona con la serratura per mobili per mantenere la porta sicura
Design angolare con fissaggio a vite
In acciaio
Utilizzato per: Cassetti, porte a battente e armadi
Fattori da considerare nella scelta delle serrature per mobili e armadietti
Quando si scelgono le serrature per mobili e armadi, è necessario considerare diversi punti per assicurarsi di scegliere i componenti giusti per le esigenze specifiche dell'utente finale:
Requisiti di sicurezza
Di quale livello di sicurezza avete bisogno? Gli articoli di valore elevato possono richiedere serrature per armadi più sicure, come le chiusure a cilindro, mentre le serrature a camme per mobili sono una buona scelta per gli articoli di valore inferiore.
Facile da usare
Chi utilizzerà i lucchetti per mobili o armadi? Se sono destinati all'uso personale, scegliete serrature facili da usare e da azionare. La maggior parte dei lucchetti per mobili lo sono. Per gli spazi commerciali o condivisi, optate per serrature che garantiscano un facile accesso agli utenti autorizzati.
Gestione delle chiavi
Chi gestirà le chiavi? Se i vostri utenti finali hanno bisogno di più chiusure per mobili, valutate se queste devono essere chiuse con la stessa chiave o se devono far parte di un sistema di chiavi master. Una buona gestione delle chiavi è essenziale per la comodità e la sicurezza.
Estetica
Il vostro blocco deve essere poco appariscente o deve avere uno scopo decorativo?
Durata
Se i lucchetti saranno utilizzati frequentemente, considerate materiali robusti in grado di resistere all'usura, come l'acciaio, l'acciaio inossidabile e le leghe di zinco.
Installazione e manutenzione delle serrature
Per garantire la durata e l'affidabilità delle vostre serrature, installatele e mantenetele correttamente. Ecco come fare;
Installazione
Misure esatte: Prendere misure accurate per determinare il posizionamento preciso della serratura. Assicuratevi che la serratura si allinei correttamente alla porta o all'armadio. Per saperne di più, consultate la nostra utile guida, Come scegliere e dimensionare le #serrature e le #chiusure #Cam.
Foratura e scalpellatura: Utilizzate gli strumenti appropriati per forare o creare rientranze per la serratura. Seguire le linee guida del produttore per le dimensioni e la profondità dei fori. Potrebbe essere necessario utilizzare uno scalpello se si utilizzano serrature da infilare.
Allineamento: Durante l'installazione, fate attenzione all'allineamento dei componenti della serratura, come la piastra e la chiusura. Senza un corretto allineamento, le serrature per cassettiere, o qualsiasi altra serratura, non funzionano correttamente.
Fissaggio sicuro: Fissare saldamente la serratura in posizione con le viti. Assicurarsi che la serratura sia a filo con la superficie e non si muova.
Test di funzionamento: Dopo l'installazione, testare più volte il funzionamento delle serrature dell'armadio per assicurarsi che funzionino senza intoppi o inceppamenti.
Manutenzione
Pulire regolarmente: Polvere, sporcizia e detriti possono accumularsi all'interno della serratura, con conseguenti scarse prestazioni. Pulire periodicamente la serratura con una spazzola morbida o con aria compressa per rimuovere i residui.
Lubrificare: Applicare una piccola quantità di lubrificante per serrature o di polvere di grafite sul foro della chiave e sulle parti mobili. Non utilizzare lubrificanti a base di olio, poiché attirano le particelle estranee.
Ispezione delle chiavi: Osservare i segni di usura o di danneggiamento. Le chiavi soggette a usura possono danneggiare la serratura. Risolvete subito qualsiasi problema.
Serrare i dispositivi di fissaggio: Controllare e stringere periodicamente le viti per evitare che si allentino a causa delle vibrazioni.