염소-알칼리 전기분해용 다이어프램 밸브
KSB 그룹 계열사인 룩셈부르크의 시스토 아르마트렌(SISTO Armaturen S.A.)이 프랑스 포쉬르메르에 건설 중인 신규 염소-알칼리 수전해 플랜트에 다이어프램 밸브를 공급하는 계약을 체결했습니다.

마르세유에서 북서쪽으로 10km 떨어진 곳에 위치한 최첨단 멤브레인 전기분해 공장은 화학 그룹 KEM ONE의 의뢰를 받아 Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH(CAC)의 전문가들이 건설하고 있습니다. 프랑스 남부 해안에 위치한 이 미래형 생산 시설은 에너지 효율과 친환경성 측면에서 새로운 기준을 제시할 것입니다.
공급될 SISTO-20 타입 시리즈의 다이아프램 밸브는 견고한 설계와 긴 수명을 특징으로 합니다. 이러한 특성은 후면 지지대가 있는 밀폐형 다이어프램 덕분에 달성됩니다. 이 유형 시리즈의 밸브는 특히 부식성이 강하고 공격적인 유체를 사용하는 염소-알칼리 전기 분해 응용 분야가 있는 수많은 플랜트에서 그 가치가 전 세계적으로 입증되었습니다.