2023년 엔지니어링 신인상: 그리고 우승자는...

BIM
CADENAS와 노렐렘은 Motek 2023에서 젊은 엔지니어들의 뛰어난 프로젝트 세 가지를 선정했습니다.

2023년 10월 11일, 카데나스와 노렐렘은 10번째로 엔지니어링 및 디자인 분야의 젊은 인재에게 엔지니어링 신인상을 수여했습니다. 올해는 특히 많은 수의 창의적인 프로젝트가 출품되어 전문가 심사위원단이 후보작 3개를 선정하는 데 어려움을 겪었습니다. 이 권위 있는 대회에 참가한 모든 참가자는 사전에 참가 인증서를 받았으며, 이는 지원 서류에 훌륭한 추가 자료가 되었습니다.

대회에서 우승한 두 팀과 개인은 모텍에서 영예를 안았으며 최대 4,000유로의 상금을 기대할 수 있습니다. CADENAS는 수상자들에게 축하의 인사를 전합니다:

1등: 라위크란

1위는 뉘른베르크의 루돌프 디젤 기술 대학에서 메카트로닉스 분야의 국가 공인 기술자가 되기 위한 추가 교육 프로그램의 3, 4학기에 재학 중인 학생 4명이 차지했습니다.

사이먼 마이어, 루이 로셔, 크리스티안 바이스, 다니엘 볼프는 농업, 특히 양봉을 위한 이동식 적재 크레인을 설계하고 네 가지 프로토타입을 구현했습니다. 운송 모드에서 폭이 40cm, 높이가 1.20m에 불과한 이 컴팩트한 디자인은 트레일러에 장착할 수 있으며 최대 200kg의 적재물을 옮길 수 있습니다.

크레인에는 360°의 작업 범위와 5m의 반경을 커버하는 두 개의 조인트가 있는 암이 있습니다. 크레인 프레임의 자동 수평 조절 장치, 브레이크 장치, 리모컨 또는 제어판, 스포트라이트도 LaWiKran의 작업을 더욱 쉽게 만들어 줍니다. 이 프로젝트 팀은 이미 독일 특허청으로부터 브랜드 보호를 받았습니다.

2위: E2 상자 해체 장치

2위는 자동화 기술을 전문으로 하는 빈 노이슈타트 공과대학(Höhere Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Wiener Neustadt)의 데이비드 스트라서(David Strasser)에게 돌아갔습니다. 그는 E2 육류 상자 더미를 포장하고 운반하는 시스템을 개발했습니다.

이 상자는 가로 60㎝, 세로 40㎝, 높이 20㎝ 크기로 정육점에서 사용됩니다. 따라서 포장 해체 장치는 엄격한 위생 규정을 준수해야 하므로 엄선된 재료만 사용할 수 있습니다. 스트라서는 두 가지 콘셉트를 개발하여 두 가지 디자인의 요소를 결합하여 제출했습니다.

그의 시스템은 모든 사양을 고려하여 시간당 400개의 상자를 아래에서 10개의 상자 중 하나를 꺼내 컨베이어 벨트로 이송하는 방식으로 분배합니다. 그런 다음 다음 상자 더미의 차례입니다.

3위: KEBA 사출 성형 시뮬레이터

3위는 역시 오스트리아에 돌아갔습니다. 자동화 기술 전문 회허 테크니쉐 분데스레란슈탈트 노이펠덴의 빅토리아 마링거, 토비아스 미터마이어, 토마스 라베더, 엘리아스 라이징거는 KEBA 학위 논문으로 엔지니어링 신인상을 신청했습니다.

이 프로젝트의 일환으로 이 팀은 KEBA에서 교육용으로 사용할 수 있도록 사출 성형기의 기능적, 전기적 모형을 개발했습니다. 따라서 시뮬레이터는 금형의 움직임, 이젝터의 움직임, 스크류의 선형 및 회전 움직임, 가소화 장치의 움직임을 설명해야 합니다.

이렇게 만들어진 이동식 모형은 사출 성형기에 대한 직원 교육에 적합하며 사출 압력과 가열 구역의 가열도 시뮬레이션할 수 있습니다. 또한 KePlast i3000 제어 시스템을 통해 작동할 수도 있습니다. 따라서 학생들은 KEBA의 모든 요구 사항을 충족하는 것 이상을 달성했습니다.

교육 센터의 장기 비교

엔지니어링 뉴커머는 10년 동안 헌신적인 젊은이들과 그들의 설계를 기리기 위해 노력해 왔습니다. 이에 따라 이미 많은 수상자가 이 대회에서 배출되었습니다. 영구 목록에서 참가자의 교육 기관은 학생과 학생의 순위에 따라 지속적으로 포인트를 수집합니다. 매년 전체 순위에서 가장 많은 포인트를 획득한 교육 기관은 500유로를 받게 됩니다. 여기에서 개별 학교가 얼마나 성공적인지 비교해 볼 수 있습니다.

Engineering Newcomer Ewigenliste 2023

엔지니어링 신입생 2024

2024년 엔지니어링 신인상 수상자가 되어 상금을 확보하고 업계에서 소중한 인맥을 쌓고 싶으신가요? 그렇다면 지금 바로 내년 대회에 프로젝트를 신청하세요! 웹사이트에서 영감을 주는 전년도 수상작도 확인할 수 있습니다.