O que são peças padrão?

Engenharia mecânicaNormas e padrõesConhecimentoConteúdo importante
Os elementos de máquina normalizados, mais conhecidos como peças normalizadas, têm muitos aspectos positivos. Podem facilitar muito o trabalho dos projectistas, aumentar a eficiência dos processos de fabrico e conduzir a poupanças na conceção e na produção.

 

Definição

As peças normalizadas são componentes normalizados que são utilizados, por exemplo, nas áreas da engenharia mecânica, eletrónica ou tecnologia. São peças pequenas que são fabricadas de acordo com determinadas normas, o que garante dimensões, tolerâncias e características de desempenho normalizadas. É feita uma distinção entre normas internacionais (ISO), europeias (EN) ou industriais alemãs (DIN). O projetista não produz as peças ele próprio, mas obtém-nas prontas para instalação do fabricante.

Que peças normalizadas existem?

Parafusos, rebites, porcas, anilhas, parafusos ou pinos são frequentemente utilizados, mas a lista de peças é longa e a seleção é grande. Para manter uma visão geral e encontrar os componentes certos, os fabricantes oferecem catálogos de peças normalizadas. O motor de busca visual 3Dfindit pode ser utilizado para encontrar peças normalizadas de uma vasta gama de fabricantes.

Onde são utilizadas as peças normalizadas?

Os componentes normalizados podem ser utilizados em todos os mercados. Para além dos sectores da engenharia mecânica, automóvel, engenharia de instalações, aeroespacial e investigação e desenvolvimento, também são utilizados nas indústrias eletrónica e da construção.

Quais são as vantagens das peças normalizadas?

  • Eficiência de custos: Os componentes normalizados são frequentemente fabricados em grandes quantidades, o que significa que podem ser oferecidos a preços mais baixos. As empresas também podem reduzir os custos de desenvolvimento e produção de peças personalizadas através da utilização de peças normalizadas.
  • Normas de qualidade uniformes: Com a existência de padrões definidos, a qualidade das peças mantém-se consistente e fiável.
  • Poupança de tempo: Ao utilizar peças normalizadas, as empresas não têm de perder tempo a desenvolver ou a validar componentes personalizados, o que pode reduzir o tempo de produção.
  • Tempo mais rápido para o mercado: Ao gastar menos tempo a desenvolver e produzir componentes personalizados, as empresas podem responder mais rapidamente às actuais exigências e tendências do mercado.
  • Facilidade de aquisição: Os componentes normalizados das máquinas são oferecidos por diferentes fabricantes, permitindo às empresas otimizar as suas cadeias de fornecimento e adquirir mais facilmente peças sobresselentes através de diferentes canais.
  • Interoperabilidade melhorada: As normas uniformes facilitam a integração de componentes de diferentes fabricantes, ao mesmo tempo que promovem a colaboração e o intercâmbio de tecnologias entre empresas.
  • Respeito pelo ambiente : Como são necessários menos componentes individuais, as empresas podem reduzir a quantidade de resíduos e sucata. Além disso, as peças normalizadas são frequentemente mais fáceis de reciclar ou reutilizar.
  • Armazenamento simplificado: As dimensões e especificações normalizadas permitem um armazenamento mais fácil e um inventário mais simples. Uma vez que as empresas já não precisam de manter tantas peças diferentes em stock, podem ser poupados custos adicionais.
  • Relações comerciais internacionais: Ao utilizar componentes normalizados que cumprem as normas internacionais, as empresas podem integrar-se melhor nas cadeias de abastecimento globais e estabelecer relações comerciais com parceiros em diferentes países.

Conclusão

As peças normalizadas são uma parte importante da indústria e do fabrico modernos - a sua utilização pode ser muito benéfica: ajudam a aumentar a eficiência e a qualidade dos produtos e dos processos e promovem a cooperação e o comércio a nível global. A utilização crescente de elementos de máquinas normalizados e o desenvolvimento contínuo de normas e padrões continuarão a desempenhar um papel importante na economia global em constante mudança.

O que são peças padrão?
As peças normalizadas são componentes normalizados. São pequenas peças fabricadas de acordo com normas específicas para garantir dimensões, tolerâncias e características de desempenho normalizadas. É feita uma distinção entre normas internacionais (ISO), europeias (EN) e industriais alemãs (DIN). As peças normalizadas são utilizadas em áreas como a engenharia mecânica, a eletrónica ou a tecnologia e são compradas prontas a instalar pelo fabricante.
Que peças padrão estão disponíveis?
A lista de peças padrão é longa. Os componentes comuns incluem parafusos, rebites, porcas e anilhas. Os fabricantes oferecem aos seus clientes catálogos de peças normalizadas. O 3Dfindit facilita a procura de peças normalizadas de uma vasta gama de fabricantes.
Onde são utilizadas as peças normalizadas?
As peças normalizadas são utilizadas nos seguintes domínios, entre outros:
  • Engenharia mecânica
  • indústria automóvel
  • engenharia de instalações
  • Aeroespacial
  • Investigação e desenvolvimento
  • Indústria eletrónica
  • Indústria da construção
Que vantagens oferecem as peças normalizadas?
  • Eficiência de custos
  • Normas de qualidade uniformes
  • Poupança de tempo
  • Lançamento mais rápido da marca
  • Aquisição fácil
  • Melhoria da interoperabilidade
  • Respeito pelo ambiente
  • Armazenamento simplificado