Bir mimarın işi nedir?

BIM
Bir mimarın işi kesinlikle bina çizmek ve tasarlamaktır, ancak herhangi bir yerde herhangi bir şey inşa edemezler.
Uploaded from script

Yani bir mimar olmak istiyorsunuz. Havalı binalar ve mekanlar tasarlamak istiyorsunuz. Ama hepsi bu kadar değil. Birçok insan mimarın işinin müşterilerle buluşmak, büyük bir mavi kağıdın önünde oturmak ve bir bina çizmek olduğunu düşünür. Çizimi gönderirler, birkaç değişiklik daha tartışırlar ve inşaat başlar!

Pek sayılmaz.

An architect Working on a Building Prototype Made of White Wood

Bir mimarın tanımı

Bir mimarın işi binaları çizmek ve tasarlamaktır, ancak her yerde her şeyi inşa edemezler. Bütçelere ve mevzuata uymak, güvenlik önlemlerini dikkate almak, çevresel etkileri göz önünde bulundurmak ve müşteriyi memnun etmek zorundadırlar. Bu sürekli bir hokkabazlıktır ve eskiz çizmek bir binayı hayata geçirmenin sadece küçük bir adımıdır.

Tipik bir mimari projenin aşamaları

1. ön tasarım

Mimar ilk olarak bir müşteri ile buluşur ve projeyi tartışır. Daha sonra bir maliyet tahmini sunar ve proje için teklif veren diğer mimarlar arasında bir teklif sunar. Müşteri bir mimar veya firmaya karar verdikten sonra, her iki taraf da bir sözleşme imzalar.

2. mimari tasarımlar/eskizler

Sözleşme tamamlandıktan sonra, mimar ve ekibi binanın genel düzenini içeren bir tasarım oluşturur. Projenin bu aşaması şematik tasarımları (kaba taslaklar), modelleri ve kat planlarını içerebilir. Günümüzde mimarlar, tasarımları daha verimli bir şekilde oluşturmak için 3D bilgisayar renderları ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yazılımlarını da kullanmaktadır.

3. Tasarım Geliştirme

Genel bir tasarım oluşturulduktan sonra, mimar daha ayrıntılı çizimler hazırlar ve malzemeler ve kaplamalar gibi şeyleri belirler. Bu aşamada bir yapı mühendisine de danışılabilir ve yeni bir maliyet tahmini hazırlanabilir.

Two male and one female architects around a table working on blue prints for a building design

4. i̇nşaat belgeleri̇

Nihai inşaat belgeleri hazırlandığında tasarım son halini almış olur. Sunulması gereken iki eksiksiz çizim ve şartname seti vardır: onay seti ve inşaat seti.

Mimarlar, projeyi onaylamak ve uygun izinleri almak için izin setini yerel inşaat departmanına ve diğer yetkililere sunar. Müteahhitler daha sonra inşaat sürecini yönetmek için sahada bu kiti kullanırlar.

5. i̇nşaat i̇zi̇nleri̇

Mimarlar, temel atmadan önce planlarını onay için yetkililere sunmalıdır. Şehir veya ilçe daha sonra projenin yapısal bütünlüğünü gözden geçirir ve imar ve diğer düzenlemelere uygun olmasını sağlar. Projeye bağlı olarak, bu uzun bir süreç olabilir.

5a. Yüklenici seçimi (isteğe bağlı):

Bazen mimarlar ve yükleniciler aynı çatı altında çalışır ve bu da tasarım-yapım projesi olarak bilinir. Bu durumda, proje zaten bir yükleniciye sahip olduğu için bir yüklenici seçmeye gerek yoktur. Mal sahibi ve mimar henüz bir yüklenici seçmemişse, inşaat aşamasına başlamak için görüşmeler yapacak ve teklif isteyeceklerdir. Yükleniciyi resmi olarak işe almadan önce, çoğu yüklenici hazır projeleri üstlenmeyi tercih ettiğinden, mimar genellikle planlara son halini verir ve onayları bekler.

6. i̇nşaat yöneti̇mi̇

Bu noktada mimarın sorumlulukları tasarımdan idareye kayar ve yüklenici inşaat yönetimini devralır. Mimar saha denetimlerini gerçekleştirir, inşaat çalışmalarını denetler ve müşteriyi ilerleme konusunda bilgilendirir.

7. Projenin sonuçlandırılması

Proje artık tamamlanmıştır! Mimar nihai sonuçları kontrol eder ve yükleniciye ödeme yetkisi verir. Müşteri, gelecekteki değişiklikler ve güncellemeler için aynı mimarı/ekibi işe alabilir.

An architect at a building site observing work in progress with a set of architectural blueprints

Mimar mesleği için gerekli beceriler

Modern bir mimar kesinlikle bilgisayar kullanmayı bilir, ancak aynı zamanda bir dizi sosyal beceriye de sahiptir. Mimarlar detay odaklıdır, ancak aynı zamanda kutunun dışında düşünmeleri ve projelerin tüm ölçeğini düşünmeleri gerekir. İnsanlar bu alanlarda yaşayacak ve çalışacaktır, bu nedenle her ayrıntı bir binanın genel estetiğine ve işlevselliğine uygun olmalıdır. İyi bir mimar müteahhitlerden, mühendislerden, müşterilerden ve diğer paydaşlardan gelen geri bildirimlere açıktır. Yaratıcıdırlar ama aynı zamanda pragmatiktirler ve uzlaşmaya isteklidirler. Bir de teknik beceriler var:

  • Geometri, fizik ve bütçeleme de dahil olmak üzere ileri matematik. Mimarlar, binalarının güvenlik standartlarını karşılamasını, tüm yönetmelikleri ve müşteri gereksinimlerini yerine getirmesini ve bütçe dahilinde kalmasını sağlamalıdır. Bu bazen yenilikçi düşünmeyi ve alışılagelmiş matematik formüllerinin dışında çalışmayı gerektirir.
  • Sanat ve tasarım. Bir binanın dik durması önemli olsa da iyi görünmesi de gerekir. Mimarların temel tasarım kavramlarını bilmeleri ve yaratıcı düşünebilmeleri gerekir. Bilgisayarlar mimaride giderek daha önemli bir rol oynasa da, mimarların elle çizim yapmak için hala çizim becerilerine ihtiyaçları vardır.
  • Yasa ve yönetmeliklere aşinalık. Mimarlar yapı inşa etmeyi düşünmeden önce, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olduklarından emin olmalıdırlar. Güvenlik ve bina kodlarının yanı sıra imar yönetmeliklerine de aşina olmalıdırlar.
  • Bilgisayar becerileri. Günümüzde mimarlar ve müşterileri, Yapı Bilgi Modellemesi yazılımı sayesinde şantiyelerin ayrıntılı görüntülerine ve doğru verilere erişebilmektedir. BIM tasarım sürecinin önemli bir parçası olduğundan, mimarların temel mimari yazılımlarda yetkin ve genel olarak teknoloji meraklısı olmaları gerekir.

An architect at a brown desk working on a BIM structure for a building design in CAD software

Mimarlar sadece tasarımcı değildir. Aynı zamanda sanatçı, mühendis ve diplomattırlar. Yaptıkları iş, bir yapının her detayını hem estetik hem de gerçekçi bir şekilde düşünmelerini ve bir projenin tüm yönlerinin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için paydaşlardan oluşan bir ekibi yönetmelerini gerektirir. Sadece bir bina değil, bir çevre yaratırlar.

 

Kuruluşunuzun web sitenizden CAD ve BIM verilerini nasıl sağlayabileceğini ve daha fazlasını öğrenin