人工智能如何改变工业营销 — 从传统搜索引擎优化(SEO)到答案引擎优化(AEO)市场营销知识设计师、工程师和采购人员不再问Google,而是问 ChatGPT。生成式人工智能可在数秒内提供答案。对于B2B企业来说,这意味着只有与时俱进、调整适应,才能保持企业的高可见性。
为零部件制造商提供更高质量的数据:按照ECLASS标准提供产品数据丰富数据数字孪生数据以ECLASS标准提供产品数据的制造商可提高其在3Dfindit上的可见度。它们还能使客户无缝集成到ERP、PLM和采购系统中。
用金色或银色闪亮您的产品目录: CADENAS 新推出的优质印章可提高产品目录的知名度丰富数据功能通过高质量产品数据充实的制造商目录可获得金牌或银牌认证。这样,制造商就能提高在搜索结果中的排名,享受更多好处。
科学家如何使用3Dfindit加快科研速度机械工程3Dfindit由Bartosz Zawilski领导的科研团队开发了低成本呼吸室,并共享了所有计划。有了3Dfindit,他们很快就找到了标准件的精确CAD模型 -- 既节省了时间,又简化了文档。
3Dfindit V12.9.2 发布说明发布说明3DfinditCOLLABORATION 3Dfindit - 优化您的零件管理,确保您成为“早鸟计划 ”中的独家测试者!避免重复,降低成本,提高效率 -- 开始就可以免费获得多达100个首选零件。
在COLLABORATION 3Dfindit中定义首选零件并管理零件号collaboration功能在本教程中,您将学习如何在COLLABORATION 3Dfindit中定义首选零件并管理零件号。了解如何标记首选零件、如何在下载期间分配零件号以及适用的限制和授权。
COLLABORATION 3Dfindit中的关键数据:理解和使用重要的关键绩效指标collaboration功能COLLABORATION 3Dfindit提供了一系列关键绩效指标(KPI),企业可利用这些指标优化其零件管理。这些指标有助于识别重复项、分析下载趋势并跟踪团队活动。
只需在COLLABORATION 3Dfindit中筛选过滤所需的零部件即可collaboration功能首选零件有助于减少零件的多样性,并能快速重新找到常用的零部件。借助COLLABORATION 3Dfindit中的过滤功能,这些零件可以有针对性地显示,从而节省您的时间并提高效率。
COLLABORATION 3Dfindit中的用户管理collaboration功能在COLLABORATION 3Dfindit中,只要没有设置管理员,所有用户都可以管理首选零件。如果需要,可以设置管理员用户来控制首选零件。本文将介绍管理选项。
您对COLLABORATION 3Dfindit的意见和建议collaboration功能COLLABORATION 3Dfindit的开发旨在提高您的零件管理效率。为了确保该工具能够更好地满足您的需求,我们希望能获得您的即时反馈。
3Dfindit 版本说明 V12.9.1发布说明3Dfindit2025年,3Dfindit平台的进一步发展和改进将再次成为我们的首要任务! 我们将从一系列现有功能的优化开始,并重新推出一个深受营销人员欢迎的功能。