Was sind die ausgefallensten Stühle, welche Designer entworfen haben ?

Märkte / Branchen3DfinditWissen
Es gibt zahlreiche außergewöhnliche und ikonische Stühle, die von bekannten Designern entworfen wurden. Hier sind einige der ausgefallensten Stühle, die sowohl durch ihr Design als auch durch ihre Kreativität hervorstechen:

 

 

Es gibt zahlreiche außergewöhnliche und ikonische Stühle, die von bekannten Designern entworfen wurden. Hier sind einige der ausgefallensten Stühle, die sowohl durch ihr Design als auch durch ihre Kreativität hervorstechen:

1. Wiggle Chair von Frank Gehry (1972)

  • Beschreibung: Dieser Stuhl ist aus Wellpappe gefertigt und zeichnet sich durch seine wellenförmige Struktur aus. Gehry nutzte ein alltägliches Material und verwandelte es in ein ikonisches Designstück.
  • Designer: Frank Gehry

40575fe2 Ca32 4460 9416 0d1b8b6a10c5

2. Ball Chair von Eero Aarnio (1963)

  • Beschreibung: Auch bekannt als „Globe Chair“, besteht dieser Stuhl aus einer kugelförmigen Schale, die innen gepolstert ist. Er bietet eine gemütliche, fast kapselartige Umgebung zum Sitzen.
  • Designer: Eero Aarnio

77155653 89f2 472b A9f9 A42571b0a977

3. Panton Chair von Verner Panton (1967)

  • Beschreibung: Der Panton Chair ist ein einteiliger, freischwingender Stuhl aus Kunststoff. Sein futuristisches Design und die ergonomische Form haben ihn zu einem Designklassiker gemacht.
  • Designer: Verner Panton

774c1a93 7e36 49f2 Bdfa Ae4a5f23ccc7

4. Peacock Chair von Dror Benshetrit (2009)

  • Beschreibung: Dieser Stuhl besteht aus einzelnen Filzblättern, die zusammen eine pfauenähnliche Struktur bilden. Er ist sowohl ein Kunstwerk als auch ein Möbelstück.
  • Designer: Dror Benshetrit

52ffe789 De77 40df 899f Ccc33888bab8

5. Nemo Chair von Fabio Novembre (2010)

  • Beschreibung: Der Nemo Chair ist eine überdimensionale Maske, die als Sitzgelegenheit dient. Die offene Rückseite und die Augenlöcher verleihen dem Stuhl ein geheimnisvolles und zugleich dramatisches Aussehen.
  • Designer: Fabio Novembre

2b026ea5 Aa12 4e94 A669 C23fbb9607bf

 

6. Red and Blue Chair von Gerrit Rietveld (1917)

  • Beschreibung: Dieser Stuhl ist ein Beispiel für das De Stijl-Design und zeichnet sich durch seine geometrischen Formen und die Primärfarben aus. Er wirkt mehr wie ein abstraktes Kunstwerk als ein herkömmlicher Stuhl.
  • Designer: Gerrit Rietveld

3e01cc82 A2de 47e8 A021 331fd9b8fc7a

 

7. Pratone by Gruppo Strum (1971)

  • Beschreibung: Dieser ungewöhnliche Stuhl sieht aus wie ein großes Grasbüschel. Er besteht aus Polyurethanschaum und bietet eine spielerische und überraschend bequeme Sitzgelegenheit.
  • Designer: Gruppo Strum

37bb7a1d E210 48d5 8ba4 D3e7f35659a6

 

8. Egg Chair von Arne Jacobsen (1958)

  • Beschreibung: Der Egg Chair ist ein Beispiel für das skulpturale Design der Mid-Century Modern-Ära. Seine geschwungene, umhüllende Form bietet sowohl Stil als auch Komfort.
  • Designer: Arne Jacobsen

C09deb56 4a6b 4faa 971f 70ea22a3eaaa

 

9. Ribbon Chair von Pierre Paulin (1966)

  • Beschreibung: Dieser Stuhl hat eine geschwungene, schleifenartige Form und ist mit einem Stoffüberzug versehen. Er wirkt dynamisch und modern.
  • Designer: Pierre Paulin

C624487f 06e4 4491 9eec 728c87cbe12b

 

10. The Hand Chair von Pedro Friedeberg (1962)

  • Beschreibung: Dieser Stuhl ist in Form einer überdimensionierten Hand gestaltet, die auf einer Handfläche und Fingern ruht. Er ist ein Beispiel für surrealistisches Möbeldesign.
  • Designer: Pedro Friedeberg

3675fff2 Aa67 4a7b Bee0 6abbb209d513

 

Diese Stühle sind nicht nur funktionale Möbelstücke, sondern auch Ausdruck von Kunst und Designinnovation. Sie zeigen, wie vielseitig und kreativ Möbeldesign sein kann.

 

 

 

TOP 50 Chair & Seats INDUSTRY @ 3Dfindit.com

 

Here are some of the top companies in the Charis & Seats INDUSTRY which take their manufacturer components from 3Dfindit:

I want to publish my manufacturer components on 3Dfindit

 

Statistiken wurden nicht geladen