Realidad aumentada en ingeniería mecánica: ¿la simbiosis perfecta?

Realidad aumentada, o RA para abreviar, significa "realidad ampliada". Con su ayuda, el campo de visión natural del usuario se amplía con elementos digitales, pero no se sustituye. Estos elementos digitales complementan su entorno físico con prototipos en 3D, por ejemplo, y permiten verlos a tamaño real en el espacio, caminar alrededor de ellos, moverlos y mucho más.
¿Cómo funciona la RA?
Debido a las exigencias en constante cambio y rápido crecimiento de nuestra sociedad moderna, en la actualidad existe una amplia gama de dispositivos y programas diferentes que pueden utilizarse con la RA. El contexto del uso previsto también desempeña un papel fundamental. Sin embargo, un sistema completo de realidad aumentada siempre consta de hardware, software y una interfaz de usuario.

Imagen: Digital Twin de un componente que se proyecta en la realidad mediante realidad aumentada.
Ámbitos de aplicación de la realidad aumentada en ingeniería mecánica
Gracias a su versatilidad, la realidad aumentada tiene grandes ventajas en muchas áreas de la ingeniería mecánica. Entre las áreas de aplicación más relevantes y ya probadas se encuentran las siguientes
- Montaje: En el montaje, por ejemplo, la RA ayuda proyectando las instrucciones de montaje directamente en el campo de visión del montador. Esto hace que el montador sea más flexible y acelera el proceso de montaje.
- Reparación: alimentada con los datos adecuados, la RA puede proporcionar ayuda con piezas defectuosas o montadas incorrectamente.
- Diagnóstico: si la RA está familiarizada con el producto, puede reconocer rápidamente fallos y defectos que, de otro modo, sólo se habrían puesto de manifiesto en una fase posterior. Esto garantiza que los clientes reciban la calidad esperada del producto deseado en todo momento.
- Formación: la realidad aumentada puede utilizarse para simular una gran variedad de escenarios. Esto ayuda a garantizar que los empleados puedan aprender las tareas cotidianas en un entorno que no influye ni interrumpe el proceso de producción actual, pero que también proporciona una atmósfera tranquila en la que las personas pueden adquirir conocimientos de forma activa y sin estrés.

Imagen: Caprari presenta el Digital Twin de cada pieza real mediante RA en la IFAT 2024 de Múnich.
Ventajas de la realidad aumentada en ingeniería mecánica
Mucho ha llovido en el mundo de la realidad aumentada desde que se fabricó el primer prototipo de RA y se introdujo el término en 1992. Aprendió a utilizarse en diversos ámbitos y, con su constante perfeccionamiento, se impuso rápidamente en la ingeniería mecánica, donde logró sus primeros éxitos en poco tiempo y aportó considerables ventajas.
- Formación e instrucciones: En el montaje, las aplicaciones de realidad aumentada pueden utilizarse para la formación o como instrucciones. La RA también puede utilizarse para prepararse ante situaciones imprevistas, simulándolas y exigiendo al usuario que las domine.
- Asistencia a distancia: Los expertos pueden supervisar situaciones a distancia gracias a las cámaras de los dispositivos de RA y tener una visualización clara de la situación en el lugar donde se encuentra el usuario. Con la ayuda de superposiciones digitales de instrucciones en el campo de visión del usuario o instrucciones verbales a través de auriculares, los expertos pueden apoyar directamente al usuario.
- Supervisión y control: con un Digital Twin de los programas y sensores utilizados en la producción, las aplicaciones de RA garantizan el control de los procesos de producción e informan a tiempo de las desviaciones en el proceso de producción.
- Interacción con el cliente: Antes de que los fabricantes produzcan o entreguen los productos, pueden utilizar la RA para ofrecer a los clientes información detallada. Al visualizar las funciones y el rendimiento, los clientes pueden entender mejor lo que compran y cómo funciona. Esto no sólo aumenta la satisfacción del cliente, sino también la confianza en el producto.
La eficiencia, la precisión y la seguridad mejoran significativamente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto gracias a la realidad aumentada, que anuncia una nueva era de innovación y rendimiento en la ingeniería mecánica.
Conclusión
La RA ya está bien establecida en muchas industrias y ha demostrado ser innovadora y revolucionaria, especialmente en el campo de la Industria 4.0. Aunque la RA es prometedora en ingeniería mecánica, todavía existen desafíos, como la integración en los procesos existentes y la aceptación de la tecnología por parte de los empleados. No obstante, se espera que la realidad aumentada siga desempeñando un papel importante en la industria manufacturera. El desarrollo de la realidad aumentada en los últimos años da una buena idea de la rapidez con la que evoluciona la industria y podemos esperar ver más innovaciones en ingeniería mecánica, control de calidad, cadenas de producción y procesos de trabajo en el futuro.
Por cierto, también puede ver sus modelos CAD con realidad aumentada en 3Dfindit.