Quel est le coût de la maintenance d'une pièce numérique ?Ingénierie mécaniqueGénie électriqueToute pièce qui peut être réutilisée ou "standardisée" dans un assemblage peut être considérée comme un "composant normalisé". Un composant normalisé peut être l'assemblage d'un système hydraulique complet ou toutes les pièces qui composent le système.
Le mouvement perpétuel - une machine impossibleIngénierie mécaniqueGénie électriqueVous êtes-vous déjà demandé ce qu'est une machine à mouvement perpétuel ? Nous vous l'expliquons dans cet article.
Mean Time to Failure (MTTF)Conception de l'usineIngénierie mécaniqueLe MTTF détermine la durée moyenne de fonctionnement avant la défaillance d'un appareil ou d'une installation et se mesure en heures ou en années. Il s'applique aux unités non réparables et est déterminé de manière statistique.
Qu'est-ce qu'une BOM ? – Définition et significationIngénierie mécaniqueGénie électriqueUne BOM est indispensable dans la production et la fabrication et revêt en outre une grande importance pour d'autres secteurs de l'entreprise. Vous découvrirez dans cet article ce que signifie cette abréviation et quels sont les différents types.
Le nouveau venu dans l'ingénierieContenu importantGénie électriqueLe développeur de logiciels CADENAS organise chaque année le concours Engineering Newcomer avec des partenaires communs afin d'encourager la relève. Nous expliquons ce qui se cache exactement derrière cette appellation, qui peut participer et ce qu'il y a à gagner.
Différences entre CAO, IAO, BIM et EDA ?Contenu importantCADLa révolution numérique a entraîné de profonds changements dans la conception et la fabrication des produits et des systèmes. Cette transformation s'est accompagnée de l'apparition d'un grand nombre de nouvelles technologies, de termes et d'abréviations dont les nuances, bien que minimes, peuvent être décisives. Dans cet article, nous mettons en lumière ce que sont la CAO, l'IAO, le BIM et l'EDA et comment ils se différencient.
Qu'est-ce que l'Asset Administration Shell ?Industrie 4.0Contenu importantLa transformation numérique de l'industrie avance à grands pas. L'Asset Administration Shell (VWS) ou Asset Administration Shell (AAS) constitue à cet égard une base importante de l'industrie 4.0.
CAD - Conception assistée par ordinateurCADGénie électriqueLes dessins manuels sur la planche à dessin appartiennent au passé - depuis longtemps, les systèmes de CAO facilitent le travail des constructeurs des secteurs les plus divers.
Persona Ingénieur en électrotechniqueConnaissancesGénie électriqueEn tant qu'ingénieur en électrotechnique, je suis un expert dans la recherche, le développement et l'application de systèmes électriques et électroniques. Mes connaissances spécialisées s'étendent à différents domaines tels que la technologie énergétique, les télécommunications, la technologie de contrôle et d'automatisation, le traitement du signal, la microélectronique et la robotique.
Classification ETIMConnaissancesGénie électriqueETIM signifie "modèle d'information électrotechnique" et est une norme de classification internationale largement utilisée dans l'industrie électrique. La classification ETIM a été développée pour fournir une structure uniforme et standardisée pour le catalogage et l'échange d'informations sur les produits dans l'industrie électrique. Les principaux objectifs de la classification ETIM sont d'améliorer la communication entre les fabricants, les distributeurs et les clients et d'optimiser les processus commerciaux tels que l'approvisionnement, le stockage et la vente.
Quels sont les systèmes de CAO les plus appropriés pour réaliser une construction dans le domaine de la construction de machines spéciales ? Génie électriqueIngénierie mécaniqueIl existe plusieurs systèmes de CAO (conception assistée par ordinateur) qui conviennent bien à la conception dans le domaine de la construction de machines spéciales. Le choix du système approprié dépend de plusieurs facteurs, tels que les exigences spécifiques du projet, les ressources disponibles, le budget et les préférences individuelles. Voici quelques-uns des systèmes de CAO les plus couramment utilisés dans le domaine de la construction de machines spéciales :
Combien de temps les ingénieurs passent-ils à recréer des pièces ?PLMCADLes constructeurs automobiles assemblent des milliers de voitures chaque semaine, la plupart des véhicules utilisant des composants standard identiques.
Conception d'un moteur à réaction électriqueS'amuserGénie électriqueRegardez ce génie concevoir et construire un moteur à réaction électrique "turbo" à partir d'objets ménagers
Une nouvelle étude montre que 80% des choix de produits des ingénieurs sont déterminés par le site web du fabricant et la qualité des données numériquesMarketingIngénierie mécaniqueCADENAS publie son rapport sur les ventes et le marketing dans l'industrie avec des conclusions importantes qui aident les fabricants à atteindre leurs cibles techniques
Qu'est-ce qu'un variateur de vitesse et comment fonctionne-t-il ? ABB l'explique dans cette vidéoGénie électriqueCADDécouvrez comment ABB AC Drives révolutionne la commande des moteurs et l'optimisation des performances.