Profil professionnel : Ingénieur de projet

Connaissances
L'ingénieur de projet exerce sans doute l'un des métiers les plus variés de l'ingénierie : il doit sans cesse collaborer avec de nouvelles équipes, s'initier à différentes tâches et se confronter à des produits très variés. Dans ce contexte, il assume toujours un rôle de direction.

Un ingénieur de projet agit en tant que chef de projet dans presque toutes les entreprises de production, où il est en grande partie responsable de la réussite du projet en question. Le domaine d'activité de l'ingénieur de projet est très varié et nécessite une grande rigueur et une organisation personnelle.

 

Comme le nom d'ingénieur de projet l'indique, il s'agit d'un poste qui combine la discipline de l'ingénierie et la gestion globale de projet. Pourtant, ce métier n'a pas grand-chose à voir avec l'ingénierie. Les activités d'un ingénieur de projet ressemblent à celles d'un gestionnaire ou d'un chef de projet. Les professions se distinguent toutefois par leur formation et par l'orientation technique des projets mis en œuvre. Pour devenir ingénieur de projet, il est nécessaire d'avoir suivi des études d'ingénierie dans le domaine spécifique de la branche choisie.

 

Qu'est-ce que l'ingénierie de projet ?

 

Les ingénieurs de projet sont responsables de la réalisation de projets, depuis la demande du client jusqu'à la livraison, en passant par la prise de commande. Pour garder un œil sur les délais, les coûts et la qualité, des connaissances techniques, des connaissances en gestion d'entreprise et en gestion de projet sont nécessaires. Normalement, les ingénieurs de projet travaillent en équipe, mais ils sont responsables de la réussite du projet.

 

Que fait un ingénieur de projet ?

 

Comme d'habitude dans la gestion de projet, il y a de nombreuses tâches différentes à prendre en charge, à surveiller, à coordonner et à répartir. Les tâches exactes à effectuer sont spécifiques à chaque projet, mais il y a des recoupements et des activités qui se font indépendamment du projet en question :

  • Conseiller et assister les clients : L'ingénieur de projet est responsable de la communication avec le client et veille à ce que les souhaits et les exigences du client soient repris dans la mise en œuvre du projet. Le client est également informé par l'ingénieur de projet de tous les événements relatifs au déroulement du projet, qu'il s'agisse d'un retard, d'un dépassement des coûts ou d'une bonne nouvelle, comme le respect du calendrier. L'ingénieur de projet s'assure ainsi que le client est toujours bien informé.
  • Optimisation et suivi des processus : Afin de garantir le respect des délais, du budget et de la qualité pendant le projet, l'ingénieur de projet garde un œil sur tous les processus et les optimise si nécessaire.
  • Développement d'un nouveau produit : le développement d'un produit peut également être l'une des tâches d'un ingénieur de projet.
  • Identification des problèmes et recherche de solutions : Parfois, des problèmes dont la cause ne peut pas être déterminée directement peuvent survenir pendant le travail sur le projet. Dans ce cas, l'expertise de l'ingénieur de projet ainsi que ses compétences en matière de résolution de problèmes sont déterminantes.
  • Documentation de l'avancement du projet : à l'instar des chefs de projet, un ingénieur de projet doit consigner tous les processus et progrès du projet. Cela permet de garantir que les informations importantes sont rapidement disponibles en cas de besoin de suivi. Il est également conseillé de documenter tous les progrès réalisés en cas de conflit avec le client.

Étant donné que les ingénieurs de projet ne sont pas seulement employés en interne, mais qu'ils agissent souvent de manière indépendante, ils doivent souvent s'adapter à différentes exigences, s'intégrer à de nouvelles équipes et être capables de s'adapter rapidement à de nouveaux projets.

 

Quelles compétences doit posséder un ingénieur de projet ?

 

Outre de très bonnes aptitudes à la communication et à l'autogestion, les candidats ingénieurs de projet doivent être extrêmement résistants au stress et à la pression. C'est un métier qui requiert une grande attention, quel que soit le degré de chaos ou d'agitation du projet. Les erreurs commises pendant la gestion de projet peuvent avoir de graves conséquences financières pour l'entreprise ou le client. Les personnes qui aspirent à devenir ingénieurs de projet doivent également avoir une forte capacité à penser en termes de solutions et à agir rapidement.
Comme il s'agit toujours d'un métier d'ingénieur, le candidat à la profession d'ingénieur de projet doit en outre posséder une compréhension technique et des connaissances approfondies en informatique.

 

Comment devient-on ingénieur de projet ?

 

Comme pour d'autres professions d'ingénieurs, il faut avoir fait des études d'ingénierie ou dans un domaine spécialisé de la branche visée pour pouvoir s'appeler ingénieur de projet. Si l'on vise un poste de direction, il est préférable d'obtenir un master ou de mettre l'accent sur la gestion de projet et la gestion du personnel pendant les études.

 

Conclusion :

 

Le métier d'ingénieur de projet est très varié et convient parfaitement à tous ceux qui ont un penchant pour l'organisation et la planification. Toutefois, en raison de la grande responsabilité et de la pression élevée qui vont de pair avec ce métier, il pourrait être trop exigeant pour certains et, dans le pire des cas, conduire à l'épuisement professionnel. Ceux qui n'ont pas de problème avec ces aspects devraient toutefois envisager l'ingénierie de projet : Selon la branche et le secteur industriel, le salaire mensuel moyen d'un ingénieur de projet est de 4 466 € brut. Les ingénieurs de projet sont employés par des entreprises de nombreux secteurs économiques et branches, et les bureaux d'ingénieurs spécialisés dans la planification technique les embauchent également volontiers. Le métier d'ingénieur de projet s'accompagne donc de bonnes perspectives de carrière.
Vous vous intéressez à d'autres métiers de l'ingénierie ? Dans ce cas, nous vous recommandons de lire nos articles sur les ingénieurs en technique pharmaceutique, les ingénieurs en construction, les ingénieurs en environnement et les ingénieurs en technique aéronautique et aérospatiale.