Catena di approvvigionamento resiliente

Che cos'è una catena di fornitura?
Una catena di approvvigionamento copre l'intero processo di creazione del valore di un prodotto, dall'approvvigionamento delle materie prime (fonte di approvvigionamento) al punto di vendita (punto di consumo). Per organizzare le catene di fornitura nel modo più efficiente possibile, le aziende sono sempre più collegate in rete a livello globale, con impianti di produzione e fornitori in diversi Paesi. Tuttavia, ciò le rende dipendenti dalle condizioni del mercato internazionale e allo stesso tempo vulnerabili a una serie di rischi, come disastri naturali, disordini politici, pandemie, attacchi informatici, problemi con i fornitori o fluttuazioni della domanda.
La pandemia COVID-19 ha dimostrato che un disastro internazionale può avere conseguenze di vasta portata per la logistica. La resilienza della supply chain è quindi più importante che mai. Per rimanere competitive, le aziende devono rafforzare le proprie catene di approvvigionamento.
Una catena di approvvigionamento resiliente è in grado di resistere a varie sfide e crisi. È progettata per gestire con successo le interruzioni e i rischi e per riprendersi rapidamente al fine di garantire la fornitura. Se una catena di approvvigionamento di questo tipo è colpita da un'interruzione, vengono adottate misure appropriate per ripristinare lo stato originale.
Cosa caratterizza una catena di approvvigionamento resiliente?
Per costruire una catena di fornitura resiliente sono importanti diversi aspetti:
- Specifiche di prodotto: è importante avere una visione d'insieme dei componenti necessari per la fabbricazione di un prodotto. Queste informazioni sono contenute nella distinta base (BOM). Qui il produttore può verificare quali componenti possono essere sostituiti senza modificare il prodotto complessivo.
- Gestione del rischio: la gestione del rischio è l'identificazione sistematica, la valutazione e la prioritizzazione dei rischi nella catena di fornitura. Le aziende dovrebbero disporre di piani e strategie di emergenza per gestire e ridurre al minimo le potenziali interruzioni.
- Flessibilità: una catena di approvvigionamento flessibile può adattarsi rapidamente ai cambiamenti della domanda, dell'offerta o dell'ambiente di mercato. Il doppio approvvigionamento, ad esempio, rende la catena di fornitura più solida rispetto all'approvvigionamento singolo. Questo comporta l'approvvigionamento di risorse da due fornitori indipendenti.
- Trasparenza attraverso la digitalizzazione: una comprensione completa della catena di fornitura, dei suoi processi e degli attori coinvolti è fondamentale per la resilienza. Le moderne tecnologie della catena di fornitura fanno parte dell'Industria 4.0, come l'Internet degli oggetti (IoT). Possono aiutare a ottenere informazioni in tempo reale sullo stato della catena di fornitura e, ad esempio, fornire informazioni su quali scorte sono disponibili in quale luogo. Ciò consente una risposta più rapida ai problemi.
- Decentramento: il decentramento della produzione e dei magazzini rende le aziende meno sensibili alle influenze regionali ed esterne.
- Produzione just-in-case : con la catena di fornitura just-in-case, i prodotti sono già prodotti e immagazzinati in modo da potervi accedere in qualsiasi momento in caso di interruzioni.
Vantaggi di una catena di fornitura resiliente
Con una catena di fornitura resiliente, le aziende sono in grado di reagire alle crisi e di evitare colli di bottiglia costosi. Inoltre, le cause possono essere analizzate per poter reagire tempestivamente a nuove sfide. Una supply chain resiliente offre alle aziende un vantaggio competitivo, riducendo la probabilità di interruzioni della produzione, ritardi nelle consegne e problemi di qualità, aumentando così la soddisfazione dei clienti e la fiducia nell'azienda.