2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

Gjennomsnittlig tid til svikt (MTTF)

SystemplanleggingMaskinteknikkSystemutviklingElektroteknikkKunnskapOrdlisteViktig innhold
MTTF angir den gjennomsnittlige driftstiden før enheter eller systemer svikter, og måles i timer eller år. Den gjelder for enheter som ikke kan repareres, og fastsettes statistisk.

Hva er MTTF?

Mean Time to Failure, forkortet MTTF, er et nøkkeltall som sier noe om påliteligheten og levetiden til enheter. Det angir tidsrommet fra et produkt eller system tas i bruk til det går helt i stykker - med andre ord den gjennomsnittlige levetiden til en komponent. Det er viktig å overholde de angitte driftsbetingelsene. Hvis feilfrekvensen for eksempel er basert på en gjennomsnittstemperatur på 25 °C og enheten brukes ved minus 40 °C over en lengre periode, er den estimerte verdien ikke lenger representativ. MTTF brukes for systemer som ikke kan repareres, og skiller seg derfor fra MTBF (Mean Time Between Failures), som gjelder for systemer som kan repareres. Denne måler gjennomsnittlig tid mellom feil, inkludert tiden det tar å reparere systemet og sette det i drift igjen.

Hva trenger man MTTF til?

Dette målet er viktig for produsenter for å evaluere og forbedre påliteligheten til produktene sine. Det er en indikator som brukes for de komponentene i et system som anses som uopprettelige på et bestemt tidspunkt. Dette gjør det enklere for kundene å sammenligne produktene med hverandre og ta beslutninger om kjøp eller bruk. Som en del av EN ISO 1349-1, den grunnleggende standarden for funksjonell sikkerhet, har MTTF blitt spesielt viktig. MTTF-verdien brukes her til risikovurdering av maskiner og systemer.

Hva er MTTFD-verdien?

Manbør også ta hensyn til MTTFD-verdien, som står for Mean Time to Dangerous Failure og angir driftstiden før en farlig feil oppstår. Den skiller seg derfor vesentlig fra MTTF, som er en nøytral prediksjon av den gjennomsnittlige levetiden til et produkt eller system.

Beregning av gjennomsnittlig tid til svikt

MTTF bestemmes ved hjelp av empiriske verdier eller testserier. Et stort antall lignende enheter analyseres over en lengre tidsperiode. Summen av driftstidene dividert med antall objekter gir MTTF.

Berechnung der MTTF

What is MTTF?
The Mean Time to Failure (MTTF) is a key figure for predicting the reliability and service life of devices. It indicates the time span from commissioning to total failure, i.e. the mean service life of a component. The specified operating conditions must be considered. The MTTF applies to non-repairable systems and differs from the MTBF (Mean Time Between Failures) for repairable systems. The MTBF measures the average time between failures, including repair time.
What is the MTTF needed for?
Mean Time To Failure (MTTF) is critical for manufacturers to evaluate and improve product reliability. It serves as an indicator of the lifespan of components in a system that are considered unrepairable. Customers can use it to better compare products and make purchasing decisions. In EN ISO 1349-1, MTTF is an important component of functional safety and is used to assess the risk of machinery and equipment.
What is MTTFD?
Mean Time to Dangerous Failure (MTTFD) is an important metric that indicates the amount of time a product will operate before a dangerous failure occurs. Unlike MTTF, which is an indicator of the average life of a product or system, MTTFD focuses specifically on dangerous failures.
How is MTTF determined?
MTTF is determined by experience or testing. Many similar devices are considered over a long period of time, and the MTTF is the sum of the operating times divided by the number of devices.

Add at least 2 products with