电动喷气发动机工程

乐趣电气工程机械工程
天哪,这东西真管用!这台电动喷气发动机如此小巧,却能发出非常吓人的轰鸣声。燃烧室发出的光芒也是另一种恐怖。这家伙应该多穿点安全装备!

什么是电动喷气发动机?

 

电动喷气发动机的原理与涡轮喷气发动机相同,只不过它使用的不是旋转第二个涡轮来为压缩机提供动力,而是电力。这种改装可能会产生许多问题,主要是大大降低耐用性(想想所有与燃烧的废气直接接触的电气元件吧!),但短期效果可能会非常惊人。

 

制造电动涡轮喷气发动机

 

在视频中,制造过程是以空丁烷罐为基础的。这样,他就可以获得粗糙的金属形状,而无需进行任何真正的加工;他只需将其沥干并切割即可。在去除所有油漆并进行一些战略性切割后,它们就可以钎焊在一起了。钎焊是一种简单的金属连接方法,类似于焊接。

 

压缩机,也就是发动机进气侧的风扇,不会暴露在极热的环境中,因此他可以用 CAD 和 3D 打印来设计。他让这个压缩机像电动机一样工作,这使得 "涡轮增压 "功能全部发生在设备的前端,而不是通过废气推动发动机尾部的涡轮来获得推力。这是一个整洁的小解决方案。

 

增加燃烧是事情变得棘手的地方。典型的喷气发动机使用 "环形燃烧室 "来创造精确的空气燃料比和流量。环形燃烧室的形状复杂,需要用点焊机来制造。

 

从零开始制作点焊机 [请勿尝试:触电危险]

 

将两个黄铜电极连接到一把尖嘴钳上并通过它们产生大量电流,这并不是焊接金属的好方法。幸运的是,他焊接的金属非常薄,电流也相对较小。

他通过一根弯曲的铜管添加燃料,封住一端,并在管上开一些小孔让气体逸出。从煤气烤架上添加一个小火花塞,就能提供燃烧和一些小火焰,随着空气-燃料的增加,火焰还能增强。

 

电动喷气发动机:将所有部件组装在一起

 

天哪,这东西真管用!这台电动喷气发动机如此小巧,却能发出令人生畏的轰鸣声。燃烧室发出的光芒也是另一种恐怖。这家伙应该多穿点安全装备!他的麦克风在这个过程中被烧焦了。一个西红柿的命运也很悲惨,但它被支撑在玻璃盘子上,情况更糟(跳转到 11:00 处观看)。

 

在摧毁了一个麦克风和一个西红柿之后,电动涡轮喷气发动机#终于接受了考验。信不信由你,这个小手榴弹真的能产生推力!起初,300 克重的发动机推动三公斤重的滑板(抱歉,我今天不做换算,朋友们),产生的推进力并不大。不过,在对进气口、燃料箱和点火系统进行一些微调后,这个小引擎就真正 "活 "了起来!

 

为什么工程师应该使用 3Dfindit 进行组件搜索

 

对于希望设计和建造电动喷气发动机等创新项目的工程师来说,使用 3Dfindit 是非常有价值的。该平台提供了对数百万 CAD 模型的访问,简化了设计流程,并确保以所需格式提供组件。有了 3Dfindit,工程师可以节省时间、提高设计准确性和生产率,使其成为现代工程项目的必备工具。

 

现在就开始搜索!